CIRCUITS FROM THE LAB/実用回路集

アナログ・デバイセズ製品の組み合わせを、短期間で回路に実現することや、皆様の製品に安心して組み込んでいただくことが可能な、実用回路集のご紹介です。 アナログ・デバイセズの技術者が、実験により得られた有用な回路情報を、アナログ信号やミックスド・シグナル、RF設計のソリューションとして、皆様にご提供します。デザインフローに組み込みやすい動作確認済み回路集を、開発期間の短縮にお役立てください。

  • 複雑で時間のかかるアナログ信号やミックスド・シグナル設計の解決策として、アナログ・デバイセズの技術者が開発してテスト済の回路を提供。
  • より理解・評価・統合のし易さが考慮された設計。
  • 図面、部品表、レイアウトガーバーファイル、デバイスドライバ(適用するものがある場合のみ)、低価格の評価ボードを利用した新しい実用回路を完全なドキュメンテーションとテストデータとともにご提供。

「Circuits from the Lab/実用回路集」は、幅広い種類のアナログ・デバイセズ製品においてご利用頂けます。

「Circuits from the Lab/実用回路集」についての詳細を見る (PDF ファイル 932KB)


実用回路(Circuits from the Lab)を探す


すべての実用回路リストから探す


アプリケーションから探す


通信システム プロセス・コントロール 計測/測定装置 モータ・コントロール


回路の特長から探す


A/Dコンバータ・ドライバ D/Aコンバータ出力回路 絶縁/アイソレーション RF/IF

ページトップへ


「Circuits from the Lab/実用回路集」の特長


「Circuits from the Lab/実用回路集」の特長

ページトップへ


「Circuits from the Lab/実用回路集」の免責条項

アナログ・デバイセズ社の「Circuits from the Lab/実用回路集」は弊社エンジニアによって設計・作成されたものです。各回路の設計と作成には標準的な技術手法を用い、回路の機能および性能は実験室環境下で室温により試験・動作確認されています。しかし、回路の試験を実施し、利用およびアプリケーションに対する回路の適合性・適用性を決定するのはお客さまの責任となります。したがって、アナログ・デバイセズ社は、「Circuits from the Lab/実用回路集」の利用に関して直接的、間接的、偶発的、結果的、懲罰的、または特殊な損害賠償に対する一切の責任を負いません。また、添付資料の「バリエーション回路(Common Variations)」の項で説明している回路のバリエーションについては、必ずしも作成・試験されているわけではありません。

「Circuits from the Lab/実用回路集 」はアナログ・デバイセズ社製品専用に作られており、アナログ・デバイセズ社またはそのライセンスの供与者の知的所有物です。お客さまは製品設計で「Circuits from the Lab/実用回路集 」を使用することはできますが、その回路例を利用もしくは適用したことにより、特許権またはその他の知的所有権のもとでの暗示的許可、またはその他の方法でのライセンスを許諾するものではありません。アナログ・デバイセズ社の提供する情報は正確でかつ信頼できるものであることを期しています。しかし、「Circuits from the Lab/実用回路集 」は現状のまま、かつ商品性、非侵害性、特定目的との適合性の暗示的保証を含むがこれに限定されないいかなる種類の明示的、暗示的、法的な保証なしで供給されるものであり、アナログ・デバイセズ社はその利用に関して、あるいは利用によって生じる第三者の特許権もしくはその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。アナログ・デバイセズ社はいつでも予告なく「Circuits from the Lab/実用回路集 」を変更する権利を留保しますが、それを行う義務はありません。商標および登録商標は各社の所有に属します。
© 2008-2011, Analog Devices, Inc. All rights reserved.

ページトップへ

CFTLカタログへのリンク

感想、意見を送る X
content here.
content here.

感想、意見を送る

閉じる