高管聚焦

2016年发展趋势和科技进步的标志

ダウンロード:

过去几年,前进和上升似乎是射频和微波市场的普遍趋势,并且这一转变并非逐步形成的。市场需求呈指数级增长,需要更宽的带宽、更高的频率和集成度更高的解决方案,以适应雷达、传感器和宽带无线通信日益普及的局面。

在这个市场中,客户在寻求全面的端到端解决方案,能够让他们更快地将产品推向市场。尽管独立的分立式器件非常重要并将继续构成未来射频和微波产品的重要部分,但能够让客户关注于终端应用的全信号链解决方案正在迅猛发展。

仅仅几年前,我们的大多数客户还都对能够在射频和微波频段工作的分立式器件非常感兴趣。但今年,支持最高10 Gbps点对点射频数据的ADI全集成式E-频段(71 GHz至86 GHz)封装芯片组就已成为我们重点介绍的主打产品了。这表明,客户已迅速转向更高频段、更高集成度和更完整的信号链解决方案,以满足不断增长的全球数据需求。

Greg Henderson

Greg Henderson
Vice President of the RF and Microwave
business unit of Analog Devices

同样,ADI公司了解测试和测量仪器制造商越来越关注基于软件的解决方案,并且寻求可以在不同平台上重复多次使用的通用硬件架构。这让他们可以花更少的时间用于硬件设计,并且更加关注软件差异,利用规模经济,更快地推出产品。

技术占据主导地位

从技术角度来看,客户非常热衷于面向集成24 GHz雷达和射频开关等应用的高度集成芯片技术,以及可实现更大功效、高功率放大器设计的GaN(氮化镓)技术。这些技术占据主导地位,已经成为大多数未来射频、微波和毫米波产品的优选解决方案。它们能为客户带来更高性能、更小尺寸、更高功率和经济高效的设计选项,并且能够提供之前无法实现的全新应用组合。

在通信应用领域,客户对于极高吞吐量、微波和毫米波无线技术,如下一代卫星宽带(VSAT)和新兴5G通信标准的兴趣越来越浓厚。5G系统的概念获得了很大的关注。测试和测量设备制造商已经准备好应对挑战,他们正准备开发可测试5G设备的宽带仪器,并且这些仪器可轻松适应标准要求。

下一代技术和工业空间

射频、微波和毫米波产品正逐渐在工业空间占据主导地位。除了传统测试和测量仪器设备,工业应用中对雷达和传感器的需求增长正在帮助形成物联网基础设施的初始阶段。我们希望这些射频和微波雷达及传感器设备能够服务于各种应用,包括无人机防撞(UAV)、工厂机器人、运动感测安保摄像头、用于交通管理的智能交通灯、用于测量油舱液位的远程监控、用于检测对象的近距离传感器以及用于电子医疗保健的生命体征监测。

本次变革的第二阶段需要将这些设备连接至一个系统或网络,实现基于云的监控—其中大多数将通过类似于5G的网络进行无线监控。最后,第三阶段需要增加更高水平的智能功能,利用这些网络生成的所有数据来帮助他们制定前瞻性决策。

拥抱技术,增加消费电子应用产品

射频和微波世界的变革和发展催生了下一代系统,将会普遍提供连接性、传感和自动化功能,以及接近无限制的数据吞吐量。当前的系统级射频技术能够实现比当前技术小10倍以上的射频并提供超过10倍的更高吞吐量。这意味着,OEM可以开发无线基础设施平台,速度更快、更经济、更可靠,确保消费者能够访问信息,实现智能自动化。

随着射频和微波技术越来越普及(就价格、性能和选择而言),相关应用也发生了转变。自动驾驶、带防撞系统的智能无人机、用于优化交通流量的智能交通灯和机上网络等,这些都表明了射频和微波技术如何给消费者的日常生活带来便利。当今的这些应用只是面向我们所有人的一个更加互联、传感和自动化的全新世界的开端。

More About Greg

Dr. Greg Henderson is Vice President of the RF and Microwave business unit of Analog Devices. In this role, Dr. Henderson is responsible for the creation and execution of Analog Devices’ strategy for the full suite of RF and microwave products and solutions.

Dr. Henderson has served in leadership roles in the microwave, semiconductor, and wireless communications industry for more than 20 years. Most recently, Dr. Henderson served as Vice President of the RF and Microwave business unit of Hittite Microwave Corporation—prior to the acquisition by Analog Devices. From 2009 to 2013, Dr. Henderson served as the director of broadband products and later as the director of product management, for the Public Safety and Professional Communications Division of Harris Corporation. Prior to Harris Corporation, Dr. Henderson held various management and R&D/product development positions at TriQuint Semiconductor, IBM, and M/A-COM.

Dr. Henderson earned a B.S. in electrical engineering from Texas Tech University and was granted a Ph.D. in electrical engineering from the Georgia Institute of Technology. He holds seven patents in wireless communications and semiconductor technologies and has published over 20 conference and journal papers.