教育知识库

Mercury Computer Systems Case Study


Mercury logoADI公司高性能转换器和专家级客户支持助力Mercury Computer Systems达到新的创新高度—

在过去的20多年里,Mercury Computer Systems一直依赖于ADI公司的高性能元器件和世界一流的客户支持来满足其嵌入式计算系统的挑战性设计目标。Mercury的客户群涵盖航空航天和防务、国土安全、电信及其他具有密集计算要求的行业,已被誉为行业领先的先进信号、图像和传感器处理解决方案提供商,有能力应对当今最复杂的计算挑战。

ercury的新款DCM-8R250-VXS混合信号、多通道模数转换器卡充分体现了该公司的创新精神,提升了数据采集应用的性能标杆,范围覆盖雷达、测试和测量设备以及工业仪器仪表。8通道、16位、250MHz DCM-8R250-VXS具有无与伦比的性能,采用了ADI公司新款模数转换器(ADC)——16位、250MSPSAD9467,这是业界最快的16位ADC。AD9467在高达140-MHz的信号频率下以及250 MSPS(每秒百万采样)的采样频率下具有高动态范围和75dBFS的信噪比(SNR),是要求超高分辨率和吞吐率的系统设计的理想ADC。对于将DCM-8R250-VXS用于雷达应用等领域的Mercury客户来说,AD9467提供的高SNR和SFDR(>90 dB)可确保能以更高的精度采集和跟踪更小的目标,从而将雷达系统灵敏度提升至新的水平。

Analog Devices AD9467Mercury在DCM-8R250-VXS中采用了大量其他的ADI精密元器件,包括超低噪声150 mA ADP150和可调输出300 mA低压差(LDO)线性调节器ADP171A。这些器件的低压差特性(分别为105 mV 和55 mV)提升了效率,并使器件可工作在很宽的输入电压范围。

ADI公司在设计项目的每一个环节都提供全面的工程技术支持,这也是确保Mercury系统设计取得成功的同样关键的因素。ADI帮助Mercury及时取得元器件样片并直接联系其元器件和评估板设计人员,确保像Mercury这样的忠诚客户能够充分减小设计复杂度、加快产品面市时间。


"高SFDR和低功耗的AD9467彰显了ADI公司明显的技术领先地位,他们为我们设计团队提供的技术支持帮助我们将产品快速地推向市场。"
Mercury IF产品部工程经理,Lorne Graves

Read more Customer Case Studies like this...