ADI中文参考设计精选

ADI高性能的硬件平台配合完整软件解决方案,最切合您的设计及应用需求。
由经验丰富的工程师组成的专家队伍更将协助您进行设计和研发。
每项设计ADI都为您提供免费资源下载。

实物图 参考设计名称 描述 主要芯片

rd-epsh-ir3fd-pic_portal 皮安级电流计量评估套件新设计!
点击了解详情及下载免费资源 >
世健公司研发的皮安(pA)级电流计量(以下简称PAM)评估套件涵盖了分析仪器中检测器信号处理的完整功能,该套件包括电流输入转换板、电压输入缓冲板,数据采集板和引脚转换板四种组件。利用该套件客户可以根据自己产品的特性选择不同的子板搭配组合,快速评估本套件中的器件性能,缩短设计周期。电流输入转换板与电压型输入缓冲板均采用了ADI公司最新发布者的飞安(fA)输入偏置静电计放大器ADA4530-1, 数据采集板采用了ADI公司的AD7172-2 ,24位31.25 kSPS Σ-Δ ADC。引脚转换板对ADA4530-1与AD549的引脚、两者的供电电源均进行了兼容化设计,客户可在使用AD549芯片的原有产品上直接评估ADA4530-1的性能,无需重新制板。本评估套件还提供了上位机软件进行波形实时显示和数据分析。 ADA4530-1
ADA4522-2
ADG1608
AD7172-2
ADP5070
ADM7150
ADP7182
ADP7105
ADUM1281
ADUM5211
ADM3232E

rd-epsh-ir3fd-pic_portal 三波段红外火焰探测器
点击了解详情及下载免费资源 >
物质燃烧时,产生烟雾和放出热量的同时,也产生可见的或大气中没有的、不可见的光辐射。火焰探测器又称感光式火灾探测器,它是用于响应火灾的光特性,即探测火焰燃烧的光照强度和火焰的闪烁频率的一种火灾探测器。红外火焰探测器是对火焰中波长较长的红外光辐射敏感的一种火焰探测器。根据探测的波段不同,又分为单波段、双波段和三波段。 ADA4528-2
ADM7160
adum1281
ADUM3481
ADUM5211
ADM2587E
AD5410
ADM3232E

rd-cm408-ad7403-maina 基于ADSP-CM408和AD7403的电机电流检测系统方案
点击了解详情及下载免费资源 >
针对中小功率电机应用,EPSH-MPC开发平台提供隔离模数转换器AD7403电流采样,外部电流回路经过分流电阻转换成相应的分流电压输入到AD7403的电压测试端,AD7403依据CM408F给定的时钟信号输出ADC位码流,CM408F对输入的位码流启用内置的SINC滤波器计算出相应的16位ADC值,并将数据通过DMA的方式存入相应的环形队列,上位机软件可通过UART-USB口或RS485口获得数据样本的显示,可直观看出AD7403的采集效果,并可将采集数据存储成excel表格,方便对数据进行相应的分析。 ADSP-CM408F
AD7403

rd-cm408-100x100 基于ADSP-CM408的电机控制系统
点击了解详情及下载免费资源 >
针对电机控系统,ADI公司能够提供涵盖信号链中所有重要 器件的完整解决方案,相关产品包括了模数/数模转换器、放大器、嵌入式处理器、iCoupler®数字隔离 器和电源管理器件。这些高性能的器件和增加系统集成度有助于实现更新型的拓扑结构设计,为客户实现系统的差异化设计带来价值。 ADSP-CM408F

rd-cm408f-power-portal ADSP-CM408F配电自动化解决方案
点击了解详情及下载免费资源 >
ADSP-CM40X 系列处理器芯片是 ADI公司最新推出的基于 ARM Cortex M4 内核的产品。该产品处理器主频高达 240Mhz,集成了高性能的 16bits ADC,谐波分析引擎(HAE)以及丰富的内存及外部接口资源,十分适合于中低压的继电保护产品及配电自动化终端、电机伺服驱动控制等应用。 ADSP-CM408F

spt-100x100 基于ADI公司ADuC7061的智能压力变送器
点击了解详情及下载免费资源 >
本参考设计以ADI公司ADuC7061为主控芯片(ARM7TDMI内核、低功耗、精密模拟微控制器),利用ADuC7061内部缓冲器、放大器,将板载的Epcos压阻传感器差分电压模拟信号输入转为数字量,通过内部的算法,转为相应的线性模拟量或数字量输出,从而实现了对压力的准确测量。 ADuC7061

adp1051-400w-100x100 基于ADP1051的高效低成本400W电源设计
点击了解详情及下载免费资源 >
本参考设计中采用ADI 公司新推出的低成本高集成度的电源芯片ADP1051来控制输入到输出的能量转换。此电源设计综合考虑效率与成本的因素,设计出在400W功率等级效率与成本最优的方案,适用于无线通讯基站的功放供电系统以及工业领域的铁路电源系统。 ADP1051

new-ecg-100x100 基于ADAS1000系列的12导联ECG测量系统
点击了解详情及下载免费资源 >
本参考设计采用ADI公司最新推出的ADAS1000系列低功耗心电图(ECG)模拟前端,实现了12导联心电图(ECG)信号测量、呼吸测量、起搏信号检测、导联脱落检测等功能。 ADAS1000

aducm360-100x100 基于ADuCM360的有毒气体检测方案
点击了解详情及下载免费资源 >
本参考设计提供了一个基于ADI公司ADuCM360 MCU的一氧化碳气体检测方案。该方案具有具有功耗低、交叉灵敏度低、长期稳定性出色等特点,非常适合电池供电的便携式应用。 ADuCM360

adp1051-100x100 基于ADP1051的1/8砖电源模块
点击了解详情及下载免费资源 >
本参考设计中的1/8砖电源模块是基于分布式电源开放标准联盟(DOSA)所定义的1/8砖电源标准来设计。该电源模块使用ADI公司ADP1051来控制输入到输出的能量转换。 ADP1051

cis-cc-100x100 基于CIS传感器的点钞机解决方案
点击了解详情及下载免费资源 >
本参考设计提供一个基于CIS传感器的点钞机解决方案,可以实现白光图像分析,红外光图像分析,边沿图处理(配合相关算法,可以实现冠字号识别)等鉴别技术。 ADSP-BF609
ADDI7006
AD9826

adv7623-hdmi-100x100 基于ADV7623的HDMI收发器方案
点击了解详情及下载免费资源 >
HDMI收发器能够帮助系统设计人员降低家庭影院系统的设计成本和难度,并提供最新HDMI特性满足消费者的视听体验需求。本参考设计是基于ADV7623的HDMI收发器方案,支持高达1600x1200@60Hz分辨率的DVI RGB图像, 支持HDMI1.4标准。 ADV7623

soundbar-100x100 基于ADI SigmaDSP®的
无线Sound Bar解决方案

点击了解详情及下载免费资源 >
随着平板电视热潮仍在继续,消费者期待更好的音质来配合显示。Excelpoint公司的无线Sound Bar解决方案,基于ADI公司的SigmaDSP®数字音频处理器,在实现了优越音频性能的同时,为用户带来更加完美的体验。用户能够以无线的方式从智能手机、平板电脑或PC上传送音乐,NFC模块还能实现"touch-to-pair"的功能。 ADAU1701
ADG884
ADP2371
SSM3302

15chbmu-100x100 15通道锂电池管理模块
点击了解详情及下载免费资源 >
本参考设计实现了对15个锂电池单体的电压和温度监测,在保证信号监测精度的同时,提供了主监测电路和次级监测电路的架构,实现更高级别的系统保护。还提供了模块化可扩展的板级架构,除主监测电路模块、次级监测电路模块、数据接口模块外,可扩展主动均衡电路等其他模块,方便系统原型开发。 AD7280A
AD8280
ADuM5401
ADuM1201
ADuC7026
AD8601

pqa-100x100 电能质量分析仪
点击了解详情及下载免费资源 >
电能质量分析仪 ,是对电网运行质量进行检测及分析的设备。可以对电网运行进行长时间的数据采集监测,同时配备电能质量数据分析软件,对测量数据进行各种分析。 AD7606
ADSP-BF607

finboard-100x100 Blackfin® BF609嵌入式视觉入门套件
点击了解详情及下载免费资源 >
视频分析/嵌入式视觉是可以广泛用于跨市场多类应用中的新兴技术领域。安富利(Avnet)推出的Blackfin® BF609 嵌入式视觉系统入门套件,集成了嵌入式视觉应用原型设计所需的各种功能块。 双核Blackfin BF609处理器,针对嵌入式视觉应用进行优化,提供管线视觉处理器(PVP) 的高性能视觉分析加速器。 ADSP-BF609

iec61850-100x100 基于IEC61850的智能电子设备(IED)系统
点击了解详情及下载免费资源 >
智能电网通过电力系统的高度自动化,可以改进发电和配电的效率、可靠性、经济性以保证电力网络的可持续发展。智能电子设备(IED)是组成智能电网的基本要素,提供系统所需要的检测、测量、保护和控制功能。 ADSP-BF60X
AD7606
ADM3053

msdpd-100x100 混合信号数字预失真(MSDPD)平台
点击了解详情及下载免费资源 >
数字预失真技术已成为提高功率放大器效率的主流技术,广泛应用于移动通信系统。传统的3G空中接口LDMOS功率放大器的效率只有15%左右,使用数字预失真技术可将效率提高到45%左右,可以为庞大的基站网络节省非常可观的成本。ADI提供的高性能数字预失真平台包括了发射链路和预失真接收链路。 参见页面

ade7878-100x100 基于ADE7878的三相电能表
点击了解详情及下载免费资源 >
采用ADI公司的高精度、三相电能测量芯片ADE7878进行电能计量,包括有功、无功和视在电能的计量。实现了电压、电流有效值测量,功率因数测量等功能。 ADE7878
ADM483E

adxl345-100x100 加速度传感器ADXL345典型应用
点击了解详情及下载免费资源 >
基于ADXL345实现加速度传感器一系列应用,包括计步器,闪信,硬盘跌落保护,人体跌倒保护,倾角测量,旋转检测,晃动检测,单双击检测以游戏控制功能等等。 ADXL345

ad7280a-100x100 基于AD7280A的锂电池管理系统
点击了解详情及下载免费资源 >
本参考设计实现了锂离子电池监控所需的,包括电压、电流和温度测量,信号隔离以及安全监控等功能,可以满足锂电池制造商和电源系统设计商的各种需求。 AD7280A

ecg-100x100 12导联心电信号测量系统
点击了解详情及下载免费资源 >
本设计用于 12 导联直流耦合心电信号的测量,实现了导联脱落信号检测、起搏信号检测、50Hz/60Hz陷波器选择、高通滤波器截止频率选择等功能。 AD8221
ADG1608
AD7691
ADSP-BF527
ADuM4160

utp-100x100 基于UTP视频传输的自动补偿系统
点击了解详情及下载免费资源 >
ADI提出基于无屏蔽双绞线视频传输的自动补偿系统参考设计, 可以针对长距离传输时信号质量下降及图像颜色误差等问题自动进行EQ补偿和Skew补偿。 AD8147
AD8122
AD8120
AD9280

addi9020-100x100 基于ADDI9020和ICX692AQA的
视频监控摄像机的前端方案

点击了解详情及下载免费资源 >
基于ADDI9020和ICX692AQA的 视频监控摄像机的前端方案 本参考设计针对ADDI9020及SONY公司新推出的CCD图像传感器ICX692AQA,提供的一套完整模拟前端解决方案。 ADDI9020

ad5933-100x100 基于AD5933的复阻抗测量仪
点击了解详情及下载免费资源 >
复阻抗测量的一般方式是,对未知阻抗施加一定频率的激励信号,对其响应信号进行采样和数据分析。 AD5933是一款高精度的阻抗转换器系统解决方案 AD5933

ad855x-100x100 基于AD855X可编程增益放大器的
压力变送器的校准系统

点击了解详情及下载免费资源 >
本参考设计针对这种出厂前校准的需求,提供了一套完整的多通道全自动校准系统用于压力变送器出厂前的校准。 AD8557
 
第三方参考设计
实物图 参考设计名称 描述 主要芯片 方案提供商联系方式
automotive-adi-adau1452
第三方
基於 ADI ADAU1452 音視頻高保真方案(REF_AUDIO_WPI_2015)
更多 >
  • 數位音訊信號處理: 本方案採用高性能高效率 32 位 Sigma300 內核音訊 DSP
  • 豐富的週邊介面:本方案支援四通道模擬輸入輸出,雙 I2S 介面,USB 解碼,S/PDIFF 輸入輸出,數位音訊功放輸出
  • 可手動配置參數:本方案支持 ADC、DSP、DAC、AMP 帶獨立工作模式,可通過跳線配置相關參數
  • 高性能 OP、ADC、DAC:本方案採用高性能 24 位 Σ-Δ 型 DAC-AD1955,OP 雙電源供電,輸出可直接推耳機
  • ADAU1452
    ADAU1977
    AD1955
    ADP5071
    ADA4610-4
    ADA4627-1
    ADP7105
    ADP7182
    SSM2518
    世平集团
    访问 >


    atu.cn@wpi-group.com
    atu.tw@wpi-group.com

    third_qrcode_s
    第三方
    ADI Sharc DSP 8x8音频矩阵解决方案(REF_AUDIOMATRIX_AVNET_2015)
    更多 >
  • 1.高性能32位/40位浮点处理器
  • 2.单指令、多数据(SIMD)架构
  • 3.支持最新的Dolby/DTS解码器
  • 4.用于混响的大容量存储器
  • 5.支持多通道音效、矩阵反馈压缩器和回声消除
  • 6.用于扬声器均衡和管理的高保真实时处理
  • 7.易于使用、性能优异的CROSSCORE®开发工具支持
  • 8.低成本
  • ADSP21489
    AD1938
    安富利电子行销公司
    (Avnet)
    访问 >


    Asia-EM-ADS@Avnet.com

    third_qrcode_s
    第三方
    基於 ADI BF512 的二維碼掃描器方案
    (繁体中文)
    更多 >
  • 1.掃描器以ADI的DSP處理器BF512為核心器件
  • 2.CMOS感測器採用Omnivision OV3640 ,攝像頭圖元達到3Mpixels
  • 3.可實現對QR、DM、PDF417等二維碼和CODE39,CODE93,CODE128,EAN8,EAN13,ITF14,UPC_E等一維碼掃描
  • 4.識別距離在5~25 cm
  • 5.識別速度可達20幀/s
  • 6.輸出方式: 串口、USB(HID方式、類比鍵盤、上位機無需驅動)
  • 7.採用Lockbox 技術,實現演算法加密
  • 8.採用動態電源管理,高識別速度同時,保持低功耗,掃描功耗:500mW, 非掃描狀態功耗:100mW
  • 9.採用掃描條碼方式實現參數設置
  • 10.採用Micron的8Mb的SPI Flash和128Mb的SDRAM
  • BF512 世平集团
    访问 >


    atu.cn@wpi-group.com

    third_cash_ss
    第三方
    Falco(雄隼)纸币冠字号识别系统
    (简体中文)
    更多 >
    用于A类点钞机、纸币清分机、ATM机等金融设备,实现纸币冠字号的提取、识别,为金融信息化提供有力支持
  • 快速:DSP高速处理技术,识别速度50-60ms/张 (900张/分钟)
  • 准确:基于智能模式识别的OCR技术,正确率99.97%以上,满足GB 16999-2010标准要求
  • 通用:几多年工程经验,兼容华菱、敦南、罗姆等多厂商CIS器件,可结合用户需求剪裁设计
  • AD80066
    BF607
    ADM708
    ADP2114
    术有科技
    访问 >


    400-9999-878

    third_hdmiout_s
    第三方
    HDMI 输入/输出 FMC模块
    (英文)
    更多 >
    HDMI输入/输出FMC模块提供了与 Xilinx®FMC-enabled基板对接的高清视频接口。HDMI输入接口,由Analog Devices ADV7611 HDMI接收器实现,这为高清设计者提供了对于小尺寸并支持3D有要求的娱乐应用的一种A/V方案。
    这些应用包括:
  • Projectors
  • Automotive
  • Video conferencing
  • HDTVs
  • AVT, HTiB
  • Soundbars
  • Video switchers

  • HDMI输出接口,由Analog Devices ADV7511HDMI发射器实现。
    适合的应用包括:
  • DVD players/recorders
  • Digital set top boxes
  • A/V receivers
  • Gaming consoles
  • Personal computers
  • ADV7511
    ADV7611
    安富利电子行销公司(Avnet)
    访问 >


    Xuchuan.hu@avnet.com
    +86 755-83782074

    third_AD8280_s
    第三方
    基于ADI AD7280A、AD8280电池管理系统从模块参考设计
    (简体中文)
    更多 >
  • EPSH-BMS平台采用内嵌ECAN通信模块、SPI通信模块的 PIC18F25K80为主MCU,实现与AD7280A进行本地数据通信,远程CAN通信及AD7280A芯片的相关控制和报警监控。采用PIC16F505实现对AD8280报警信息的实时监控。
  • EPSH-BMS平台采用3组AD7280A芯片,最多可实现18组锂电池的电压数据采集和CB控制。
  • EPSH-BMS应用领域:
  • 电动和混合动力汽车
  • 工业车辆
  • 不间断电源
  • 风能和太阳能
  • AD7280A
    AD8280
    ADUM1401 ADUM1201 ADUM5401
    世健科技有限公司
    访问 >


    adi@excelpoint.com.cn

    third_ADE7858A_s
    第三方
    ADI三相智能电表参考设计 ─ 基于ADE7858A和SIM900A
    (简体中文)
    更多 >
  • 基表以ADI的三相计量芯片ADE7858A和Microchip的16位单片机PIC24FJ256GA110为核心器件;无线通讯模块以SIMCOM的SIM900A为核心
  • 基表按照国家电网标准《Q/GDW 356-2009 三相智能电能表型式规范》中三相费控智能电能表(载波)的要求设计硬件;无线通讯模块硬件按照《Q/GDW 356-2009 -三相智能电能表型式规范》的相关要求设计
  • 本设计能够显示总电量、电压、电流、有功功率、无功功率。
  • 通过485读写ADE7858A寄存器,初始化计量芯片,保存、比对校表数据等
  • 输出有功校表脉冲和无功校表脉冲
  • 基本计量功能
  • ADE7858A
    ADM487E
    ADUM3211
    世健科技有限公司
    访问 >


    adi@excelpoint.com.cn

    third_360_s
    第三方
    远景蔚蓝BF60x视觉工具集
    Azure BF60x Vision Based Toolsets
    (简体中文)
    更多 >
    专业的基于BF60x的视觉分析处理工具与产品集合,包括开发工具、核心模块、评估平台、终端产品四大类,以Blackfin信号处理为核心,通过各种视觉算法满足行业客户的各种需求。
  • 汽车客户:360度全景泊车与辅助驾驶方案、核心模块、PCBA与终端产品
  • 金融客户:用于A类点钞机的冠字号识别核心模块与评估平台
  • 安防客户:用于智能监控的车牌识别核心模块与评估平台
  • 高校客户:专用教学平台
  • 其他行业客户:用于目标定位、目标跟踪的通用核心模块与开发平台
  • ADSP-BF609
    ADSP-BF608
    ADSP-BF607
    ADSP-BF606
    ADV7280
    AD80066
    中国北京远景蔚蓝科技有限公司
    访问 >


    010-57212012
    010-57212013

    third_AD80305_s
    第三方
    集成式中射频平台
    (简体中文)
  • 零中频架构
  • 支持200KHz-56MHz的工作带宽,及70MHz~6GHz的RF接收发射频率范围
  • 射频指标可达1% EVM、-65dBc 带外杂散(软件优化后)
  • FPGA容量可调
  • 支持EDGE、CDMA、WCDMA、TDSCDMA、LTE等
  • 支持4.75~15V单电压输入
  • 低功耗 (7W)、小体积 (12*13cm)
  • 无线通信领域,已和众多客户在PICO ICS、可变带宽无线直放站、有源天线、MDAS等应用上广泛合作
  • 广播电视领域,已和众多客户在多频点补点器、时延调整等应用上广泛合作
  • AD9361/4

    ALTERA最新一代FPGA
    (Cyclone V系列)
    中国厦门市合佳兴电子有限公司
    访问 >


    庄峰
    zf@hjx.cn
    +86-592-5616400

    third_pm_s
    第三方
    電力測量模組 PM系列
    (繁体中文)
  • 具有電壓、電流、實功率、視在功率、頻率、功率因數及雙向電能累計(kWh)等之測量與通訊傳輸功能。
  • 支援全電壓範圍(90-260V)
  • C1寬電流量程(0.1A~30A)
  • 高解析度(0.01W-15kW)
  • 高準確度(符合 Class 1.0標準)
  • 低功耗(0.1W)
  • 體積小,可接受顧客委製
  • ADE7763
    ADE7758
    Joseph Technology Co., Ltd. (Taiwan)
    訪問 >


    yvonne.lee@joseph-tech.com.tw
    +886-2-26498510

    ADuM3070_s
    第三方
    基於ADuM3070的2Watt全閉環DC/DC隔離電源設計方案
    (繁体中文)
  • 輸入電壓 (+5V)
  • 可調式輸出電壓(3.3V ~ 24V)
  • 高轉換效率(80%)
  • 較佳的負載調整率
  • 通過EMI Class-B測試(Radiation)
  • 通過Hi-Pot測試(2.5kVrms)
  • ADuM3070 Answer Technology Co., Ltd. (Taiwan)
    訪問 >


    Tech@anstek.com.tw
    +886-2-26982526

    WPI_ADI_AD7280A2
    第三方
    基于ADI AD7280A 的电池监测保护方案
    (简体中文)
    更多 >
  • 显示电池状态:
  • 测量和显示电池的电压和温度,并且通过指示灯指示过热,过压,欠压状态。
  • 电池平衡:
  • 充放电调整:
  • 通過EMI Class-B測試(Radiation)
  • 在电池充放电过程中,实时采集电池组中的每块电池的端电压和温度、充放电电流及电池包总电压,防止电池发生过充电或过放电现象。
  • AD7280A
    AD8280
    ADuM1401
    ADuM1201
    ADuM5401
    世平集团
    访问>


    atu.cn@wpi-group.com

    WPI_ADI_ADuCM3602
    第三方
    基于ADI ADuCM360 的热电偶测量仪方案
    (简体中文)
    更多 >
  • 热电偶采集电路采用的是 T 型(铜-康铜)热电偶。可采集的温度范围为从 -200℃ 至 +350℃,灵敏度约为 40uV/℃ 。
  • 铂电阻采集电路,RTD 用于冷结补偿,使用的是 Pt100。
  • ADuCM360
    AD5700
    ADP1720
    世平集团
    访问>


    atu.cn@wpi-group.com

    WPI_ADI_ADuCM3606
    第三方
    基于 ADI ADuCM360 的工业现场仪表方案
    (简体中文)
    更多 >
  • 方案架构:压力/温度采集 + 模拟输入 + MCU 信号处理 + 模拟输出。
  • 压力/温度采集:工业通用 24V 供电,利用 ADuCM360 自带的 24 位 ADC 采集压力和温度。利用外部DAC AD5421 控制带 4~20 mA 环路输出,利用 和 HART 调制解调器 AD5700 实现 HART 通信。
  • 模拟输入:采用 16bit ADC AD7795 和 ADuM3471 数字隔离,SPI 将数据传送至 MCU。
  • MCU: 采用高集成度 ARM 内核 Cortex-M3 MCU ADuCM360,内置 PGA 和 24bit ADC。
  • 模拟输出:MCU 通过电源和数字隔离至 DAC AD5422 4~20 mA 输出,可控输出电流/电压,输出范围可设定。带 HART 通信接口。信号隔离采用 ADuM3482 和 ADuM3471。
  • 整体方案基于工业仪表设计,灵活多用,适合前期开发评估使用。
  • ADuCM360
    AD5421
    AD7795
    ADuM3471
    AD5422
    ADuM3482
    AD5700
    AD5700-1
    ADT7310
    ADuM1311
    ADP1720
    ADP2441
    世平集团
    访问>


    atu.cn@wpi-group.com

    WPIg_ADI_rain-sensing-cntl_mainboard_20140709
    第三方
    ADI AD7746 自动感应式雨刷解决方案
    (简体中文)
    更多 >
  • 检测雨量大小:电容输入通道检测因雨量大小不同而引起的电容值变化。
  • MCU 接收容值变化量:通过双线式 I2C 接口将测量到的容值变化量传输给 MCU。
  • 控制马达驱动雨刮器: MCU 通过接收到的不同数据变化量控制马达驱动雨刮器,实现智能雨刮系统的功能。
  • AD7746 世平集团
    访问>


    atu.cn@wpi-group.com

    2014_ADI_Thermometer_1
    第三方
    紅外線測溫儀方案
    (繁体中文)
    更多 >
  • LCD 顯示被測物體溫度
  • 兩種溫度單位切換: 華氏度和攝氏度
  • 溫度測量範圍:-20℃~100℃
  • 最大測量距離:10m
  • 溫度測量精度:±10℃
  • 溫度測量的分辨率:0.1℃
  • AD8638
    AD7991
    ADR03
    世平集团
    訪問>


    atu.cn@wpi-group.com