signals header

НОВОСТНАЯ ПОДПИСКА SIGNALS+

Будьте в курсе последних событий и используйте новейшую информацию и идеи, представленные в Signals+, для таких областей, как системы связи, цифровое здравоохранение, системы электрификации и интеллектуальная промышленность

Вы можете изменить настройки конфиденциальности в любое время, нажав на ссылку отказа от подписки в электронных письмах, отправленных Analog Devices, или в настройках конфиденциальности сайта Analog Devices.

Настройки конфиденциальности Положение о конфиденциальности и безопасности Авторизованные партнеры

Спасибо, что подписались на ADI Signals+. Электронное письмо с подтверждением было отправлено на ваш почтовый ящик.

Вскоре вы будете получать своевременные обновления обо всех инновационных технологиях, меняющих к лучшему жизнь людей во всем мире.

Закрыть

БОЛЕЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И НАДЕЖНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ ДЛЯ БОЛЕЕ ЭКОЛОГИЧНОГО БУДУЩЕГО


По прогнозам, в 2021 году доля продаж электромобилей вырастет более чем на 7% от всего объема продаж новых автомобилей во всем мире, то есть будет продано почти 5 миллионов единиц, а рост продаж электромобилей составит 66%1. В течение десятилетия этот рост будет только увеличиваться, поскольку все заинтересованные стороны в экосистеме развития новых транспортных средств совместно решают задачи, связанные со снижением стоимости электромобилей, повышением удобства их использования и надежности при владении.

Для достижения углеродной нейтральности заинтересованные стороны, к которым относятся производители автомобильного оборудования, поставщики технологических решений, производители аккумуляторов и поставщики систем накопления энергии, должны сотрудничать на более глубоком стратегическом уровне для решения задач обеспечения экологичности в рамках всей цепочки поставок. Аккумуляторная батарея остается ключом к действительно экологичному и электрифицированному будущему, при этом очень важно, чтобы все участники экосистемы электрификации использовали инновационные решения для аккумуляторных батарей.

Посмотрите видео с участием представителей ADI, GM и Ford, где они подробно рассказывают, как они индивидуально и совместно решают задачу по достижению углеродной нейтральности в цепочке поставок аккумуляторных батарей. Эта сессия объединяет различных членов экосистемы электрификации, которые делятся своими мнениями и взглядами относительно повторного использования аккумуляторных батарей после истечения их срока эксплуатации, экологичных источников материалов, а также роли правительств и нормативных актов.

Участники:

  • Джина Аквилано, технический директор отдела разработки продуктов для автомобильной отрасли в Analog Devices
  • Тим Греве, генеральный директор отдела разработки стратегии электрификации и проектирования аккумуляторных элементов в General Motors
  • Чарльз Пун, генеральный директор отдела разработки электрифицированных систем в Ford Motor Company
  • Джим Мотавалли, писатель и журналист

 

Видеоматериалы:

Более экологичная аккумуляторная батарея


Отношения между производителями автомобильного оборудования и поставщиками технологических решений не только развиваются в сторону более глубокого сотрудничества, которое способствует более быстрому внедрению инноваций, но и в равной степени сосредоточены на стратегических обязательствах, которые позволят совместно решить задачи, связанные с повышением экологичности. Участники дискуссии рассказывают об экологически безопасных материалах для аккумуляторных батарей, о необходимости использования надежной системы управления аккумуляторными батареями и о том, как реализовать экономику с многооборотным использованием батарей.

Повторное использование, утилизация и ремонт аккумуляторных батарей


Будет ли утилизации аккумуляторных батарей достаточно, или истинный потенциал экологичного использования заключается в том, чтобы сначала повторно использовать батарею, а затем утилизировать ее? Эксперты обсуждают практические подходы к этим вопросам. Разработанная в ADI беспроводная система управления батареями (wBMS) используется производителями автомобильного оборудования для ускорения достижения целей устойчивого развития, и при этом она предоставляет возможности применения инновационных решений, в том числе возможности по интеграции технологии блокчейн для создания паспорта аккумуляторной батареи.

Углеродно-нейтральная цепочка поставок аккумуляторных батарей


Углеродная нейтральность предполагает не только обязательства по полному переходу на электричество, но и предусматривает поддержание экологичности в рамках всей цепочки поставок, что требует более широкого сотрудничества между производителями аккумуляторных батарей, производителями автомобильного оборудования, поставщиками электронных коммутационных систем и поставщиками технологических решений.

Использование аккумуляторных батарей после истечения их срока эксплуатации


Узнайте больше о способах реализации надежной программы по повторному использованию аккумуляторных батарей вместо их утилизации благодаря инновационным технологическим решениям для управления батареями, которые позволяют оценивать состояние этих батарей на основе данных, полученных в результате точных измерений.

1 Обзор рынка электромобилей в 2021 году и прогнозы на последующие периоды. (Yahoo! Finance)