ТЕХНОЛОГИЯ ЦИФРОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ: ПЕРВОСТЕПЕННОЕ, ВТОРОСТЕПЕННОЕ И ПОСТОЯННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ЦЕЛОСТНОСТИ ДАННЫХ
В нашем все более электрифицированном и оцифрованном мире как никогда важно обеспечить надежную защиту людей, дорогостоящего оборудования и важных данных от высокого напряжения и других нештатных ситуаций. Технология цифровой изоляции является решением данной задачи. В условиях быстрого развития и распространения средств автоматизации производства, электромобилей и современного цифрового медицинского оборудования высокий уровень безопасности и целостность данных становятся очень важными факторами.
Из-за того, что во многих системах используются более качественные и чувствительные электронные схемы, цифровая изоляция должна быть встроена в каждую такую схему. Технология цифровой изоляции обеспечивает электрический барьер с целью защиты данных от разрушительных электромагнитных помех и образует барьер обеспечения безопасности между цепями высокого напряжения и людьми, оборудованием и данными. Эта технология цифровой изоляции необходима во многих системах, в том числе в медицинских устройствах, электромобилях и промышленном оборудовании. Такой изоляционный барьер позволяет инженерам уверенно проектировать системы, зная, что они будут соответствовать требованиям как по функциональности, так и по безопасности.
Технология цифровой изоляции – это обязательный элемент, который необходимо встраивать в каждую систему.
ПРОЕКТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ЦИФРОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ:

ЛЮДИ
Люди, работающие с электронным оборудованием, и конечные пользователи технологических решений будут в безопасности вне зависимости от областей применения, будь то работа с промышленными роботами, зарядка электромобилей или прохождение компьютерной томографии.

ОБОРУДОВАНИЕ
Технология цифровой изоляции обеспечивает защиту дорогостоящего оборудования от скачков напряжения и жестких в плане электромагнитных помех условий окружающей среды.

ДАННЫЕ
Благодаря технологии цифровой изоляции данные останутся нетронутыми и неискаженными при передаче между устройствами, особенно в жестких промышленных условиях.
Технология цифровой изоляции обеспечивает электрический барьер с целью защиты данных от разрушительных электромагнитных помех и образует барьер обеспечения безопасности между цепями высокого напряжения и людьми, оборудованием и данными.

НАДЕЖНЫЕ ДАННЫЕ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ ПАЦИЕНТОВ ПОЗВОЛЯЮТ РЕАЛИЗОВАТЬ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ

Цифровые технологии здравоохранения развиваются и распространяются в геометрической прогрессии в различных областях медицины, начиная с медицинских инструментов и заканчивая оборудованием для мониторинга показателей состояния организма и устройств для дефибрилляции. Такое развитие диктует необходимость в средствах проведения более сложных измерений, но при этом также возникает потребность в технологии цифровой изоляции для защиты от высоких напряжений и электромагнитных помех данных, получаемых при измерении, и людях, выполняющих эти измерения. Качественная передача этих данных измерений без помех, наводимых линиями высокого напряжения, и электромагнитных помех приводит к повышению уровня целостности данных. Более точные данные позволяют получить более точный диагноз и более детальную информацию, что в конечном итоге повысит качество лечения.
Технология цифровой изоляции благодаря своей высокой устойчивости к высокочастотным помехам гарантирует, что критически важные медицинские данные, используемые в медицинских системах, точно отражают состояние здоровья пациента.
Электронные медицинские устройства чувствительны к электростатическим разрядам, что делает их ненадежными, а в некоторых случаях и небезопасными1.
Данная технология играет очень важную роль в предоставлении врачам медицинских данных с целью получения ими точных сведений о состоянии здоровья. Помогая врачам «прежде всего не навредить» пациентам, она позволяет техническим специалистам безопасно работать с диагностическими системами высокого напряжения.
В будущем цифровые изоляторы со скоростью передачи более 1 Гб/с обеспечат более высокое качество медицинских изображений и позволят сократить время на проведение медицинских обследований. Благодаря таким устройствам можно будет реализовать медицинское диагностическое оборудование для проведения менее инвазивных обследований пациентов и повысить удобство использования мест проведения обследований и систем, что в конечном итоге приведет к возможности проведения еще более качественной диагностики.
ТОЧНЫЕ СВОЕВРЕМЕННЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ НАИБОЛЕЕ ЖЕСТКИХ УСЛОВИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Современное предприятие стало более совершенным благодаря цифровой трансформации, при этом ее можно реализовать благодаря использованию точных данных в рамках всего предприятия, которые позволяют принимать обоснованные решения, повышают уровень автоматизации, степень универсальности производства, а также позволяют быстро перенастраивать производственные линии в соответствии с новыми требованиями. Производители должны иметь полное представление о состоянии этих дорогих производственных линий. С целью обеспечения согласованной, надежной и продолжительной эксплуатации очень важно поддерживать целостность данных о состоянии механизмов, которые используются для планирования простоев и осуществления профилактического обслуживания. Эти чрезвычайно важные для работы предприятия данные должны быть получены конечной системой для проведения анализа в целости и сохранности. Технология цифровой изоляции, являющаяся необходимым элементом в таких системах, обеспечивает оптимальную помехоустойчивость с целью поддержания надежной передачи данных, что в конечном итоге обеспечит точную и надежную работу системы с максимальным временем безотказной работы.
Усовершенствованная гигабитная изоляция позволит быстрее распределять большие объемы данных между аналоговыми входными интерфейсами и узлами обработки, обеспечивая повышенную устойчивость к помехам в жестких промышленных условиях.
Более того, технология цифровой изоляции обеспечивает безопасность людей в промышленных условиях. Технические достижения позволили роботам и коллаборативным роботам (коботам) работать вместе с людьми на производственных площадках, но для многих из этих механизмов необходимо использовать современные цифровые изоляторы, чтобы люди, находящиеся рядом с ними, были в безопасности. В таких механизмах применяются современные сенсорные решения, которые отправляют и получают надежные данные, что позволяет роботам/коботам перемещаться предсказуемым образом, а также обеспечить высокую степень безопасности рабочих.
ПОМОГАЯ СОЗДАВАТЬ БЕЗОПАСНОЕ, СТАБИЛЬНОЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЕ БУДУЩЕЕ

Поскольку сегодня многое в нашем мире становится все более зависимым от электричества, возобновляемые источники энергии, такие как солнечно-ветровая энергия, широко применяются во многих отраслях, при этом в данной сфере продолжают внедряться различные инновации с целью повышения эффективности таких средств электрификации. Эти возобновляемые источники энергии все чаще используются с последними достижениями в области средств накопления энергии и аккумуляторных технологий, что позволяет решать задачи, связанные со сложностью накопления энергии ночью в случае с солнечными электростанциями или при отсутствии ветра в случае с ветряными фермами. В связи с повышенной плотностью мощности инверторов, используемых совместно с солнечными фотоэлектрическими системами, и необходимостью балансировки при накоплении энергии, в рамках текущего поколения солнечных электростанций следует повсеместно использовать средства мониторинга и управления всеми элементами таких систем. Технология изоляции позволяет реализовать безопасное и надежное решение для интерфейсных цепей и схем управления преобразованием энергии.
Технология изоляции, используемая в драйверах затворов, в основе которых применяются новые материалы с широкой запрещенной зоной, в том числе карбид кремния (SiC) и нитрид галлия (GaN), является критически важным структурным элементом для схем преобразования энергии в системах на основе возобновляемых источников и связанных с ними системах накопления энергии. Системы накопления энергии на основе аккумуляторных батарей будут являться центральным элементом системы обеспечения электропитания наших домов с помощью непостоянных источников энергии, а также средств, обеспечивающих более быструю зарядку наших электромобилей и увеличивающих время между такими зарядками.
Основной задачей технологии цифровой изоляции является защита людей, например, когда мы взаимодействуем с электромобилями, и она гарантирует то, что мы можем безопасно водить и заряжать их, при этом будучи уверенными в том, что мы сокращаем вредные выбросы.
Сегодня, актуальнее чем когда-либо, для реализации нашего будущего, в котором предполагается использование большого количества электрифицированных и автоматизированных цифровых систем, требуется обеспечить высочайший уровень безопасности и целостности данных для защиты все более сложной и чувствительной электроники, лежащей в основе всех этих будущих систем. Технология цифровой изоляции защищает людей и оборудование от высокого напряжения и защищает важные данные от разрушительных электрических помех.
Разрабатывая следующую современную систему, обратите внимание на компанию ADI, являющуюся бесспорным лидером в области цифровых изоляторов, в ассортименте которой вы сможете найти наиболее подходящее для ваших задач инновационное решение. Мы сконцентрируемся на разработке технологии цифровой изоляции, чтобы вы могли сосредоточиться на создании устойчивого будущего.
1Мехди Кохани и Майкл Печт. Неисправности медицинских устройств из-за электростатических разрядов: анализ больших данных из отчетов FDA за 10-летний период. IEEE.org, 9 марта 2018 г.
2Ричард Штруб. Сложности, связанные с влиянием электростатических разрядов в электронной промышленности. Universal Instruments, 6 июля 2015 г.
3Эрик Джонсон. Введение в работу аккумуляторных систем для электромобилей. All About Circuits, 31 июля 2019 г.