signals header
Woman running on beach
Woman running on beach
 

НОВОСТНАЯ ПОДПИСКА SIGNALS+

Будьте в курсе последних событий и используйте новейшую информацию и идеи, представленные в Signals+, для таких областей, как системы связи, цифровое здравоохранение, системы электрификации и интеллектуальная промышленность

Вы можете изменить настройки конфиденциальности в любое время, нажав на ссылку отказа от подписки в электронных письмах, отправленных Analog Devices, или в настройках конфиденциальности сайта Analog Devices.

Настройки конфиденциальности Положение о конфиденциальности и безопасности Авторизованные партнеры

Спасибо, что подписались на ADI Signals+. Электронное письмо с подтверждением было отправлено на ваш почтовый ящик.

Вскоре вы будете получать своевременные обновления обо всех инновационных технологиях, меняющих к лучшему жизнь людей во всем мире.

Закрыть

МИНИАТЮРИЗАЦИЯ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНТРОЛЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА С ПОМОЩЬЮ УСТРОЙСТВ НЕПРЕРЫВНОГО МОНИТОРИНГА УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ


Устройства непрерывного мониторинга уровня глюкозы могут стать еще компактнее, и эти системы смогут изменить жизнь миллионов диабетиков во всем мире. Для диабетиков 1 типа устройства прокола пальца для проверки уровня сахара в крови – слишком распространенное, но необходимое явление. Фактически, диабетики могут использовать такие устройства до 7 раз в день. И все это делается для того, чтобы получить лишь текущее значение сахара в крови. К сожалению, такой метод не позволяет получать сведения о сахаре в крови диабетика в режиме реального времени. Таким образом, пациент не понимает динамики изменения уровня сахара и, следовательно, не сможет правильно контролировать свое заболевание.

Но теперь у диабетиков есть надежда на избавление от неудобств, связанных с устройствами прокалывания пальцев, тест-полосками и игрой в угадывание уровня глюкозы: минимально инвазивное устройство мониторинга глюкозы, которое является более удобным, более эффективным и доступным способом контроля уровня сахара в крови и состояния здоровья.

ОБЗОР

КОМПАНИЯ

Meiqi, ведущий китайский производитель устройств для непрерывного мониторинга уровня глюкозы

ЗАДАЧА

Упростить диабетикам получение доступной, удобной, профилактической помощи с помощью устройств непрерывного мониторинга глюкозы

ЦЕЛЬ

Разработка инновационных, носимых, малопотребляющих, компактных, устройств непрерывного мониторинга уровня глюкозы с большим сроком службы

РЕШЕНИЕ ОТ ADI

Датчик для устройства непрерывного мониторинга глюкозы, предназначенный для измерения импеданса


463 МЛН
ВЗРОСЛЫХ, СТРАДАЮЩИХ ДИАБЕОМ
$760 МЛРД
ВЫДЕЛЯЕТСЯ НА ПОДДЕРЖАНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДИАБЕТИКОВ
7 РАЗ В ДЕНЬ
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ УСТРОЙСТВО ПРОКАЛЫВАНИЯ ПАЛЬЦА
79 %
ВЗРОСЛЫХ ДИАБЕТИКОВ ЖИВУТ В СТРАНАХ ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО МИРА
Источник: Цифры и факты о диабете за 2019 г.

ПРОЩАЙТЕ УСТРОЙСТВА ПРОКОЛА ПАЛЬЦЕВ, ПРИВЕТ ПОЛЕЗНЫЕ ДАННЫЕ, СОКРАЩАЮЩИЕ ЗАТРАТЫ

Checking remote sensor levels on phone

Мир переходит на удобные и точные устройства непрерывного мониторинга уровня глюкозы, уходя при этом от устройств прокола пальца и приблизительному расчету уровней глюкозы. Компания Meiqi, являющаяся ведущим китайским производителем инновационных устройств непрерывного мониторинга уровня глюкозы, прокладывает этот путь. В Китае насчитывается более 125 миллионов человек, страдающих диабетом, и в этой стране проживает самое большое количество диабетиков в мире. Чтобы удовлетворить потребности этого растущего рынка, Meiqi раздвигает границы технологий и в партнерстве с Analog Devices Inc (ADI) разрабатывает интегрированное носимое устройство непрерывного мониторинга уровня глюкозы следующего поколения (Meiqi Gen 3).

В этом устройстве непрерывного мониторинга уровня глюкозы используется крошечный датчик, размещаемый под кожей, который определяет уровень сахара в крови в течение дня и отправляет эти данные на смартфон или часы, а затем в облако. Эта информация, получаемая в режиме реального времени, помогает диабетикам на основе полученных данных быстро менять свою физическую активность, прием пищи или уровень инсулина, а также помогает предотвратить возникновение тяжелых случаев гипергликемии или избежать понижения уровня сахара в крови.

Помимо этого, такие устройства непрерывного мониторинга уровня глюкозы обеспечивают значительную экономию. Так, используя эти устройства на протяжении всей своей жизни, диабетики смогут существенно сэкономить на иглах и тест-полосках, а непрерывно получаемая информация помогает им успешно отслеживать симптомы и вследствие этого избегать дорогостоящих медицинских процедур или посещений больницы. Устройства непрерывного мониторинга уровня глюкозы дают возможность пациентам управлять состоянием своего здоровья и менять способ питания или время приема лекарств, обеспечивая при этом повышение качества жизни, что для многих является бесценным даром.

«Одна из наших основных сложностей, которая характерна для всей отрасли производства устройств непрерывного мониторинга уровня глюкозы, заключалась в минимизации размеров, веса и энергопотребления, и ADI предоставила решение, полностью удовлетворяющее наши потребности. Помимо этого, ее помощь, понимание принципов разработки на системном уровне и опыт в предметной области оказали нам существенную поддержку... она оказалась гораздо больше, чем просто компания, производящая электронные компоненты».

Г-н Чжан Фэн 章峰

Генеральный директор и основатель компании | Meiqi

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:
УСТРОЙСТВА НЕПРЕРЫВНОГО МОНИТОРИНГА УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ

How it works glucose monitoring device
В составе устройства непрерывного мониторинга уровня глюкозы имеется микродатчик, который, как правило, прикрепляется к руке, что позволяет непрерывно контролировать уровень глюкозы в тканевой жидкости (тонкий слой жидкости, окружающий клетки ткани чуть ниже кожи), а не в крови. Устройство показывает тенденции изменения и закономерности уровня глюкозы в режиме 24/7 и передает эти данные в приложение, что позволяет эффективнее поддерживать состояние здоровья и избегать опасных ситуаций.

УДОБНЫЙ, ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ, ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ САХАРНОГО ДИАБЕТА

Doctor consultation in office

По мере того, как медицина переходит от реактивной (реагирующей на имеющиеся заболевания) к прогностической (как в случае с устройствами мониторинга уровня глюкозы) методике, для реализации такого подхода особую важность приобретает поиск эффективных решений в области обработки сигналов. Фактически, переход к предиктивной и персонализированной медицине невозможен без таких технических решений.

Этот переход основан на качестве непрерывно получаемой информации об организме пациента (слишком ли высокий уровень сахара в крови из-за физических упражнений или слишком низкий из-за плохого питания) и возможности отслеживать и оценивать эти данные более точно и эффективно в течение продолжительного времени.

На основе точных медицинских данных об уровне глюкозы, пациенты могут вводить соответствующие препараты инсулина, которые помогают предотвратить дальнейшие диабетические осложнения, такие как повреждение кровеносных сосудов, сердечные заболевания, инсульт, заболевание почек и диабетическая кома. Кроме того, эти данные отправляются в облако, где они преобразуются в подробную информацию об уровне глюкозы в течение дней, недель и месяцев, которую медицинские работники могут использовать для принятия обоснованных решений по эффективному контролю за диабетом. Устройство прокола пальца попросту не сможет обеспечить такой уровень точности и поток предиктивных данных.

ADI ВНОСИТ СВОЙ ВКЛАД В РАЗРАБОТКУ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ

Структура системы устройства непрерывного мониторинга уровня глюкозы компании Meiqi

Meiqi CGM device sensor and transmitter
Передатчик с аккумулятором (A) + сменный датчик (B) = устройство Meiqi Gen 3.

Полноценное решение для непрерывного мониторинга уровня глюкозы

Meiqi CGM device recorder and app

Версия для применения в больницах

Датчик и передатчик плюс регистратор; разработан для применения в больницах с целью сканирования и хранения данных об уровне глюкозы пациента.

Checking remote sensor levels on phone

Версия для пациентов

Только датчик и передатчик; пациенты используют приложение для смартфона, чтобы сканировать данные об уровне глюкозы в домашних условиях.

ТЕХНОЛОГИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО МОНИТОРИНГА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Устройство непрерывного мониторинга уровня глюкозы компании Meiqi разработано для максимального удобства использования и обеспечения высокой точности получаемых данных. Оно включает в себя небольшой наклеиваемый на тело пластырь с выступающей иглой, датчик и мобильную технологию измерения импеданса нового поколения от ADI.

В качестве важнейшего сенсорного элемента Meiqi выбрала AD5950 компании ADI благодаря его компактным размерам и низкому энергопотреблению. Кроме того, в лице Analog Devices компания Meiqi нашла партнера, который вышел далеко за рамки простого поставщика электронных компонентов. Благодаря ADI компания нашла надежного союзника с глубокими знаниями проектирования на системном уровне, богатым опытом в данной области и опытом в области цифрового здравоохранения, особенно в области носимых устройств для контроля хронических заболеваний. Кроме того, китайский офис ADI предоставил Meiqi бесценную информацию о местном рынке и сократил сроки предоставления продуктов и услуг, что помогло компании получить значительное преимущество в плане сокращения времени выхода на рынок.

ADI И MEIQI:
ВСЕГДА СРЕДИ ВЕДУЩИХ, НИКОГДА СРЕДИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ

Two men discuss project in office

Являясь ведущим производителем систем непрерывного мониторинга уровня глюкозы в Китае, Meiqi выбирала не просто какого-либо технического партнера для помощи в разработке своей модели Gen3. Прежде всего, она искала партнера с передовым видением рынка, бескомпромиссным стремлением к инновациям и возможностями получения жизненно важных данных в области здравоохранения.

И выбор пал на ADI.

С самого первого дня своего основания, то есть более 50 лет назад, цель ADI заключалась в том, чтобы помочь раскрыть человеческий потенциал с помощью технологий, которые решают самые сложные инженерные задачи, в том числе помогают диабетикам контролировать уровень сахара в крови и в конечном итоге контролировать состояние своего здоровья.

Сложность в процессе проектирования устройства непрерывного мониторинга уровня глюкозы заключалась в жестких ограничениях по энергопотреблению и размерам, что как раз было спецификой технологических решений ADI в области цифрового здравоохранения. Meiqi и ADI вместе образуют один из самых инновационных в мире дуэтов в области непрерывного мониторинга уровня глюкозы, помогая диабетикам контролировать уровень сахара в крови удобным и доступным способом.

«Meiqi является инновационной компанией в инновационной сфере (цифровое здравоохранение) и нам нужен партнер с аналогичным подходом. Analog Devices точно соответствует нашим требованиям. Она следует принципам технического лидерства и предоставляет заказчикам в данной отрасли уникальные решения».

Г-н Чжу Цзюнь 祝军

Вице-президент отдела исследований и разработок в компании | Meiqi