Purple digital EKG graph with stats
Purple digital EKG graph with stats
   

НОВОСТНАЯ ПОДПИСКА SIGNALS+

Будьте в курсе последних событий и используйте новейшую информацию и идеи, представленные в Signals+, для таких областей, как системы связи, цифровое здравоохранение, системы электрификации и интеллектуальная промышленность

Вы можете изменить настройки конфиденциальности в любое время, нажав на ссылку отказа от подписки в электронных письмах, отправленных Analog Devices, или в настройках конфиденциальности сайта Analog Devices.

Настройки конфиденциальности Положение о конфиденциальности и безопасности Авторизованные партнеры

Спасибо, что подписались на ADI Signals+. Электронное письмо с подтверждением было отправлено на ваш почтовый ящик.

Вскоре вы будете получать своевременные обновления обо всех инновационных технологиях, меняющих к лучшему жизнь людей во всем мире.

Закрыть

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ ДО И ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ


УСКОРЕНИЕ ПЕРЕХОДА К ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ

Для большинства пациентов процесс постановки диагноза знаком и предсказуем. Вы приходите на прием к своему врачу, сдаете ряд анализов в его клинике, затем вместе с ним вы анализируете свои симптомы и планируете лечение.

Но что, если бы этот процесс был не таким? Что, если бы вместо метода простого реагирования на проявляющееся заболевание врачи имели доступ к цифровым медицинским технологиям, которые могли бы помочь выявлять ранние предупреждающие признаки с использованием данных, полученных в результате геномного анализа, усовершенствованной визуализации или работы носимого устройства, а затем вместо лечения существующего заболевания врачи могли бы разработать план, который поможет предотвратить появление заболевания? А что, если бы носимая электроника могла выявлять и предупреждать людей о признаках вирусной инфекции до появления симптомов?

«Мы используем концепцию цифровой медицины, чтобы избежать госпитализации пациента и быстрее лечить болезни, используя методы, основанные на удаленном мониторинге состояния пациентов» – сказал директор Института цифрового здравоохранения и инноваций Арканзасского университета медицинских наук доктор Кертис Лоури: «Теперь мы можем лечить людей у них дома, используя данные, поступающие с электронных весов, тонометров или даже пульсоксиметров». В разгар глобальной пандемии возможность получать и оценивать данные и лечить пациентов удаленно имеет дополнительные преимущества помимо удобства и экономии средств. Сегодня виртуальное лечение представляет собой дополнительную меру безопасности, которая может буквально спасти жизни.

«Мы используем концепцию цифровой медицины, чтобы избежать госпитализации пациента и быстрее лечить болезни, используя методы, основанные на удаленном мониторинге состояния пациентов».

Кертис Лоури

Директор Института цифрового здравоохранения и инноваций Арканзасского университета медицинских наук

До начала пандемии COVID-19 ведущие инновационные компании в области цифровых технологий здравоохранения, в том числе Analog Devices, уже предоставляли технологии следующего поколения заказчикам. Одним из примеров являются технологии мониторинга показателей жизнедеятельности, такие как носимые устройства и приборы типа слуховых аппаратов. С их помощью незаметный сбор данных происходит непрерывно, даже когда пациент покидает кабинет доктора. Это позволяет врачам получать полезные медицинские сведения, что облегчает постановку точных диагнозов. Теперь, по словам старшего вице-президента отдела разработки продукции для цифрового здравоохранения компании Analog Devices Пэта О’Догерти, пандемия вызвала значительный спрос на их важнейшие цифровые продукты для здравоохранения. «Мы сделали приоритетным производство продуктов для медицинских устройств, которые сейчас необходимы в первую очередь, таких как вентиляторы, инфузионные насосы, системы мониторинга состояния пациентов, диагностические тестеры, компьютерные томографы и цифровые рентгеновские аппараты».

ВСЕ ДЛЯ МЕДИЦИНЫ

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, 6 из 10 американцев живут с хроническими заболеваниями, такими как диабет или сердечные недуги. Эти заболевания входят в число основных причин смертей в Соединенных Штатах и траты на их излечение, наряду с тратами на лечение заболеваний, связанных с психическим здоровьем, составляют 90% ежегодных расходов страны на здравоохранение, равных 3,5 триллионам долларов. Добавьте к этому стареющее население и прогнозируемую нехватку дипломированных медсестер, и вы начнете понимать необходимость как можно скорейшего внедрения новых цифровых решений в области здравоохранения.

«В сфере здравоохранения существует очень серьезная проблема, и в конечном итоге она может привести к снижению качества ухода за пациентами, если мы не сможем вмешаться и преобразовать систему здравоохранения так, чтобы она была более ориентированной на пациента» – сказал старший вице-президент по продажам и цифровому маркетингу в Analog Devices Мартин Коттер: «Это означает необходимость повышения эффективности для всех участников этой экосистемы, будь то врач, поставщик, плательщик или пациент».

ПОВЫШЕНИЕ РАСХОДОВ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Расходы на здравоохранение в США являются самыми высокими в мире, и ожидается, что в ближайшие годы они будут только расти.

$3,5 ТРЛН
ПОТРАТИЛИ США НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В 2017 ГОДУ
$6 ТРЛН
ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ПОТРАТИТЬ К 2027 ГОДУ
Источники: «Основные показатели государственных расходов на здравоохранение за 2017 год», Министерство здравоохранения и социальных служб; «Прогнозы в отношении государственных расходов на здравоохранение за период с 2018 по 2027 гг., Центры услуг по программам «Medicare» и «Medicaid»».

Имея многолетний опыт разработки датчиков, используемых для мониторинга жизненно важных показателей, Analog Devices способствует созданию носимых устройств следующего поколения, которые смогут вывести отрасль цифровых медицинских технологий на новый уровень. Например, представьте себе, как пациенты с диабетом обычно проводят анализ крови из пальца, который выполняется, как правило, несколько раз в день, для контроля уровня глюкозы в крови и введения инсулина. Теперь представьте себе низкопрофильный датчик, который будет находиться на поверхности кожи и непрерывно выполнять измерения, обеспечивая безостановочный поток данных о состоянии здоровья пациента.

Подобные устройства улучшат качество жизни диабетиков, а врачи также получат дополнительные возможности, помогая пациентам лучше справляться со своим заболеванием и потенциально даже замедлять его прогрессирование.

«Лучше измерять состояние пациента в течение длительного периода времени, а не только в условиях контролируемой среды медицинской клиники. Учет реальных условий позволяет получить гораздо более точные данные, давая возможность врачам лучше контролировать здоровье своих пациентов» – сказал Коттер: «Еще более впечатляющей технологией могла бы стать система неинвазивного отслеживание прогрессирования хронических заболеваний, что когда-нибудь позволит уберечь пациента от необходимости в приеме того или иного лекарства».

Хотя некоторые решения для организации непрерывного мониторинга уже доступны, данная технология еще не получила серьезного распространения в отрасли, что создает широкие возможности для всевозможных инноваций. Носимая система мониторинга здоровья от Analog Devices похожа на стандартные умные часы, но она постоянно собирает данные о частоте сердечных сокращений, температуре тела и других жизненно важных показателях. Ее можно носить на запястье или как наклейку на коже, сохранять результаты измерений на SD-карте или передавать данные на интеллектуальное устройство по беспроводной сети. Благодаря сочетанию встроенных датчиков, высокой вычислительной мощности и беспроводной связи носимая система мониторинга здоровья от ADI может стать моделью для следующего этапа развития цифровых технологий в области здравоохранения.

Analog Devices также сотрудничает с лидером в области клинических систем диагностики на основе наносенсоров с целью разработки технологий быстрого тестирования на вирусы и бактерии, которые могут значительно повысить качество процессов обнаружения и предотвращения распространения COVID-19 и будущих пандемий.

«Медицинский уход и наблюдения быстрыми темпами переходят из больничной среды в домашнюю, создавая потребность в новом поколении продуктов профессионального уровня, но компактнее, проще в использовании и дешевле. Вследствие влияния пандемии скорость этого фундаментального перехода увеличивается, и теперь мы ставим в приоритет инвестиции в исследования и разработки в данной сфере, чтобы удовлетворить этот новый спрос»

Патрик О’Догерти

Старший вице-президент отдела разработки продукции для цифрового здравоохранения | Analog Devices

СИСТЕМЫ МЕДИЦИНСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ, КОТОРЫЕ МОЖНО НОСИТЬ

Носимые устройства вскоре позволят пациентам постоянно контролировать различные параметры здоровья, что приведет к развитию профилактического подхода к лечению. При этом с помощью беспроводной связи врачи будут получать непрерывные потоки данных.

Blue illustrated hand with smart watch and healthcare icons

СОСРЕДОТОЧЕНИЕ НА СИСТЕМАХ ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Хотя многие значимые возможности будут реализованы для применения в домашних условиях, оборудование, используемое в больницах и медицинских учреждениях, также подвергнется модернизации. Технология, на основе которой работает стандартное оборудование для медицинских тестов, такое как рентгеновские сканеры и системы компьютерной томографии, становится более чувствительной и точной, благодаря чему врачи получают изображения с более высоким разрешением и более низким уровнем шума.

В данном случае не маловажную роль играет богатый опыт Analog Devices в разработке технологий, соединяющих физический мир с цифровым, а именно технологий обработки сигналов и датчиков, позволяющих собирать данные. «В рамках систем компьютерной томографии точное считывание данных позволяет сократить время сканирования, тем самым уменьшая дозу облучения пациента» – сказала вице-президент отдела разработки прецизионных технологий и платформ в Analog Devices Джен Ллойд: «При этом для обработки полученных изображений можно использовать искусственный интеллект, что позволит врачу уделять пристальное внимание только определенным ключевым областям и в результате повысит эффективность его работы».

КАРТИНА ЗДОРОВЬЯ

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПОВЫШАЮТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ВРАЧЕЙ В БОЛЬНИЦАХ И ПОМОГАЮТ ИМ ПРИНИМАТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ.
Blue icon of bone joint with blue square border

ЦИФРОВАЯ РЕНТГЕНОГРАФИЯ

Преобразование аналогового сигнала в цифровую форму может сэкономить тысячи долларов на затратах на химическую обработку и позволит получать более четкие изображения с низким уровнем шума.

Blue icon of person going into CT scanner with blue square border

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ

Прецизионные датчики и цифровые процессоры улучшают качество изображения и сокращают время сканирования, благодаря чему пациенты получают меньшую дозу облучения.

Blue icon of ultrasound device with blue square border

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Аналого-цифровые преобразователи с более высоким разрешением и более высокой скоростью преобразования данных позволяют реализовывать трехмерные системы визуализации, при этом также позволяют снизить стоимость оборудования.

Как пояснил О’Догерти, точные системы визуализации, системы мониторинга показателей жизнедеятельности клинического уровня и усовершенствованные цифровые технологии здравоохранения позволяют врачам повысить точность диагностики и дают возможность людям более эффективно справляться с хроническими заболеваниями. Но конечная цель – полностью перейти от методов реагирования на имеющиеся заболевания к прогностической медицине, что приведет к повышению качества жизни людей и снижению нагрузки на систему здравоохранения.

«Я вижу среди практиков желание использовать цифровые технологии, которые позволяют снизить расходы на здравоохранение, сократить время, в течение которого люди болеют или вылечить заболевание, прежде чем оно перейдет в тяжелую форму. Я чувствую, что нас ждут десятилетия потенциально очень бурного роста в секторе здравоохранения, как на уровне медицинских систем диагностики, так и в повседневной жизни человека».

Винсент Рош

Президент и генеральный директор | Analog Devices

Чтобы идти в ногу с таким стремительным ростом, потребуются не только дополнительные инвестиции в цифровое здравоохранение, но и сложные решения для медицинских устройств, систем визуализации и приборов для измерения жизненно важных функций, разрабатываемые технологическими партнерами, которые уже осуществляют переход к новой медицине.