РАДИОСЕТЬ 5G ДЛЯ СТАДИОНОВ ПОЗВОЛИТ ФАНАТАМ ЕЩЕ БОЛЬШЕ ПОГРУЗИТЬСЯ В АТМОСФЕРУ СОБЫТИЯ БЛАГОДАРЯ СВЕРХБЫСТРОМУ МОБИЛЬНОМУ ШИРОКОПОЛОСНОМУ ДОСТУПУ
Для любителей музыки или спортивных фанатов ничто не сравнится с чувством присутствия на стадионе, когда их любимая группа начинает свое выступление, или их любимая команда забивает победный гол, после чего они публикуют фотографии этих событий в социальных сетях. Но еще до реализации технологий сети 5G для стадионов многие сети мобильных операторов не имели возможности одновременно передавать данные десятков тысяч присутствующих на стадионе фанатов.
Компания JMA Wireless, являющаяся ведущим производителем мобильного сетевого оборудования, предлагает законченное решение. В сотрудничестве со своим технологическим партнером Analog Devices компания JMA разработала технологию мобильных сетей 5G, которая обеспечивает широкополосный доступ в Интернет без задержек и широкомасштабное подключение до 100000 устройств и узлов к базовой станции, благодаря чему фанаты на стадионах в любой точке мира смогут поделиться своей радостью с друзьями и членами семьи в режиме онлайн.
ОБЗОР
КОМПАНИЯ
JMA Wireless разрабатывает и создает системы связи следующего поколения, реализуя самые мощные технологические решения в отрасли, к которым относится сетевое оборудование 4G LTE, 5G, CBRS и LAA.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Продукты JMA, предназначенные для мобильных беспроводных сетей, обеспечивают надежность инфраструктуры, качественную работу потоковых сервисов и максимальные характеристики беспроводной связи в различных отраслях, таких как недвижимость, спорт и индустрия развлечений, ресторанно-гостиничный бизнес, мобильные сети и во многих других областях.
ЗАДАЧА
Разработка законченной соты для мобильных сетей 5G, которая позволит максимизировать пропускную способность, покрытие и разнообразие сервисов, и при этом будет характеризоваться малым энергопотреблением, компактными размерами и небольшими эксплуатационными расходами.
ЦЕЛЬ
Разработка концентратора сотовой сети и платформы современной распределенной антенной системы для реализации бесперебойной широкополосной беспроводной связи для всех посетителей, фанатов и сотрудников в общественных местах и корпоративных зданиях.
РАЗРУШАЯ НЕВИДИМУЮ СТЕНУ
Обеспечение надежной мобильной связи на плотно забитом людьми стадионе является не тривиальной задачей. Многие посетители спортивных мероприятий будто ходят вдоль «невидимой стены», которая, кажется, окружает стадион во время матча, ограничивая доступ телефона к сигналам от местных базовых станций, и из-за которой на экране телефона пользователя постоянно высвечивается сообщение «вне зоны доступа».
Это явление возникает, когда десятки тысяч пользователей одновременно пытаются получить доступ к сети мобильной связи для совершения звонков, отправки сообщений или использования интернет-сервисов. Стандартная инфраструктура сотовой связи, которая обеспечивает превосходную связь в обычной городской среде, может быть перегружена при ее одновременном использовании десятками тысяч пользователей в ограниченном пространстве, таком как стадион. Компания JMA Wireless увидела возможность применения своего технического опыта для разработки оборудования, оптимизированного для работы с сетями 5G на стадионах, где возможно крупное скопление людей.
Успех предназначенных для мобильных сетей 5G систем компании JMA зависел от их возможности удовлетворять потребности заказчиков. Все производители оборудования для мобильных сетей конкурируют в обеспечении максимальной пропускной способности, наибольшего покрытия и разнообразия сервисов, при этом они стремятся уменьшить размеры и энергопотребление своих продуктов. И, конечно же, операторы сотовой связи всегда предпочитают продукты, которые сокращают эксплуатационные расходы при использовании сети.
5G: ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ УЛУЧШЕНИЕ РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК И УМЕНЬШЕНИЕ СЛОЖНОСТИ
Возможности новейшей технологии мобильной связи 5G позволят удовлетворить все эти требования. Но с каждым новым поколением технологий мобильных сетей достижение более высоких технических характеристик сотовой связи становится все более трудным. Поколение 4G/LTE само по себе было значительно более сложным, чем 3G. С появлением мобильной связи 5G отделы разработчиков производителей оборудования столкнутся с еще одним рядом трудностей. Для компании JMA Wireless ключом к успешной реализации своей технологии было сотрудничество с лучшим в своем классе производителем технологических решений для оборудования 5G.
СОТРУДНИЧЕСТВО ПРИВЛЕКАЕТ С ПАРТНЕРОВ ПАРТНЕРАМИ С СООТВЕТСТВУЮЩИМ ОПЫТОМ
«Взяв за основу для реализации нашего входного интерфейса ВЧ-сигналов технологические решения компании Analog Devices, мы смогли сконцентрироваться на решении задачи по разработке новой виртуализированной платформы для одновременного распределения сигналов сети 5G среди десятков тысяч абонентов».Массимо Нотарджакомо
Технический директор компании JMA Wireless
История успешных проектов компании JMA в сотрудничестве с Analog Devices в области решений для инфраструктуры беспроводной связи, применяемой в общественных местах и на предприятиях, упростила выбор партнера. «За эти годы мы установили отличные отношения с Analog Devices на управленческом и техническом уровнях. При создании наших продуктов мы используем решения и опыт этой компании. Поэтому, когда мы думали о разработке новой распределенной антенной системы и концентратора сотовой связи, ADI первой пришла на ум при разработке интерфейсного ВЧ-решения» – сказал генеральный директор JMA Wireless Ремо Риччи.
У JMA был четкий план работы с Analog Devices для быстрого и успешного вывода продукции на рынок, и этот план был основан на использовании программного обеспечения Open RAN, работающего на стандартных серверах («виртуализированная» архитектура), с законченным входным интерфейсом ВЧ-сигналов, предоставленным компанией Analog Devices. На протяжении всего процесса разработки Analog Devices использовала свой опыт в области мобильных телекоммуникационных решений, чтобы помочь JMA интегрировать ВЧ-систему в свою серверную архитектуру.
«Мы организовали серию встреч между командой инженеров JMA и соответствующими бизнес-подразделениями Analog Devices. Они сопровождались регулярными конференц-звонками с целью обсуждения технических вопросов» – сказал менеджер по работе с ключевыми заказчиками в компании Analog Devices Гаэтано Пиарино: «ADI также привлекла свою команду разработки приемопередатчиков, расположенную в Индии, с целью выполнения специализированных задач по проектированию, что ускорило процесс разработки и помогло компании JMA быстро вывести свою продукцию на рынок».
Технический директор компании JMA Массимо Нотарджакомо отметил влияние поддержки на системном уровне, предоставленной Analog Devices. Он сказал: «Взяв за основу для реализации нашего входного интерфейса ВЧ-сигналов технологические решения компании Analog Devices, мы смогли сконцентрироваться на решении задачи по разработке новой виртуализированной платформы для одновременного распределения сигналов сети 5G среди десятков тысяч абонентов».
НОВЫЙ ВИД СОТЫ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ СЕТЕЙ
Высокоинтегрированные и энергоэффективные высокочастотные решения, предоставленные Analog Devices, помогли компании JMA Wireless разработать устройства, оптимизированные для использования в общественных местах и корпоративных зданиях. Например, блок распределенной антенной системы компании JMA имеет наименьшие в отрасли размеры. А в ее концентраторе сотовой сети, представляющем собой небольшой радиоузел с оптоволоконным соединением, используются многоканальные ВЧ-приемопередатчики Analog Devices, которые характеризуются высокой степенью интеграции, благодаря чему для создания компактного решения требуется меньшее количество компонентов на узел.
«В нашем приемопередатчике реализована функция цифрового внесения предыскажений, которая позволяет уменьшить энергопотребление системы» – сказал Пиарино: «Интеграция функции цифрового внесения предыскажений устранила у разработчиков компании JMA необходимость в реализации данной функции в микросхеме FPGA. Выбрав технологии ADI, компания JMA смогла сократить количество компонентов, снизить энергопотребление и в итоге сократить стоимость готового решения».
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К НОВОМУ ОБОРУДОВАНИЮ ДЛЯ СЕТЕЙ 5G
МИНИМИЗАЦИЯ РАЗМЕРОВ И ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ
Высокоинтегрированное и энергоэффективное высокочастотное решение, позволяющее использовать блок распределенной антенной системы с наименьшими в отрасли размерами.
СОКРАЩЕНИЕ ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ И ВРЕМЕНИ ВЫВОДА ПРОДУКЦИИ НА РЫНОК
Малое количество компонентов и низкое энергопотребление позволило уменьшить стоимость решения. Эксперты в области мобильной связи ускорили процесс проектирования и помогли JMA достичь поставленной цели по времени вывода продукции на рынок.
Оборудование для сетей 5G американской компании JMA Wireless, которое может использоваться в крупных коммерческих зданиях, стадионах и других объектах, может работать со стандартами LTE и 5G во всех регионах мира, а также работает в гражданском диапазоне CBRS в США.
В настоящее время компания JMA становится предпочтительным выбором для операторов связи в зданиях и на местах проведения мероприятий, поскольку ее модульное масштабируемое сетевое оборудование, основанное на архитектуре виртуализированного программного обеспечения, проще и быстрее установить, чем обычную базовую станцию сотовой связи. Его также можно обновлять удаленно для поддержания рабочих характеристик связи и безопасности системы на актуальном уровне без привлечения специальной группы технических специалистов, что позволяет снизить эксплуатационные расходы.
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ ОПЕРАТОРАМИ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ,
ПОКРЫТИЕ И ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ
Поставка универсальных и масштабируемых инфраструктурных продуктов, поддерживающих бесперебойную широкополосную беспроводную связь.
РАЗНООБРАЗИЕ СЕРВИСОВ
Предоставление новых возможностей дополненной реальности и виртуальной реальности.
Технологии этой компании также могут помочь профессиональным спортивным лигам и командам задействовать потенциал 5G для использования новых возможностей дополненной реальности и виртуальной реальности, среди которых можно отметить такие функции, как статистика матчей в реальном времени или сезонная статистика, наложенная на изображение камеры телефона с игровым полем, или игра с дополненной реальностью, в которой местоположение игрока в игровом процессе отражает его фактическое местоположение на стадионе. Эти функции дополненной и виртуальной реальностей впервые стали доступны благодаря сверхмалой задержке и высокой пропускной способности стадионных сетей 5G, работающих на оборудовании компании JMA.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОЙ СВЯЗИ В ПУБЛИЧНЫХ МЕСТАХ БЛАГОДАРЯ ШИРОКОПОЛОСНЫМ МОБИЛЬНЫМ СЕТЯМ 5G
В результате сотрудничества JMA с Analog Devices в области связи 5G компания выпустила на рынок набор инфраструктурных продуктов, которые обеспечивают универсальность и масштабируемость, что необходимо для предоставления услуг мобильной связи в общественных местах и зданиях. Мобильный широкополосный доступ представляет собой основное преимущество для операторов связи на стадионах и в коммерческих зданиях: благодаря использованию оборудования компании JMA они могут обеспечить качественную и бесперебойную широкополосную беспроводную связь, независимо от того, сколько зрителей присутствуют на стадионе или в офисном здании.
«Благодаря своим высокоинтегрированным и энергоэффективным высокочастотным решениям компания Analog Devices стала основным партнером в разработке высококонкурентного решения – нашего масштабируемого по энергопотреблению радиоблока 5G, который имеет меньшие размеры, чем любой продукт конкурентов на нашем целевом рынке. Важно отметить, что опыт ADI и специальная техническая поддержка с ее стороны позволили нам значительно ускорить разработку распределенной антенной системы и концентратора сотовой связи, а также ускорить вывод решения на рынок» – сказал генеральный директор JMA Wireless Ремо Риччи.
По мере внедрения нового оборудования компании JMA для сетей 5G на стадионы, в здания и городские кварталы все больше фанатов будут иметь возможность делиться самыми захватывающими событиями в их жизни, будучи уверенными, что их друзья и близкие смогут порадоваться вместе с ними, хотя бы удаленно.