Прецизионные ЦАП
AD5761R
16-разрядный ЦАП с двухполярным выходным напряжением, программируемым рабочим диапазоном и источником опорного напряжения с 2 PPM/⁰C
AD5766 представляет собой набор из шестнадцати 16-разрядных цифро-аналоговых преобразователей (ЦАП) denseDAC® с выходом по напряжению. Каждый из 16 каналов можно контролировать с помощью встроенного мультиплексора выходного напряжения.
Новые продукты
В указанный период новые продукты не выпускались. Чтобы увидеть новые продукты, пожалуйста укажите другой период времени.
В указанный период новые продукты не выпускались. Чтобы увидеть новые продукты, пожалуйста укажите другой период времени.
В указанный период новые продукты не выпускались. Чтобы увидеть новые продукты, пожалуйста укажите другой период времени.
В указанный период новые продукты не выпускались. Чтобы увидеть новые продукты, пожалуйста укажите другой период времени.
В указанный период новые продукты не выпускались. Чтобы увидеть новые продукты, пожалуйста укажите другой период времени.
Благодаря широкому ассортименту операционных усилителей, прецизионных преобразователей (АЦП и ЦАП), цифровых потенциометров, датчиков температуры, источников опорного напряжения, ключей и мультиплексоров компания Analog Devices может помочь решить ваши самые сложные задачи в области разработки электроники. ADI предлагает более 1000 прецизионных линейных микросхем, полноценную поддержку на высочайшем уровне, а также полный набор проектов прецизионных устройств и ресурсы проектирования для того, чтобы облегчить разработку любой сигнальной цепи.
Узнайте о каждом из компонентов сигнальной цепи: управление питанием и источники опорного напряжения.
Использование продуктов в виде кристаллов в ваших сигнальных цепях
Для применения в системах с ограниченным пространством ADI предлагает решения в виде кристаллов для многих продуктов из нашего ассортимента. Наша команда разрабатывает некорпусированные микросхемы прецизионных преобразователей в соответствии со следующими моделями:
- Функциональная модель CHIPS – проведена проверка на работоспособность при температуре окружающей среды
- KGD – Known Good Die или годный кристалл гарантированно соответствует по рабочим характеристикам, приведенным в технической документации
Оба варианта бескорпусного исполнения могут быть отправлены в виде кристаллов на пленке, пакета полупроводниковых пластин или на ленте, намотанной на бобину.
Изучите ассортимент прецизионных бескорпусных ЦАП от ADI
Если вы увидели продукт, который не поставляется в виде кристалла, свяжитесь с торговым представителем ADI, чтобы узнать, как ADI может удовлетворить ваши потребности. Если вас интересуют компоненты, корпусированные в соответствии с технологией «Система в корпусе» (System-in-Package или SiP), посетите нашу страницу, посвященную прецизионным сигнальным цепям серии μModule.

Руководство по выбору прецизионных компонентов
Руководство по выбору прецизионных компонентов от ADI облегчает выбор подходящих компонентов для всей прецизионной сигнальной цепи, в которую входят усилители, ключи, аналого-цифровые преобразователи (АЦП), цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП), источники опорного напряжения и устройства управления питанием.


Circuits from the Lab
Разработанные и проверенные специалистами ADI типовые проекты Circuits from the Lab® содержат полную документацию и проверенное на заводе аппаратное обеспечение для оценки.

LTspice
LTspice® представляет собой мощный программный пакет, включающий в себя SPICE-симулятор, редактор принципиальных схем и средство просмотра осциллограмм с улучшениями и моделями, позволяющими упростить моделирование аналоговых схем. LTspice предоставляет макромодели для большинства выпускаемых компанией Analog Devices импульсных стабилизаторов, усилителей, а также имеет библиотеку устройств для моделирования стандартных схем.
Актуальные ресурсы по теме
Заметки разработчика
Технические статьи
Вебкасты
- Condition Based Monitoring (CbM) using MEMS Accelerometers
- Get More Out of Your Precision Low Latency Signal Chain
- Bullseye! Transforming the Precision Narrow Bandwidth Design Journey
- Signal Chain Filtering: Beginning with the Basics
- The Road to an All EV Future: Enabling Test & Measurement Solutions for Electric Vehicles