Промышленный Ethernet
Масштабируемый Ethernet, рассчитанный на совершенство
ADI Chronous™ - это ассортимент решений для связи оконечных узлов с сетями предприятия посредством промышленного Ethernet, которые предназначены для ускорения перехода к Индустрии 4.0. ADI использует свой богатый опыт и передовые технологии, чтобы помочь своим партнерам соединить промышленные устройства и сети будущего. Наши надежные решения гарантируют, что ваши критически важные данные будут обязательно доставлены в любую точку в рамках вашего приложения, обеспечивая при этом бесперебойную связь и высокую эффективность работы. Решения ADI Chronous могут работать в самых жестких, критичных ко времени средах и позволяют создавать чувствительные ко времени сети.
Переход к Индустрии 4.0
Коммуникационная инфраструктура является основой подключенного к сети промышленного предприятия и предоставляет множество ключевых возможностей на пути к Индустрии 4.0. По мере модернизации сетей, предполагающей переход от устаревшей полевой шины к промышленному Ethernet на этапах проектирования и внедрения возникают многочисленные задачи. Разработка перспективных, надежных и масштабируемых решений для промышленного Ethernet, которые могут поддерживать несколько протоколов, является трудоемкой и ресурсоемкой задачей. Для разработки таких систем, которые обеспечивают интеграцию данных, синхронизацию и межсистемное взаимодействие, нужны экспертные навыки и обширная база знаний. Однако есть надежный партнер, который может помочь вам справиться с этой задачей и поспособствовать в проектировании и разработке надежного Ethernet-решения, и этот партнер – ADI.

ADI опубликовала результаты независимого исследования процесса внедрения инноваций в промышленности
Как возможности связи влияют на цифровую трансформацию? Прочитайте исследование, проведенное Forrester по заказу ADI, и узнайте о текущем состоянии систем связи на промышленных предприятиях, в том числе о работах, направленных на внедрение средств, предоставляющих данные в реальном времени и актуальную информацию, позволяющую принимать решения.

Ускорьте переход к Индустрии 4.0
Индустрия 4.0 обеспечивает наши промышленные системы более информативными данными, повышает степень их универсальности, а также позволяет реализовать средства мониторинга состояния оборудования. Узнайте, почему сеть связи на основе промышленного Ethernet является ключевым фактором в повышении эффективности промышленных систем.
Преимущества продуктов ADI Chronous™
программное обеспечение и средства обеспечения безопасности, предназначенные для соединения объектов реального мира с промышленными сетями и далее с облаком. ADI использует 50-летний опыт в обеспечении предприятий продукцией для промышленных сетей и технологиями промышленного Ethernet следующего поколения, которые позволяют решать сложные задачи, связанные с реализацией надежного и безопасного соединения между оконечным устройством и облаком.
К продуктам промышленного Ethernet относятся коммутаторы, приемопередатчики физического уровня, контроллеры и модули сетевого интерфейса с полным набором программных протоколов. Продукты семейства ADI Chronous™, предназначенные для разработки масштабируемых и универсальных систем, имеют несколько портов, низкое энергопотребление и конфигурируемую полосу пропускания. Являясь многопротокольными устройствами, эти решения совместимы со всеми существующими протоколами, а также обеспечивают возможность использования в рамках перспективных сетей TSN (чувствительных ко времени сетей). Применение надежных решений для промышленного Ethernet от компании ADI позволит вам значительно ускорить вывод на рынок заслуживающей доверие продукции, на результаты работы которой всегда можно положиться.

![]() |
Детерминированность
Для точного управления
![]() |
Проверенная надежность
Для самых суровых условий
![]() |
Масштабируемость
Для разработки оптимизированных систем
Новые данные, новая актуальная информация благодаря технологии 10BASE-T1L, реализуемой с помощью ADI Chronous
Соответствующие стандарту 10BASE-T1L устройства физического уровня однопарного Ethernet с большой дальностью передачи данных смогут кардинально изменить способы реализации концепции однородной сетевой связи. Эта технология, дающая возможность подключения к сети Ethernet периферийных узлов, расположенных в удаленных и труднодоступных местах, позволяет передавать новые потоки данных, дополнительные переменные технологического процесса, а также полученные в результате измерений вспомогательные данные. Стандарт IEEE 802.3cg™-2019 регламентирует работу технологии связи 10BASE-T1L. Она представляет собой стандарт среды передачи данных однопарного Ethernet (SPE), обеспечивающий скорость передачи данных 10 мегабит в секунду и позволяющий осуществлять передачу напряжения питания и данных по одной витой паре на расстояние до 1 км. Возможности связи в соответствии со стандартом 10BASE-T1L позволят реализовать устройства промышленного Интернета вещей для использования в труднодоступных местах заводов, зданий и промышленных предприятий, а также в опасных местах, где датчики и другие конечные точки связи до сих пор имели ограниченные возможности передачи данных.
Обеспечение надежными данными в ключевых областях применения
Решения ADI Chronous разработаны и протестированы для надежной работы в жестких промышленных условиях, они обеспечивают эффективную защиту в каждой узловой точке системы. Понимание ADI сетевых архитектур в сочетании с нашими прикладными знаниями о том, как данные собираются, обрабатываются и используются в ходе работы, позволили реализовать высокий уровень безопасности и надежные функции, представленные в решениях ADI Chronous. Эти функции и особенности делают ADI Chronous идеальным выбором для различных областей применения.
Автоматизация процессов и производства
Одними из требований предприятий будущего или перспективных систем автоматизации процессов являются детерминированные сети и гигабитные скорости. Устройства семейства ADI Chronous представляют собой готовые, полнофункциональные решения, которые облегчают разработку, сокращают риски и время вывода продукции на рынок при принятии нового стандарта.
Связь в системах управления перемещением и робототехнике
Решения ADI Chronous обеспечивают синхронизацию всех узлов сети в рамках различных приложений, от сетей с задержкой менее 1 мкс до систем управления серводвигателями с ШИМ-выходами. Это повышает точность промышленного оборудования в многоосевых приложениях, таких как робототехника и станки с ЧПУ.
Автоматизация зданий
Решения ADI Chronous обеспечивают надежную и безопасную цифровую связь на всех уровнях сети с учетом различных требований к пропускной способности существующих и будущих интеллектуальных зданий.

Чувствительные ко времени сети на основе ADI Chronous
Решения ADI Chronous позволяют удовлетворить требованиям чувствительных ко времени сетей (TSN) и детерминированного Ethernet. Работа чувствительных ко времени сетей основана на группе стандартов IEEE 802.1™ и IEEE 802.3™, разработанных для обеспечения детерминированного функционирования в рамках стандартного Ethernet. Это универсальный стандарт, разрабатываемый на отраслевом уровне для устранения проблем взаимодействия между протоколами. Он позволяет существующим протоколам совместно использовать сети и обеспечивать надежную детерминированную связь и масштабируемость в рамках приложений и предприятий вплоть до оконечных узлов. Учитывая, что стандарт TSN почти завершен, настало время внедрения стандарта Ethernet (с расширениями TSN) в критически важные приложения реального времени. Для этого потребуется новое аппаратное и программное обеспечение, которое сможет поддерживать все эти функции TSN, и ADI Chronous является идеальным выбором для масштабируемых и надежных решений, характеризующихся простотой внедрения.
Ассортимент решений ADI Chronous поддерживается рядом программных элементов, которые упрощают внедрение и повышают надежность каждого предлагаемого продукта. Учитывая поддержку различных протоколов, ADI предлагает выбор из полностью протестированных и проверенных, готовых к использованию в серийных устройствах программных стеков протоколов, которые работают совместно с нашими аппаратными компонентами. ADI предлагает программное обеспечение, необходимое для быстрого и простого внедрения новых стандартов и технологий, начиная от программных драйверов хоста и заканчивая программными интерфейсами приложения (API) и инструментами разработки.
Партнеры по интеграции с разработанной ADI технологией PriorityChannel™
Этот портал разработчиков предоставляет дополнительную информацию, ресурсы и поддержку для зарегистрированных пользователей, которые оценивают встраиваемые коммутаторы ADI Chronous и модули сетевого интерфейса. Зарегистрируйтесь, чтобы изучить информационные материалы и упростить разработку оборудования промышленного Ethernet.
Портал разработчиков предоставляет доступ к:
- Новейшим схемам типовых проектов
- Набору сетевого программного обеспечения для всех протоколов
- Документации и средствам разработки
Уже есть учетная запись? Войдите сейчас

Актуальные ресурсы по теме
Статья
Видео
Технические статьи
- How a 10BASE-T1L MAC-PHY Simplifies Low Power Processor Ethernet Connectivity
- Enabling Seamless Ethernet to the Field with 10BASE-T1L Connectivity
- Time Sensitive Networking: Five Ways the IEEE Standards Will Advance Industry 4.0
-
Timing Challenges in Multiaxis Robotics and Machine Tool Applications
Analog Dialogue
- Robust Ethernet Physical Layer Solutions for Time Critical Communications in Harsh Industrial Environments