Our technologies form the foundation of groundbreaking IoT solutions by sensing, measuring, and interpreting the world around us to bridge the physical and digital domains.  We’re continually pushing the envelope of what’s possible in IoT, collaborating closely with customers and partners to solve real-world problems in revolutionary ways.  Every day, our technologies are seeing, hearing, and feeling things that couldn’t be measured before - and interpreting, processing, and connecting to turn data into valuable insights.
Technical Ingenuity

Technical Ingenuity

We are continually advancing the level of value delivered at the IoT sensor node, marrying hardware and software to drive the best measurement outcomes. Our cutting-edge sensing technologies, low power processing capabilities, and algorithm expertise ensure that cloud analytics are armed with reliable, secure insights, not just low-value data.

Deep Application Expertise

Deep Application Expertise

We focus our innovation on complex and demanding applications where measurement is challenging and outcomes have the highest impact. Our customers come to us because of our deep expertise in these spaces and our ability to approach the “whole problem” to arrive at a unique solution.

Implementation and Applied Learning

Implementation and Applied Learning

The highest value in IoT is realized once you’ve implemented a solution, begun learning from the data, and fully understand how to leverage the insights.  We help our customers move quickly to the implementation phase, solving problems in practice, not in theory.

Partnership

Collaboration and Partnership

Nobody goes it alone in the IoT.  We work closely with our customers and a network of trusted ecosystem partners to solve problems collaboratively and holistically.

Что такое Интернет вещей для Analog Devices?

В Analog Devices считается, что хорошее решение в области Интернета вещей является интеллектуальным, высокоинтегрированным и решает самые сложные и важные задачи. Мы привносим интеллект в конечные узлы сети Интернета вещей, оптимизируя качество данных и аналитические возможности в рамках самих «вещей», чтобы обеспечить актуальность, точность и полноту данных. Мы обеспечиваем высокую степень интеграции и эффективность Интернета вещей благодаря надежным решениям для беспроводной связи и решениям в области обеспечения информационной безопасности. И мы сотрудничаем с нашими заказчиками, разрабатывая устройства, которые решают их самые сложные задачи в приложениях Интернета вещей, где результаты чрезвычайно важны.

Основные области применения наших устройств

Health

«Умные» системы здравоохранения

Наши технологии для здравоохранения определяют будущее беспроводных устройств мониторинга основных показателей состояния организма, как для медицинской, так и для потребительской электроники. Благодаря использованию технологий создания оптических и импедансных датчиков, датчиков движения и биоэлектрического потенциала, микросхем преобразования сигналов и усовершенствованных алгоритмов в области биометрии, мы расширяем границы того, что можно измерить и узнать в человеческом теле.

Factory

«Умные» фабрики

Наши технологии обеспечивают точное считывание, мониторинг, управление, аналитическую обработку и эффективную связь в приложениях автоматизации производства и технологических процессов. Наши решения помогают разработчикам создавать соответствующие «Промышленной революции 4.0» системы, которые отвечают потребностям конечных пользователей при разработке более чувствительного, универсального, безопасного и компактного оборудования для систем производства.

City & Building

«Умные» здания и «умные» города

Мы помогаем нашим заказчикам строить «умные» здания и городские постройки, обеспечивая безопасное и интеллектуальное считывание данных с помощью датчиков, локализованное принятие решений и эффективное использования энергии. Наши передовые платформы визуализации и считывания объединяют в себе аппаратное и программное обеспечение, а также возможности связи, позволяя пользователям реализовать все преимущества мониторинга в реальном времени в таких приложениях, как безопасность зданий, отслеживание перемещения имущества, определение количества занятых мест на стоянке, распознавание объектов и жестов, и многое другое.

Agriculture

«Умное» сельское хозяйство

Мы даем возможность создавать высокотехнологичную ферму с наиболее точными и надежными инерциальными средствами измерения и геолокационными технологиями. Наши усовершенствованные микросхемы, сочетающие в себе несколько датчиков, являются глазами и ушами современных автоматизированных сельскохозяйственных машин и оборудования, благодаря чему можно реализовать автономное принятие решений в режиме реального времени, повысить эффективность использования ресурсов и упростить операции.

Infrastructure

«Умная» инфраструктура

Высокоинтегрированные датчики и средства связи позволяют нашим заказчикам контролировать свои критически важные ресурсы непосредственно на местах – будь то промышленные площадки, удаленные полевые условия или момент перевозки. Начиная с систем мониторинга состояния промышленного оборудования и заканчивая устройствами отслеживания местоположения и перемещения, наши высокопроизводительные и малопотребляющие решения предоставляют самую точную и надежную информацию при минимальных затратах на обслуживание.

Технологические области

Беспроводные сенсорные сети Smart Mesh®

X+

Продукты семейства SmartMesh® для организации беспроводных сенсорных сетей представляют собой микросхемы и предварительно сертифицированные модули на основе печатных плат, поставляемые в комплекте с программным обеспечением для смешанных (mesh) сетей, которые позволяют датчикам передавать информацию в жестких условиях промышленного интернета вещей.


Решение SmartMesh IP является высокомасштабируемым и оптимально подходящим для широкого спектра приложений. Оно обеспечивает высокую надежность и низкое энергопотребление даже в суровых динамически изменяющихся радиочастотных средах.


SmartMesh WirelessHART предлагает самое низкое энергопотребление в своем классе и является продукцией, совместимой с наиболее широко используемым стандартом WirelessHART (IEC62591).

SmartMesh-IP-StarterKit

Оценочный набор SmartMesh IP Starter Kit
Набор SmartMesh IP Starter Kit предоставляет все инструменты, необходимые для оценки характеристик и особенностей SmartMesh IP, таких как высокая надежность, гибкость распределения полосы пропускания и простота установки. Набор содержит следующие компоненты, необходимые для интеграции устройств и разработки приложений:

Один сетевой менеджер с интерфейсом USB (DC2274A-A)
Одна узловая точка доступа с интерфейсом USB (DC2274A-B)
Пять оценочных узловых устройств (DC9018B-B)
Одна интерфейсная карта Eterna (DC9006A)
Один адаптер Eterna QuikEval (DC9005B)
Дополнительные батарейки CR2032
Кабели


Распознавание

X+

Датчики являются источником данных в мире Интернета вещей. Наша линейка высококачественных датчиков сочетает в себе точность, энергоэффективность и надежность, что позволяет обеспечить высочайший уровень достоверности полученной информации..

Инерциальные МЭМС-датчики
Оптические датчики
Датчики биоэлектрического потенциала
Импедансные датчики
Датчики температуры
ADXL1001/ADXL1002

Основные особенности продукта: ADXL1001/ADXL1002

Одноосевой МЭМС-акселерометр с полным диапазоном измеряемых ускорений ±100 g
Обеспечивает сверхнизкую плотность шума 30 мкg/√Гц с чувствительностью 20 мВ/g

Измерения

X+

Наши надежные технологии преобразования сигналов играют важнейшую роль в превращении наиболее слабых сигналов в полезные данные и решении самых сложных задач при проведении измерений, с которыми сталкиваются наши партнёры и заказчики.

Интегрированные аналоговые входные интерфейсы
Преобразователи
Усилители
Источники опорного напряжения
Переключатели/мультиплексоры
Управление питанием
• Измерение энергии
AD8233

Основные особенности продукта: интегрированный аналоговый входной интерфейс для снятия электрокардиограмм: AD8233

Малый размер позволяет создавать более компактные, легкие и удобные в ношении медицинские устройства.
Малое энергопотребление, измеряемое в микроамперах, обеспечивает увеличенный срок службы аккумулятора и постоянные измерения.
Малый электрический шум обеспечивает точное измерение сигнала.
Интеграция на кристалле, включающая в себя множество фильтров и усилителей, обеспечивает простоту использования.

Обработка

X+

Наши процессоры, представляющие собой «мозги» сетевого решения, сочетают в себе аппаратные возможности и усовершенствованные алгоритмы, что привносит интеллект, функциональность и автономность принятия решений в устройствах Интернета вещей.

Микроконтроллеры и процессоры со сверхнизким энергопотреблением
Микроконтроллеры и процессоры с высокоточной интегрированной аналоговой периферией
Цифровые сигнальные процессоры Blackfin® с низким энергопотреблением

ADuCM4050

Основные особенности продукта: ADuCM4050

Основанный на ядре ARM® Cortex®-M4 и характеризующийся сверхнизким энергопотреблением микроконтроллер с модулем операций с плавающей точкой и 512 КБ встроенной флэш-памяти
Интегрированная технология SensorStrobe™ поддерживает различные цифровые и аналоговые входы датчиков для сбора данных, позволяя микроконтроллеру оставаться в режиме низкого энергопотребления, в то время как датчики и радиочастотные модули будут работать автономно
Высокая производительность микроконтроллера оценена в 203 балла согласно тесту ULPBench™ (консорциум Embedded Microprocessor Benchmark Consortium)
Усовершенствованные методы шифрования и организация безопасности, реализованные комбинацией аппаратных и программных механизмов защиты, обеспечивают защиту от считывания данных


Связь

X+

Наши приёмопередатчики для Интернета вещей обеспечивают низкое энергопотребление, надежность и возможность работы с различными протоколами беспроводной связи в различных диапазонах. Они позволяют создавать надежные сети для приложений, в которых очень важна своевременная передача информации и ее надежность

Сети беспроводных датчиков
Радиочастотные приемопередатчики дальнего действия
Радиочастотные приемопередатчики с высокой скоростью передачи данных
Микроконтроллеры со встроенными радиочастотными приемопередатчиками

ADF7030-1

Основные особенности продукта: ADF7030-1

Интегрированный субгигагерцовый радиочастотный приемопередатчик. Поддерживает узкую и широкую полосу при работе в субгигагерцовых диапазонах ISM с низким энергопотреблением и скоростью передачи данных от 0,1 до 300 Кб/с, при модуляции 2GFSK. Низкое энергопотребление позволяет снизить стоимость батареи и увеличить время автономной работы изделия.
Быстрое шифрование, реализованное благодаря комбинации аппаратных и программных механизмов защиты, обеспечивает защиту от считывания.


Управление питанием в приложениях Интернета вещей

X+

Поскольку многим приложениям Интернета вещей требуются решения с беспроводной, удаленной или мобильной связью, организация управления питанием зачастую является основной проблемой при проектировании системы. Срок службы батареи может оказывать значительное влияние на стоимость эксплуатации устройства и иногда может быть препятствием на пути повышения эффективности. Analog Devices использует системный подход к вопросам управления питанием. Что это значит?

Технология сбора энергии для получения энергии из окружающей среды
Продукты со сверхнизким энергопотреблением, которые часто достигают лучших показателей в своем классе
Функции управления питанием на системном уровне, встроенные на уровне компонентов
Непревзойденный опыт проектирования систем с низким энергопотреблением

adp5091

Основные особенности продукта: ADP5091

ADP5091 является модулем управления питанием для схем сбора электроэнергии
Сверхнизкое энергопотребление достигается благодаря функции слежения за точкой максимальной мощности (MPPT) и функции управления зарядом
Поддерживает сбор энергии от фотоэлементов или от термоэлектрических генераторов
Быстрый холодный запуск с регулируемым выходным каскадом SIDO (с одной катушкой индуктивности и двумя выходами)

 

События и публикации из мира Интернета вещей