3D Rendering of Analog Devices CES 2022 Booth
3D Rendering of Analog Devices CES 2022 Booth


ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ ВМЕСТЕ С НАМИ В ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МИРУ ОТКРЫТИЙ НА CES® 2022
ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ ВМЕСТЕ С НАМИ В ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МИРУ ОТКРЫТИЙ НА CES® 2022
CES_Bar_No_Location_2

Ознакомьтесь с нашими демонстрациями медицинской электроники на выставке CES 2022

Платформа мониторинга показателей состояния организма

Почему нам приходится выходить из дома без информации о своем здоровье?

Носимые часы для мониторинга показателей состояния организма, такие как EVAL-HCRWATCH4Z, представляют собой основанную на технологических решениях Analog Devices модульную платформу для разработки, демонстрации функциональности и сбора данных. Эти часы, обеспечивающие как непрерывный мониторинг, так и выборочные измерения по требованию электродермальной активности, температуры кожи, электрокардиографии и т. д., позволяют нам получать более четкую и непрерывную картину нашего собственного здоровья, при этом они будут с высокой точностью управлять нашими данными и отправлять их туда, куда это необходимо.

Arrow Logo

Центр по работе с пациентами: наблюдайтесь у своего личного врача

Что, если бы у нас были под рукой подробные сведения о состоянии здоровья?

Получите полную и портативную картину о состоянии здоровья своего пациента с помощью разработанной в ADI облачной платформы Интернета медицинских вещей (IoMT), которая предоставляет точные данные и полезную информацию в удобном центре по работе с пациентами.

Носимые на запястье устройства: средства прогнозирования состояния здоровья с низким энергопотреблением

Что, если бы мы могли быть в курсе состояния собственного здоровья до того, как оно начнет ухудшаться?

Сверхкомпактные сенсорные продукты ADI позволяют создавать меньшие по размеру и более энергоэффективные устройства, носимые на запястье, такие как пульсоксиметры и пульсомеры. Это дает возможность использовать устройства, которые можно носить чаще и дольше, устраняя тем самым «слепые зоны» при мониторинге состояния своего организма.

Биометрия: откройте для себя возможности персонализированного здравоохранения

Что, если бы наши дома стали местами для восстановления здоровья?

ADI предоставляет средства измерения клинического уровня для домашних систем мониторинга состояния организма, систем управления заболеваниями и портативных устройств мониторинга показателей здоровья, благодаря чему здравоохранение станет более персонализированным и прогностическим. Это открывает нам двери в будущее, в котором все мы сможем более активно заботиться о своем здоровье.

Платформа датчиков показателей здоровья 3.0: более пристальный взгляд на личное здоровье

Что, если бы мы могли получать важную информацию о нашем здоровье непосредственно от устройств на наших запястьях?

Инновации ADI в области средств измерения показателей здоровья открывают двери в мир персонализированного медицинского обслуживания, предоставляя точные данные на экране портативного устройства. Благодаря этому вы всегда будете в курсе самых важных изменений ваших показателей здоровья в те моменты, когда они будут происходить.

Определение показателей жизнедеятельности в положении лежа: не стоит это недооценивать

Что, если бы мы могли стать здоровее во сне?

Продукты ADI обеспечивают точный и практически незаметный мониторинг, как для положения лежа, так и для сидячего положения. Они позволяют осуществлять измерение частоты дыхания, частоты сердечных сокращений и вариабельности сердечного ритма. С ними вы будете ощущать, как будто виртуальная медсестра всегда находится рядом с вами.

Пластырь здоровья: слышать, что говорит тело

Что, если бы мы могли слышать свое сердце, находясь в своем доме?

Точные данные и полезная информация о здоровье должны предоставляться не только в клиниках. Технология измерения показателей здоровья от ADI позволяет создавать интеллектуальные пластыри, которые можно использовать дома, обеспечивая доступ к мгновенной и непрерывно получаемой информации о состоянии организма.

Посмотрите все демонстрации на CES 2022

Woman in self-driving car enjoying individualized music playlist

Демонстрации автомобильной электроники ADI на CES

Убедитесь воочию, как инновации в таких областях, как системы управления батареями, цифровая внутрикабинная электроника, системы распознавания жестов, аудиосистемы с зональным разделением и системы мониторинга состояния пассажиров, формируют будущее автомобилестроения, которое не только будет более безопасным и экологичным, но и помогут нам добираться до мест назначения с повышенным комфортом..

Woman using a virtual reality headset

Демонстрации потребительской электроники ADI на CES

Посмотрите, как мы преобразуем пространства в наших домах и офисах, чтобы сделать их более атмосферными и функционально обогащенными, с помощью интерактивных игр, систем усиления звука, систем шумоподавления нового поколения, систем формирования диаграммы направленности звукового луча, персональных средств дополненной реальности и т. д.