3D Rendering of Analog Devices CES 2022 Booth
3D Rendering of Analog Devices CES 2022 Booth


ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ ВМЕСТЕ С НАМИ В ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МИРУ ОТКРЫТИЙ НА CES® 2022
ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ ВМЕСТЕ С НАМИ В ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МИРУ ОТКРЫТИЙ НА CES® 2022
CES_Bar_No_Location_2

Ознакомьтесь с нашими демонстрациями автомобильной электроники на выставке CES 2022

Автомобильная электроника: создание автомобиля будущего

Что, если бы вы смогли прокатиться на автомобиле будущего уже сегодня?

Достижения ADI в области электрификации и систем управления батареями позволяют увеличить запас хода автомобилей, увеличить их скорость и повысить степень экологичности, при этом персонализированная цифровая кабина с сетевым подключением и всеобъемлющим звуком и технологии автопилота гарантируют, что мы доедем до места назначения с комфортом.

Обработка голоса в периферийных узлах: устраните шум

Что, если бы мы могли разговаривать с нашими машинами так же четко, как с другими пассажирами?

Разработанные в ADI решения для обработки голоса в периферийных узлах LISTNTM обеспечивают превосходную голосовую связь в автомобиле, что делает вождение более комфортным и атмосферным.

Технология распознавания жестов: повышение безопасности водителя

Что, если бы мы могли управлять нашими автомобилями по мановению руки?

Даже если управление автомобилем с помощью голоса затруднительно, например, из-за сильного шума ветра или из-за спящего в салоне автомобиля ребенка, взгляд водителя все равно должен оставаться на дороге. Технология ADI позволяет реализовать систему распознавания движений для фиксации простых, но важных жестов с целью повышения безопасности водителя.

Автомобильные аутентификаторы: обеспечивают безопасность, надежность и соответствуют будущим потребностям

Что, если бы мы могли быть уверены, что все детали наших автомобилей подлинные, безопасные и надежные?

Экосистема подключенных к сети автомобильных деталей становится все более сложной и представляет собой растущую опасность, если передаваемые по сети данные будут скомпрометированы злонамеренно или иным образом. Литий-ионные аккумуляторы, датчики систем помощи водителю и фары – вот лишь несколько примеров таких деталей. Аутентификаторы гарантируют, что когда какая-либо деталь подключается к нашим автомобилям, то система разрешит использование только высококачественных компонентов, при этом контроль будет осуществляться авторизованным и надежным блоком управления двигателем.

Система управления аккумулятором: увеличение срока эксплуатации аккумуляторной батареи

Что, если бы срок эксплуатации был бесконечным?

Разработанные в ADI системы управления батареями (BMS) и беспроводные системы управления батареями wBMS позволяют реализовать все планы по электрификации и устойчивому развитию благодаря возможности управления батареей на протяжении всего ее жизненного цикла. Это позволит снизить затраты и сложность, а также упростит перепроектирование, повторное использование и ремонт батарей.

E<sup>2</sup>B: откройте для себя возможности зональной архитектуры

Что, если бы вы могли обновлять программное обеспечение вашего автомобиля так же легко, как и программное обеспечение вашего телефона?

Усовершенствованные системы электрификации и всеобъемлющий звук в салоне способствуют переходу к зональной архитектуре. Разработанная в ADI технология Ethernet to the Edge (E2B) обеспечивает эффективную зональную связь и оптимизированные обновления программного обеспечения, при этом данная технология позволяет повысить степень экологичности автомобиля за счет сокращения объема кабельной проводки и снижения энергопотребления.

Наружное светодиодное освещение: движение автомобиля, приятное для глаз

Что, если бы мы могли органично совместить стиль и безопасность?

Решения ADI для светодиодных матриц позволяют реализовать автомобильное безбликовое внешнее светодиодное освещение. Это не только позволяет значительно повысить безопасность дорожного движения благодаря улучшению видимости автомобиля без ослепления водителей встречного транспорта, но и дает возможность реализовывать новые элементы дизайна, например, анимированное освещение, в рамках чего стиль будет сочетаться с функциональностью.

Архитектура Steer By Wire (управление с помощью электроники): взгляд изнутри

Что, если бы мы никогда не тратили впустую ни одного милливатта энергии батареи?

ADI помогает максимизировать эффективность использования батарей за счет достижений в области электрификации под названием «нулевое энергопотребление» (Zero Power), благодаря чему мы можем получать максимальную отдачу от каждой отдельной батареи.

Дисплей с локальным диммированием (затемнением): адаптивное светодиодное освещение в салоне

Что, если бы устранение рисков вождения в ночное время началось с освещения?

ADI стремится, чтобы салон автомобиля повышал комфорт и безопасность вождения, поэтому мы реализовали технологию, которая дает возможность создавать более четкие дисплеи отображения команд с регулируемой яркостью. Это позволит снизить утомляемость глаз водителя во время вождения, при этом будет обеспечена экономия 50% энергии, используемой в дисплеях с боковой подсветкой.

Усовершенствованная система помощи водителю: повышенная надежность при максимальной эффективности

Что, если бы наши автомобили соответствовали самым высоким стандартам?

Чтобы будущее беспилотного транспорта стало реальностью, нам необходимо исключить любые риски с максимальной строгостью и эффективностью. Характеризующаяся высокой плотностью мощности интегрированная система помощи водителю с уровнем целостности безопасности автомобилей D (ASIL-D) от ADI представляет собой высококачественное решение для использования в усовершенствованных системах помощи водителю. Ни у кого нет лучшего решения с точки зрения удельной мощности, эффективности или функциональной безопасности, которое также имело бы столь малые размеры или столь низкую цену.

Посмотрите все демонстрации на CES 2022

Woman using a virtual reality headset

Демонстрации потребительской электроники ADI на CES

Посмотрите, как мы преобразуем пространства в наших домах и офисах, чтобы сделать их более атмосферными и функционально обогащенными, с помощью интерактивных игр, систем усиления звука, систем шумоподавления нового поколения, систем формирования диаграммы направленности звукового луча, персональных средств дополненной реальности и т. д.

Doctor using a next generation tablet computer to view charts and patient information

Демонстрации медицинской электроники ADI на CES

По-настоящему персонализированная медицина сегодня играет очень важную роль, чем когда-либо прежде. Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать, как биометрия, системы мониторинга здоровья лежачих пациентов, игровые системы мониторинга здоровья и системы управления данными превращают наши дома в места для восстановления здоровья.