Независимо от того, как называют эту концепцию – Индустрией 4.0, цифровой фабрикой или промышленным Интернетом вещей, новые уровни производительности труда, которые она предоставит, являются привлекательными как для бизнеса, так и для потребителей.

Фабрики всегда зависели от синхронизированного движения и плавной работы производственных линий, что позволяет максимально повысить эффективность предприятия. Но нынешние потребительские предпочтения требуют большего разнообразия товаров и возможности индивидуального подхода, из-за чего производственные линии должны быть более универсальными и работать с минимальным временем простоя. На протяжении десятилетий наиболее распространенными способами непрерывного улучшения было повышение эффективности процессов и обеспечение качества. Что сдерживает приход нового этапа роста производительности? Технология Analog Devices позволяет пересмотреть то, как фабрики будущего будут решать эту задачу.

Наши возможности регистрации параметров окружающей среды помогают промышленным механизмам отслеживать и понимать влияющие на них параметры (температуру, влажность, вибрацию, звук и т.д.) с целью более эффективного прогнозирования необходимости обслуживания. Возможности отслеживания движения и Ethernet с функциями TSN (чувствительной ко времени сети) становятся основными факторами повышения скорости связи и уровня синхронизации коботов, работающих рядом с людьми на производственной площадке, что обеспечивает безопасность роботов для людей на производственных площадках и отсутствие необходимости раздельной работы. Некоторые из этих улучшений уже внедряются повсеместно, в то время как другие лишь находятся на этапе разработки. Analog Devices гарантирует, что наши решения перспективны настолько, что их можно будет легко внедрить, когда придет время, и сделать фабрику более интеллектуальной, более предсказуемой и более автоматизированной – все это позволит нашим заказчикам значительно сократить время простоя, а также повысить скорость выхода продукции на рынок и увеличить производительность предприятий.

 

Analog Devices ускоряет переход к Индустрии 4.0

  • Универсальные архитектуры предоставляют больше возможностей и позволяют осуществлять быструю перенастройку
  • Решения с низким энергопотреблением обеспечивают большую эффективность и экономию для предприятий
  • Надежная, безопасная проводная и беспроводная связь позволит создавать перспективные Ethernet сети и чувствительные ко времени сети (TSN)
  • Обеспечивается функциональная безопасность в соответствии со строгими требованиями стандартизации и сертификации
  • Более эффективные стратегии кибербезопасности помогают бороться с киберугрозами, возникающими вследствие быстро растущего количества подключенных устройств

Now to Next (От настоящего к будущему)

Наше практическое руководство по Индустрии 4.0 предлагает шесть эффективных деловых игр, позволяющих извлечь максимальную выгоду из сегодняшних возможностей Индустрии 4.0. Получите практическую информацию о том, что возможно уже сегодня, что будет завтра, и о том, какие возможности перехода к Индустрии 4.0 наиболее эффективны.

Загрузите руководство

Now to Next

Meet the scientist behind the science: Sebastien Christian

Sebastien Christian, ADI’s AI Engineering Director, has a unique understanding of human senses. Learn how he’s making sense of senses while revolutionizing machine learning

Read about Sebastien

Sebastien Christian

Возможности Analog Devices в рамках приложений Индустрии 4.0

Вам будет также интересно почитать: