Уже существуют автомобили с интеллектуальными функциями, которые предупреждают нас, когда мы приближаемся к объекту при движении задним ходом, или при смене полосы движения. Эти технологии помощи водителю используют радары в рамках ADAS-приложений (современных систем помощи водителю), таких как системы предупреждения об опасности столкновения и системы наблюдения за происходящим в слепых зонах. Analog Devices гордится тем, что около 50% всех недавно выпущенных радарных модулей содержат нашу технологию.
Хотя радары занимают центральное место в разработке всепогодных беспилотных транспортных средств, все же для того, чтобы автомобили могли полностью самостоятельно принимать решения, нужно использовать больше датчиков, таких как камеры и лидары (лазерные системы обнаружения и измерения дальности).
Сегодня к нашей работе в области разработки беспилотных транспортных средств относятся исследования того, можно ли с помощью света создать зрительную функцию автомобиля. В передовых технологиях Analog Devices используются создаваемые автомобильным лидаром световые импульсы в сочетании с радаром, инерциальными датчиками, камерами и ультразвуковыми датчиками, что позволяет автомобилю получать информацию об окружающей среде и ориентироваться на дороге. В отрасли, где безопасность пассажиров, машин и грузов имеет чрезвычайно важное значение, Analog Devices твердо придерживается необходимости объединения нескольких способов измерения для обеспечения информационного резервирования. Использование лидара в дополнение к радару, камерам и ультразвуковым датчикам обеспечивает дополнительную меру безопасности, которая необходима для надежной и безаварийной эксплуатации автомобиля.
Полностью интеллектуальное транспортное средство – это то, которое осознает свое текущее состояние и имеет ретроспективный взгляд на окружающую его среду. Улучшение такого интеллекта, а также определяющих состояние машины характеристик (положения, скорости траектории и механического состояния) позволит создать более безопасные и более интуитивные системы беспилотного вождения. Но, конечно, все это невозможно без датчиков, на основе которых создается все остальное.
Кто бы мог подумать, что такое простое явление, как импульс света, может оказать такое положительное технологическое влияние на нашу повседневную жизнь?
Analog Devices.
Analog Devices: на пути к беспилотным транспортным средствам
Датчики формируют высокодетализированную трехмерную карту окружающей транспортное средство среды, позволяя системе быстро и безошибочно обнаруживать и классифицировать объекты с целью предупреждения или выполнения определенных действий для обеспечения безопасной езды.
Навигационные решения позволяют беспилотным транспортным средствам работать в местах, где нет сигналов GPS (например, в туннелях), благодаря чему обеспечивается дополнительный уровень безопасности.
Решения в области электропитания обеспечивают очень высокий КПД и минимальное тепловыделение.