Улучшенный дизайн. Более эффективный для использования в автомобилях. С технологией компании ADI A²B® выполняются оба условия.
Получить больше, потратив меньше
На сегодняшний день задача проектирования автомобилей зачастую начинается с вопроса, а что все-таки можно убрать.
Упростить. Уменьшить вес. Снизить издержки. Однако при этом добавить современную многофункциональную автомобильную развлекательную систему и сниженный расход топлива, что разработчики и миллионы водителей все с большим интересом ожидают.
Это сложная и трудоёмкая задача.
На 75% меньше вес. На 100% больше инноваций.
В решении этой задачи компании Analog Devices помогла технология цифровой аудиошины Automotive Audio Bus® (A²B). Она обеспечивает высококачественный звук в автомобильных системах, в то же время значительно уменьшается вес проводов (свыше 75%), что в свою очередь приводит к снижению расхода топлива.
Ведущие компании – производители автомобилей обращались в Analog Devices с просьбой разработать технологию, способную поддерживать несколько микрофонных решеток в транспортных средствах, задействованных в различных приложениях, таких как распознавание голоса, система шумоподавления и встроенные автомобильные коммуникационные линии.
Традиционные решения для реализации высококачественного звука в автомобильных системах предполагали применение центрального процессорного устройства (CPU) и большого количества дорогостоящих и тяжелых проводов. Решение ADI оказалось лучше – изначально компонент AD2410, а с недавнего времени семейство трансиверов AD242x с интерфейсом A2B, которые позволяют передавать аудиосигнал, данные управления, а также тактовый сигнал и питание, посредством единственной недорогой неэкранированной витой пары.
Более экологичные автомобили. Улучшенные характеристики. Улучшенный дизайн.
По технологии A2B несколько дистанционных датчиков различного назначения соединены в последовательно-приоритетную цепочку, что существенно уменьшает излишнюю протяженность кабелей. В результате за счет уменьшения количества требующихся проводов, значительно уменьшился вес всех кабелей, вместе с тем снизились общая стоимость разработки и уровень сложности системы (проектирования, установки и обслуживания). Кроме того, по технологии A2B разные по назначению датчики соединены в последовательную цепь, что исключает участие CPU, который был необходим для получения звука высокого качества в автомобильных системах предыдущего поколения. При этом через аудиошину A2B может подаваться питание к другим устройствам последовательной цепи, вследствие чего локальные блоки питания становятся ненужными, что приводит к более значительному уменьшению общей стоимости системы.
Улучшенный дизайн. Более экологичный и эффективный для использования в автомобилях. Все это будет с вами в дороге в 2016 году, когда первые автомобили, оснащенные аудиошиной A2B, отправятся в путь.
«Будучи одними из первых, кто внедрил аудиошину A2B от компании ADI, мы убедились, что при использовании этой технологии значительно уменьшилась сложность системы кабелей и снизились сопутствующие затраты, а также вес развлекательных систем будущего поколения, ключевые характеристики, важные для потребителей Panasonic» – Джонатан Лэйн, Panasonic Automotive Systems Company of America |