IMS 2020
IMS 2020 Mobile
ADI на виртуальной выставке IMS 2020
ADI на виртуальной выставке IMS 2020

На выставке IMS 2020 компания Analog Devices предоставила посетителям возможность виртуально пообщаться с нашими инженерами, посмотреть демонстрации наших новейших решений и послушать, что наши эксперты говорят о наиболее важных задачах в области высокочастотной связи, с которыми сталкиваются заказчики. Независимо от того, разрабатываете ли вы оборудование 5G, приборы из области цифрового здравоохранения, аэрокосмическое и оборонное оборудование, автомобильные системы, промышленные приборы или новейшие перспективные устройства, у ADI есть лучшие в своем классе высокочастотные технологии и решения, которые помогут реализовать ваши задумки. Посмотрите наши видеоролики ниже, чтобы получить больше информации от наших экспертов.

Присоединяйтесь к нашему обсуждению за круглым столом

Послушайте нашу беседу за круглым столом «Критически важные элементы высокочастотной связи: тенденции и задачи», ведущей которой является генеральный директор отдела разработки продуктов для аэрокосмической и оборонной промышленности Ясмин Кинг, а участниками беседы:

  • Брайан Гольдштейн, вице-президент отдела разработки продуктов для аэрокосмической и оборонной промышленности
  • Нитин Шарма, генеральный директор отдела разработки беспроводных систем
  • Рэнди Олтман, директор по маркетингу отдела разработки продуктов для контрольно-измерительных приборов

 

Высокочастотные технологии являются основой современных систем связи. Послушайте экспертов ADI, чтобы получить представление и узнать, как эффективно решать наиболее важные задачи в области высокочастотной связи, с которыми сталкиваются заказчики сегодня и с которыми они столкнутся в будущем. Послушайте, что руководители ADI из отделов разработки продуктов для коммуникационной отрасли, аэрокосмической и оборонной промышленности и приборостроения говорят о ключевых тенденциях на рынке, развивающихся технологиях и новейших областях применения высокочастотных продуктов. Не упустите эту ценную возможность узнать больше о последних достижениях в области высокочастотной связи.

Посмотреть обсуждение за круглым столом

Roundtable Discussion

Послушайте, что говорят наши эксперты

Raymond Baker

Раймонд Бейкер, штатный инженер по полевому применению

Цепи смещения ВЧ-усилителей: что может пойти не так? (TUMA19)

Larry Hawkins

Ларри Хокинс, директор отдела технического маркетинга и интегрированных решений и систем
Richardson RFPD

Новый высокоинтегрированный приемопередатчик с высокочастотным входным интерфейсом (THMA65)

Посмотрите наши демонстрационные видеоролики

Представляем новейшую программно-определяемую радиосистему ADI для критически важного коммуникационного оборудования с высоким динамическим диапазоном

ADRV9002 является первым устройством в новом семействе высокоинтегрированных высокочастотных приемопередатчиков. ADRV9002, разработанный для работы, как с узкополосными, так и с широкополосными сигналами, представляет собой универсальное решение для преобразования радиосигналов в цифровую форму, способное работать как в режиме с временным разделением каналов (TDD), так и в режиме с частотным разделением каналов (FDD). ADRV9002 идеально подходит для использования в критически важных коммуникационных сетях и устройствах с батарейным питанием, где энергопотребление является одним из важнейших параметров. В этом демонстрационном видеоролике будет показано, как ADRV9002 может работать с узкополосными килогерцовыми и широкополосными мегагерцовыми сигналами с широким динамическим диапазоном в присутствии блокировщиков высокочастотных сигналов, а также будет продемонстрирована универсальность программно-определяемой радиосистемы (SDR) с возможностью быстрой перестройки частоты. В этом демонстрационном видео также показано, как может быть разработано платформенное решение на основе ADRV9002 с использованием современного набора аппаратных и программных средств ADI, обеспечивающих быстрое создание прототипов и ввод в строй целевой системы.

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:

ADRV9002: Introduction to the Development tools

Комплексное решение для базовых станций 5G КВЧ-диапазона, преобразующее цифровые данные в ВЧ-сигналы, с типовым завершенным проектом со встроенной антенной

Новейшие решения ADI для 5G, преобразующие цифровые данные в ВЧ-сигналы, уже здесь! Этот типовой проект является демонстрацией полноценного входного интерфейса КВЧ-диапазона со встроенной антенной, способного преобразовывать ПЧ в лучи антенной решетки, который полностью основан на микросхемах ADI, работающих в диапазоне 24-29,5 ГГц в конфигурации 4 передатчика и 4 приемника, а также этот проект демонстрирует возможности сверхширокополосного приемопередатчика программно-определяемой радиосистемы, способного работать с гибридными системами формирования диаграммы направленности с 4 и 8 потоками. Данный проект включает в себя полную цепь элементов питания, преобразователи с повышением и понижением частоты КВЧ-диапазона, 16-канальные формирователи диаграммы направленности с двойной поляризацией и фазированные антенные решетки с лучшим в своем классе КПД и высочайшей эффективной изотропно излучаемой мощностью. Он может использоваться для различных областей применения, в том числе для оборудования абонентских систем, репитеров, наружных и внутридомовых малых сот или базовых станций с высокой пропускной способностью.

Сигнальная цепь канала передачи КВЧ-сигналов приборного класса

Заходите и узнайте, как использовать новейший компонент от Analog Devices для создания передатчика КВЧ-сигналов, амплитуда вектора ошибок которого на порядок ниже предела стандартов, благодаря чему это решение в небольшом форм-факторе обладает характеристиками приборного класса без необходимости использования сложной цепи фильтров. Мы продемонстрируем частотный модулятор КВЧ-диапазона ADMV1013, контур ФАПЧ со сверхнизким фазовым шумом ADF4401A и высокоскоростной интерфейс смешанных сигналов MxFE, который может непосредственно создавать высокочастотные сигналы. Эта сигнальная цепь на основе компонентов с поверхностным монтажом может использоваться в качестве типового проекта для быстрого создания и ввода в строй испытательных и измерительных систем, которые обеспечивают равные или лучшие характеристики по сравнению с коммерчески доступными генераторами сигналов.

Платформа для радара с фазированной антенной решеткой и РЭБ с 16 каналами и непосредственной выборкой в S-диапазоне

Узнайте о многоцелевой 16-канальной платформе для радара с фазированной антенной решеткой, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и спутниковой связи производства ADI, основанной на четырех недавно выпущенных микросхемах интерфейса смешанных сигналов AD9081. Данная платформа также содержит микромодули (uModule) от ADI, являющиеся частью полноценной системы электропитания. Эта платформа, предназначенная для быстрой оценки микросхем ADI для заказчиков из аэрокосмической и оборонной промышленности, содержит функциональное программное обеспечение, микропрограммное обеспечение и код HDL для демонстрации синхронизированной работы нескольких микросхем, а также демонстрации значительного снижения паразитных помех, фазового шума и увеличения динамического диапазона системы для радаров с фазированной антенной решеткой. Данная платформа позволяет создавать демонстрационные устройства с низкой задержкой и быстрой скачкообразной перестройкой частоты для систем РЭБ.

Дополнительные решения ADI на виртуальном стенде Richardson RFPD

Продукты ВЧ-, СВЧ- и КВЧ-диапазона

Реализуйте весь потенциал своего нового проекта, используя компоненты из самого широкого в отрасли ассортимента дискретных и интегрированных продуктов ВЧ-, СВЧ- и КВЧ-диапазона, которые открывают доступ ко всему спектру частот беспроводной связи от НЧ до 100 ГГц.

Загрузить руководство по выбору компонентов за 2020 год

ADI является мировым лидером в области решений для обработки сигналов, и вместе с нами у вас будет преимущество, которое необходимо для достижения успеха в этой конкурентной среде.

Зарегистрируйтесь на myAnalog сегодня, и вы сможете:

  • Подписаться на информационные бюллетени и узнавать первыми о новых решениях и инструментах, которые помогут вам ускорить процесс разработки
  • Получать бесплатные образцы продуктов
  • Загружать исчерпывающие и информативные статьи, статьи по применению продукции и информационные материалы в любое время
  • Общаться с нашими инженерами на EngineerZone
… и многое другое. Зарегистрируйтесь на myAnalog

 

myAnalog