Обзор

Особенности и преимущества

  • Интегрированная среда разработки (IDE) на базе Eclipse
  • Исключительные возможности проектирования и отладки приложений для многоядерных систем
  • Превосходный набор инструментов генерации кода, включая компиляторы, ассемблеры, линкер и загрузчик
  • Проверенные временем библиотеки алгоритмов
  • Улучшенные системные службы и драйвера устройств
  • Простая интеграция с набором дополнительных программных средств, включая операционные системы реального времени (RTOS), стек TCP/IP, стек USB и файловую систему
  • Совместимость с различными аппаратными инструментами проектирования, включая платы с многоядерными процессорами, а также платы расширения, реализующие функции захвата, обработки и воспроизведения звука и видеоизображений
  • Поддерживает все семейства процессоров Blackfin и SHARC, за исключением ADSP-BF535 и ADSP-210xx

Подробнее о продукте

CrossCore® Embedded Studio - это интегрированная среда разработки (integrated development environment, IDE) мирового уровня для процессоров семейств Blackfin® и SHARC® компании Analog Devices. Она реализована на базе EclipseTM и использует новейшее поколение наших инструментов генерации кода, обеспечивая полноценную поддержку редактирования, отладки и сборки кода на языках ассемблера и C/C++.

CrossCore Embedded Studio также обеспечивает интеграцию с встроенными драйверами, программными службами и алгоритмическими программными модулями, которые могут быть использованы разработчиками, работающими с процессорами Blackfin и SHARC, в своих проектах. К ним относятся драйверы для внутренних и внешних периферийных модулей, стеки протоколов Ethernet и USB, популярная операционная система реального времени и файловая система, а также множество других программных средств. Эта простая в применении среда проектирования дает исключительные возможности поддержки проектирования и отладки приложений для многоядерных процессоров.

Информацию о специальных ценах для пользователей VisualDSP++® можно найти в пункте “Специальная цена для пользователей VisualDSP++®” раздела Типы лицензий CCES ниже на данной странице.

Downloads And Related Software

Загружаемые ресурсы

Межплатформенное ПО

Linux-Addin for ADSP-SC5xx

Linux kernel and development tools for the ADSP-SC5xx processor family

Стек uC/USB Device Micrium

Стек устройства USB µC/USB Device™ компании Micriµm для CrossCore Embedded Studio (CCES) – это дружественная пользователю среда программирования для встраиваемых приложений, в которых требуется функция устройства USB.

Micriµm µC/OS-II

Ядро операционной системы реального времени µC/OS-II® компании Micriµm для CrossCore Embedded Studio (CCES) – это дружественная пользователю среда для создания приложений µC/OS-II, исполняемых на процессорах Blackfin и SHARC.

Micriµm µC/OS-III

Ядро операционной системы реального времени µC/OS-III® компании Micriµm для CrossCore Embedded Studio (CCES) – это дружественная пользователю среда для создания приложений µC/OS-III, исполняемых на процессорах Blackfin и SHARC.

Стек Lightweight TCP/IP (lwIP)

Стек Lightweight TCP/IP (lwIP) для CrossCore Embedded Studio – это реализация широко используемого стека TCP/IP для встраиваемых платформ, поддерживающая большинство сетевых протоколов TCP/IP.

Micriµm µC/FS

Файловая система µC/FS™ компании Micriµm для CrossCore® Embedded Studio – эта компактная, надежная, высокопроизводительная файловая система, совместно разработанная Analog Devices и Micriµm.

Micrium µC/USB Host

Стек хост-процессора µC/USB для CrossCore Embedded Studio (CCES) – это совместно разработанная Analog Devices и Micriµm дружественная пользователю среда программирования для встраиваемых приложений, в которых требуется функция хоста USB.

Лицензия

CCES License Types / Definitions:  A node locked license locks the CCES software to a single PC using the computer’s MAC address. Each node locked license is tied to a single user, but can be loaded on up to four machines. A Node-1 license is a single user license and a Node-5 license is a five user license where each user can use the software on up to four machines.  A corporate domain license (CORP) locks the CCES software to any computer on a specified corporate network (e.g. ad.analog.com, spd.analog.com, etc…) There are 10, 20 and unlimited user versions. (CORP-10, CORP-20, CORP-UNL) Customers should purchase the license type that reflects the number of users that are concurrently developing with CCES. There are no restrictions to the number of machines corporate licenses can be installed on, as long as they are connected to the specified corporate network.

An EZ-Kit license ships with applicable EZ-Kits. It behaves exactly like the node locked license except it only works with the EZ-Kit and emulator it ships with. It does not support a simulator target. The following EZ-Kits ship with an EZ-Kit license: ADSP-BF706 ADSP-BF707 ADSP-SC573 ADSP-SC584 ADSP-SC589 ADuCM3029.

Maintenance Policy:  A CrossCore Embedded Studio license includes one year of updates, upgrades and lifetime support. The optional annual maintenance provides access to updates and upgrades released during the maintenance period. Updates released after the maintenance period will not run until maintenance is renewed. Renewing maintenance provides instant access to all previous updates. Annual maintenance is 20% of book price for each license option, for additional information please Contact ADI. Proof of purchase of the original license will be required to process a maintenance request.

For VisualDSP++® Customers:  Your existing VDSP++ license(s) will not be disabled when upgrading to CCES. Customers should contact their ADI sales office or local distributor from whom they purchased VDSP++ for CCES pricing.

Systems Requirements

  • Windows XP Professional SP3 (только 32-битная версия).
  • Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2 (только 32-битная версия). Рекомендуется устанавливать программное обеспечение в область памяти, не защищенную UAC.
  • Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate (32- и 64-битная версии). Рекомендуется устанавливать программное обеспечение в область памяти, не защищенную UAC.
  • Windows 8 Professional/Enterprise (32- и 64-битная версии). Рекомендуется устанавливать программное обеспечение в область памяти, не защищенную UAC.
  • Одноядерный процессор с частотой 2 ГГц, минимум; рекомендуется двухядерный процессор с частотой 3.3 ГГц.
  • Оперативная память (RAM) 1 ГБ, минимум; рекомендуется 4 ГБ.
  • Пространство на жестком диске (HDD) 2 ГБ, минимум.

Документация

Руководства по программному обеспечению (7)

PDF
2.02 M
Руководство по загрузчику и утилитам CrossCore Embedded Studio 2.2.0 (Rev. 2.2)

В руководстве по загрузчику и утилитам описываются утилиты командной строки для преобразования исполняемых файлов в образы, которые могут быть запрограммированы во флэш-память и исполняться на целевом процессоре в автономном режиме без вмешательства со стороны отладчика. Информация в руководстве распространяется на все процессоры Blackfin и SHARC, поддерживаемые CrossCore Embedded Studio. К утилитам, обсуждаемым в руководстве, относятся утилиты преобразования файлов в формате ELF, а также улиты для шифрования и криптографической подписи.

PDF
7.13 M
Руководство по компилятору и библиотекам C/C++ CrossCore Embedded Studio 2.2.0 для процессоров Blackfin (Rev. 2.2)

В руководстве по компилятору и библиотекам для процессоров Blackfin описывается, как использовать компилятор для процессоров с ядрами Blackfin и Blackfin+ (процессоры ADSP-BFxxx). Наряду с другими вопросами в нем обсуждаются ключи командной строки, соответствие спецификации языка, расширения языка, встраиваемые функции и оптимизация. Руководство содержит справочный материал по функциям из стандартных библиотек C/C++, а также библиотеки алгоритмов цифровой обработки сигналов.

PDF
1.27 M
Руководство по ассемблеру и препроцессору CrossCore Embedded Studio 2.2.0 (Rev. 2.2)

В руководстве по ассемблеру и препроцессору обсуждаются утилиты ассемблера для процессоров Blackfin и SHARC, поддерживаемых CrossCore Embedded Studio. В нем дается синтаксис директив, поддерживаемых ассемблерами и автономным препроцессором, а также их ключи командной строки.

PDF
1.07 M
Руководство по линкеру и утилитам CrossCore Embedded Studio 2.2.0 (Rev. 2.2)

В руководстве по линкеру и утилитам обсуждается линкер (компоновщик) - утилита командной строки, которая осуществляет сборку исполняемого файла в формате ELF из предварительно скомпилированных объектных файлов. В нем рассматривается синтаксис и семантика файлов описания линкера (Linker Description Files, LDF), которые управляют процессом компоновки, и даются примеры для процессоров Blackfin и SHARC. Также в руководстве обсуждаются сопутствующие утилиты: архиватор elfar, для создания и управления библиотеками (.dlb), утилита инициализации памяти meminit, и утилиты elfdump, elfpatch и elfsyms.

PDF
3.87 M
Руководство по компилятору C/C++ CrossCore Embedded Studio 2.2.0 для процессоров SHARC (Rev. 2.1)

В руководстве по компилятору для процессоров SHARC описывается, как использовать компилятор для процессоров с ядрами SHARC и SHARC+ (процессоры ADSP-21xxx и ADSP-SC5xx processors). Наряду с другими вопросами в нем обсуждаются ключи командной строки, соответствие спецификации языка, расширения языка, встраиваемые функции и оптимизация.

PDF
3.51 M
Руководство по библиотекам C/C++ CrossCore Embedded Studio 2.2.0 для процессоров SHARC (Rev. 2.1)

Руководство по библиотеке C/C++ содержит информацию о стандартных библиотеках C/C++ и библиотеках алгоритмов цифровой обработки сигналов для процессоров SHARC® (ADSP-21xxx).

PDF
1.09 M
Руководство по лицензированию программного обеспечения CrossCore (Rev. 1.9)

В руководстве по лицензированию программного обеспечения описывается механизм лицензирования CrossCore Embedded Studio. В нем обсуждаются различные типы лицензий и условия истечения срока лицензии. В руководстве рассматриваются вопросы активации и подтверждения лицензии, а также администрации лицензии для корпоративного домена.

Related Hardware (40)

Дочерние платы

Development Platform

Наборы EZ-Kit

Посмотреть все 26 Наборы EZ-Kit

Расширительные платы

Посмотреть все 8 Расширительные платы

Emulator Hardware

BLIP Platform

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.