Обзор
Особенности и преимущества
- Self contained board that includes the HMC8342 active frequency ×2 multiplier
- Externally powered by a 5.0 V supply
- Controlled by two −2.0 V power supplies
Подробнее о продукте
The EV1HMC8342LS6 evaluates the performance of the HMC8342 microwave integrated circuit (MMIC), active frequency multiplier.
Figure 1 in the user guide shows a photograph of the EV1HMC8342LS6. The EV1HMC8342LS6 contains the HMC8342 and two 2.92 mm K connectors. There is also a calibration path for use in calibrating out printed circuit board (PCB) trace delays at the RF input and RF output.
For full details on the HMC8342, see the HMC8342 data sheet. Consult this data sheet in conjunction with this user guide when using the EV1HMC8342LS6.
Применяемые компоненты
Содержимое комплекта
EVALUATION KIT CONTENTS
Начало работы
EQIUPMENT NEEDED
ONLINE RESOURCES
Документация
Руководства пользователя (1)
Файлы проектирования оценочных плат (1)
Покупка
Цена указана за одну единицу.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.