Программное обеспечение

ПО оценивания

ZIP
6.41 M
AD7147/AD7147-1 Evaluation Software
For use with AD7147/AD7147-1 Evaluation Board. The software must be installed before the board is plugged in to the USB port on the PC. If the board is has been plugged in before the software is installed, you may need to update the driver. Do this by right clicking on My Computer, select Properties, then Device Manager, then Universal Serial Bus controllers. Right click on the USB device with the yellow "!" next to it and select Update Driver.

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.