Обзор

Подробнее о продукте

This user guide describes how to set up the provided hardware of the evaluation kit and establish the link type specific host connection and connect the evaluation board to an industrial Ethernet network.

The operation of the EV-RPG2 boards vary by Industrial Ethernet Protocol, and separate user guides are available for each protocol on the ADI Chronous Developer Portal.

The EV-RPG2 evaluation kits provide an end to end evaluation of the communication path from the host processor to the programmable logic controller (PLC) or PC-based tool.

The EV-RPG2 evaluation kits can completely verify the communication path between the host processor and a PLC before integrating the network interface into the end field device.

EVALUATION KIT OPTIONS

  • EtherCAT: EV-RPG2-ECZ
  • EtherNet/IP: EV-RPG2-ENZ
  • Profinet: EV-RPG2-PNZ

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.