Обзор

Подробнее о продукте

The DC1508B programming board contains the circuitry needed to program and verify the EEPROM of the LTC2974, LTC2975, LTC2977, LTC2978, and LTC2978A. This is its sole purpose. The DC1508B is shipped with a clamshell style programming socket installed. The EEPROM contains the factory default configuration. The LTpowerPlay *.proj file that corresponds to the factory default can be found in the GUI.

Документация

Программное обеспечение

Инструменты проектирования

LTpowerPlay®
LTpowerPlay® представляет собой мощную среду разработки на базе Windows, которая поддерживает устройства управления системой питания (PSM) компании Analog Devices

Связанное оборудование (1)

Платы контроллера

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.