Обзор

Подробнее о продукте

ADRF6602-EVALZ is a fully populated, 4-layer, Rogers 4350-based evaluation board. A 5 V/300 mA power supply is required and should be connected to the test points labeled VCC and GND (red and black). The PLL reference should be connected to the SMA connector labeled REF_IN, the RF input to the SMA labeled RF_IN and the IF output to the SMA labeled OUT. The evaluation board can be programmed through the USB port of a PC running Windows XP or Vista with Microsoft .NET Framework 3.5 installed. The required control software can be downloaded from www.analog.com.

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Программное обеспечение

ПО оценивания

ZIP
140 kB
ADRF6x0x Evaluation Board Software (Rev. 6.1.0)
The instructions in the .zipped readme describe how to install the ADRF6x0x factory software GUI, as well as the Cypress Generic USB driver, onto a Windows XP, Vista, or Windows 7 PC running a 32 bit OS. This software rev, 6.1.0, is intended for the ADRF6x0x eval boards which have the Cypress USB chip on the eval board, not on a separate adapter board.

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.