Обзор

Подробнее о продукте

The ADF7020 evaluation board software controls the operation of the ADF7020 evaluation boards from a PC over a USB . Install the ADF7020 evaluation software by clicking on "ADF7xxx_ADIismLINK Install_*.exe" at the link provided. The software will be available under Programs → Analog Devices → ADF7xxx . The Analog Devices example network protocol software, ADIismLINK Rev2.0, is also installed as part of this setup file: Programs → Analog Devices → ADIismLINK V2 Host Application.

ADF7020 schematic and BOM are included in the Evaluation Board User Guide.

Начало работы

ADF7020 Evaluation Board User Guide is installed with the software.

Системные требования

  • Eval-ADF70XXMBZ2 mother board required to work with the Eval-ADF7020DBx daughter board.
  • Evaluation software is compatible with Windows XP/Windows Vista/Windows 7.

Программное обеспечение

Примеры программ

ZIP
6 kB
ADF7xxx Device Driver Codes - Blackfin
Provides the c code source files allowing configuration using the ADSP-BF53X, Blackfin DSP processor. Routines to write the configuration values are provided as well as routines allowing a simple RF link to be setup between two ADF7020 devices. Please refer to application note AN-771 for details on the hardware connections.
ZIP
15 kB
ADF7xxx Device Driver Codes - Microconverter
Provides the c code source files allowing configuration using an 8052 based microcontroller. Routines in this file will have to be adapted depending on the MCU and compiler used. This version uses the ADuC845/ADUC847 Microconverter from Analog Devices. The code was developed using the Keil C51 compiler within their uVision IDE.

ПО оценивания

ZIP
25403 kB
Оценочное ПО для семейства ADF70xx
The most up-to-date ADF70xx software download is bundled with all documentation, including schematics, for the ADF70xx family of transceivers. Layout can be found in the gerber files under the documentation tab.

Инструменты проектирования

ADIsimSRD Design Studio
Analog Devices ADIsimSRD Design Studio представляет собой очень мощный инструмент, позволяющий в режиме реального времени моделировать и оптимизировать многие параметры стандартной беспроводной системы с использованием семейства передатчиков и приемопередатчиков ADF7xxx.

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.