Обзор

Подробнее о продукте

This page contains evaluation board documentation and ordering information for evaluating the AD9520-1.

Применяемые компоненты

Программное обеспечение

ПО оценивания

Evaluation Software Tools
ZIP
AD9520 Evaluation Software Installer, Rev. 2.1.0
This installer contains USB drivers that are both 32- and 64-bit compatible. Note: Older AD9520 evaluation boards will need to have the USB controller EEPROM re-flashed in order to use this driver.
ZIP
Evaluation Board USB Flash Programmer
Contains the EXE file for re-flashing the USB EEPROM.
ZIP
AD9520/22 Configuration Too
This handy tool will automatically calculate divider values based on the user’s input/output frequencies, as well as assist with designing the loop filter based on the user’s parameters. Be sure to install the MATLAB runtime installer first.
ZIP
MATLAB Runtime Installer for AD9520/22 Configuration Tool
Install this before installing the Configuration Tool (if not installed already.)
ZIP
AD9520 Evaluation Software Installer
Note: The USB driver requires 32-bit Windows XP (or a 32-bit Windows XP virtual machine). However, the software can be run in standalone mode on newer versions of Windows.

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.