Обзор

Подробнее о продукте

The EVAL-AD7718EBZ is a fully featured evaluation Board for the AD7718. The evaluation board can be connected to a PC via the parallel port. Software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance.

Программное обеспечение

ПО оценивания

ZIP
4590 kB
AD7718 Software
The software provided runs under Windows 2000 and will allow the user to control all the functions of the AD7718 via the printer port of a PC. The software should be installed by running the SETUP.EXE program.

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.