Two hands cupped together holding a cluster of rice grains shaped as a heart
Two hands cupped together holding a cluster of rice grains shaped as a heart
ВНОСЯ СВОЙ ВКЛАД ВНОСЯ СВОЙ ВКЛАД

Мы создали фонд Analog Devices с целью согласования наших инициатив по вовлечению сотрудников и инвестициям в социальную сферу таким образом, чтобы расширить наше позитивное влияние на общество. Вместе мы можем оказать большее влияние на различные сообщества во всем мире, в которых мы работаем и живем.

ADI Foundation Logo

НАША МИССИЯ

«СОЗДАЕМ БОЛЕЕ ЭКОЛОГИЧНОЕ БУДУЩЕЕ ДЛЯ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ И ЛЮДЕЙ»

Руководствуясь Целями устойчивого развития Организации Объединенных Наций, Фонд Analog Devices поддерживает благотворительные организации, которые продвигают миссию Фонда по защите и восстановлению окружающей среды, улучшению доступа к образованию и содействию социальным изменениям.

Protect and Regenerate the Environment

Защищать и возрождать

Мы поддерживаем инициативы, которые помогают сократить выбросы углерода, экономить воду и сокращать количество отходов, восстанавливать и беречь ресурсы океана, а также способствуют распространению возобновляемых источников энергии.

Образование нового поколения

Improve Education Access

Улучшить доступ к образованию

Мы поддерживаем инициативы, которые расширяют доступ к высококачественному техническому образованию и возможностям трудоустройства, а также предоставляют сообществам с неразвитой инфраструктурой инструменты, необходимые им для развития и процветания.

Доступ к техническому образованию

Advance Societal Change

Содействие социальным изменениям

Мы поддерживаем инициативы и используем инновации для решения задач сообществ, искоренения бедности и укрепления здоровья и благополучия населения.

Борьба с голодом и пищевые отходы

Section Divider
ADI Foundation 2021 Annual Report

ОТЧЕТ ФОНДА ADI ЗА 2020 ГОД

Узнайте, как ADI расширяет свое влияние благодаря нашему подходу к благотворительности и вопросам пожертвований.

Прочитайте отчет Фонда

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

Фонд Analog Devices стремится поддерживать сообщества по всему миру, в которых живут и работают сотрудники ADI, и мы призываем сотрудников связываться с местными благотворительными организациями, которые могли бы способствовать реализации нашей программы поддержки. Зная, что энтузиазм, мотивация и творческий дух сотрудников ADI может пойти на пользу сообществам, Фонд также помогает квалифицированным некоммерческим организациям путем предоставления пожертвований, на которые сотрудники затрачивают как свое время, так и деньги, а компания увеличивает их пожертвования (механизм matching gifts).

World Map with pins indicating all of the countries Analog has donated to.
1.8 Million dollars In Community Grants

В ВИДЕ ГРАНТОВ СООБЩЕСТВАМ

1.4 Million dollars Employee Donations + Foundation Match

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ОТ СОТРУДНИКОВ И ВЗНОСЫ ФОНДА

900 plus Unique Organizations Contributed To

УНИКАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВНЕСШИХ СВОЙ ВКЛАД

16 Unique Countries Contributed To

СТРАН, ВНЕСШИХ СВОЙ ВКЛАД

* за финансовый 2021 год

ВКЛАД В БОРЬБУ С COVID-19

Vials of Covid 19 vaccines arranged in a spiral

Пандемия во многом сблизила нас. Наряду с работой ADI по разработке технологий для медицинского оборудования Фонд Analog Devices вносил вклад в профилактику, выявление и оказание помощи в связи с COVID-19 посредством пожертвований в Фонд солидарного реагирования Всемирной организации здравоохранения и Клинику вакцин и иммунотерапии (VIC) Массачусетской больницы общего профиля.

Узнайте, как мы вносим свой вклад в расширение доступа к вакцинам во всем мире

СОЗДАВАЯ ЛУЧШЕЕ БУДУЩЕЕ

Фонд Analog Devices поддерживает официальные благотворительные организации, деятельность которых согласуется с миссией Фонда, и которые помогают в реализации этой миссии.

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ОТ СОТРУДНИКОВ С УВЕЛИЧЕНИЕМ СУММЫ ПОМОЩИ ОТ КОМПАНИИ

Фонд стремится развивать наши сообщества. Мы гордимся тем, что поддерживаем сотрудников ADI в их стремлении к благотворительности, будь то непосредственно пожертвования или работа волонтерами в официальных благотворительных организациях.

ADI Employees  discussing charitable giving and ADI matched donations.

ДВИЖЕНИЕ GIVE. CARE. DO. (ДАВАТЬ. ЗАБОТИТЬСЯ. ДЕЛАТЬ.)

Используя изобретательность сотрудников ADI, работающих в разных уголках планеты, платформа «Give. Care. Do.» расширяет возможности волонтеров и пожертвований, что способствует позитивным изменениям и помогать решать реальные задачи, благодаря чему повышается качество нашей жизни, жизни сообществ и всей планеты.

Group of six ADI employees donating time building houses as part of the Care. Give. Do. platform

ГРАНТЫ СООБЩЕСТВАМ

Одной из наших ключевых целей является выявление получателей грантов, которые важны для наших сотрудников и представителей сообществ, в которых мы живем и работаем. Мы считаем, что у наших сотрудников есть отличные идеи для организации и предоставления существенных грантов, которые позволяют Фонду совершать значимые позитивные изменения и создавать более экологичное будущее для людей и всей планеты.

Four people donating time by planting a tree

Поскольку мы ожидаем значительного интереса со стороны компании, в настоящее время Фонд не принимает необоснованные запросы или предложения о благотворительном финансировании.

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ

К организациям, имеющим право на получение поддержки от Фонда Analog Devices, относятся:

  • Организации США, которые зарегистрированы как благотворительные организации в соответствии со статьей 501(c)(3), или организации, взносы в которые подлежат вычету из налогооблагаемой базы в соответствии с Налоговым кодексом США.
  • Не являющиеся резидентами США благотворительные организации, созданные для целей, соответствующих статье 501(c)(3) Налогового кодекса США

ИСКЛЮЧЕНИЯ

Организации, неподходящие для получения помощи (список включает, но не ограничивается следующими пунктами):

  1. Организации, которые не соблюдают политику Analog Devices о защите от дискриминации
  2. Религиозные организации или другие организации, преследующие в первую очередь религиозные цели
  3. Политические организации
  4. Физические лица

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

Электронная почта – лучший способ связаться с Фондом Analog Devices:
Foundation@analog.com

Фонд Analog Devices
Ул. Summer Street, д. 125
Бостон, шт. Массачусетс, 02110

Идентификационный номер налогоплательщика США: 844029107