Man charging his electric vehicle in the parking lot
Man charging his electric vehicle in the parking lot
ОГРАНИЧЕНИЕ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ ОГРАНИЧЕНИЕ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ

Ограничение выбросов парниковых газов является основным фактором в деле предотвращения изменения климата и обращения этого процесса вспять, и мы работаем над тем, чтобы к 2025 году уровень выбросов парниковых газов был сокращен на 50% по сравнению с уровнем 2015 года.

ПРОДОЛЖАЕМ СОКРАЩАТЬ НАШИ ВЫБРОСЫ

В 2020 году уровень выбросов ADI снизился на 36% по сравнению с 2015 годом. Мы продолжаем работать над достижением нашей цели, которая заключается в полном отсутствии выбросов. Заметным прогрессом в достижении этой цели стал перевод энергосистем трех производственных площадок ADI на возобновляемые источники энергии.

Выбросы CO2 + CO2e- снизились на 36% с 2015 года

Chart showing how ADI decreased CO2 emissinons since 2015

ИСТОЧНИКИ И АССОЦИАЦИИ

КАТЕГОРИЯ 1: Сжигание отходов на стационарных площадках и технологические выбросы: перфторуглероды (ПФУ), SF6, NF3 (в процессе производства воды) | КАТЕГОРИЯ 2: Закупаемая электроэнергия | КАТЕГОРИЯ 3: Деловые поездки

С 2013 года наши выбросы в соответствии с категориями 1 и 2 и выбросы в соответствии с категорией 3, производимые вследствие деловых поездок, измеряются и проверяются сторонней компанией. Мы также сообщаем о наших выбросах в организацию CDP, ранее называвшуюся Carbon Disclosure Project.

Производимые выбросы измеряются и оцениваются с использованием Протокола по парниковым газам и Потенциалом глобального потепления (GWP) из Пятого оценочного доклада МГЭИК. В качестве факторов выбросов используются пункты из перечня факторов выбросов, значительно влияющих на изменение климата, созданного Агентством по охране окружающей среды США (US-EPA) для Реестра по парниковым газам, и рыночные факторы, если таковые имеются. В противном случае используются факторы выбросов, принятые на конкретной территории, где ведет свою деятельность компания.

ОБЗОР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

БОЛЕЕ ЭКОЛОГИЧНЫЙ СПОСОБ РАБОТАТЬ

В 2020 году в штаб-квартире ADI, находящейся в Уилмингтоне, штат Массачусетс, были установлены солнечные панели общей мощностью 1,4 МВт. Солнечные панели были установлены наверху недавно построенного здания штаб-квартиры и крытой автостоянки. Панели наверху крытой автостоянки выполнены в стиле навеса, то есть они служат крышей для защиты автомобилей от снега зимой и жаркого солнца летом. Эти панели в среднем могут обеспечивать до 10% непроизводственной потребности предприятия в электроэнергии.

Solat panels at ADI Headquarters