Семейство ADRV9008/9

Широкополосный радиочастотный
приемопередатчик нового поколения
ADRV9009 расширяет возможности радиочастотной
экосистемы RadioVerse™. Он представляет собой
однокристальное решение с дуплексной передачей
с временным разделением, имеющее самую широкую
полосу пропускания и наилучшие характеристики среди
всех представленных сегодня на рынке
приемопередатчиков. Узнайте, как это решение может
помочь упростить проектирование системы, уменьшить
ее размеры, вес и энергопотребление, а также сократить
время выхода на рынок для различных средств связи,
авиакосмического и военного оборудования, а также
контрольно-измерительного оборудования.
Переход к 5G.
План для 2G, 3G и 4G.
ADRV9009 является единственной базовой радиоплатформой, которая отвечает всем (как имеющимся, так и разрабатываемым) стандартам сотовой связи – от устаревших протоколов 2G/3G до имеющего более высокие скорости передачи данных стандарта 4G и разрабатываемого 5G.

ADRV9009
- Единая платформа для 2G/3G/4G/5G. Вдвое сокращает циклы разработки как широкополосных, так и малопотребляющих продуктов.
- Ширина полосы пропускания в 2 раза больше, чем у AD9371. Обеспечивает лучшие характеристики для узкополосных приложений, поддерживая полосу пропускания 200 МГц в частотном диапазоне от 75 МГц до 6 ГГц.
- Упрощает цифровое формирование диаграммы направленности благодаря синхронизации фазы внутреннего гетеродина. Уменьшает сложность и стоимость системы для радаров с фазированной антенной решеткой и многоэлементными MIMO антеннами.
- Быстрое скачкообразное изменение частоты. Сокращает время простоя системы и повышает спектральную эффективность и безопасность канала.

ADRV9008-1
Два приемника, поддерживающие полосу пропускания 200 МГц в диапазоне частот от 75 МГц до 6 ГГц.
ADRV9008-2
Два передатчика с приемником канала наблюдения, поддерживающие полосу пропускания 450 МГц в диапазоне частот от 75 МГц до 6 ГГц.
Обзор ADRV9009
Посмотрите 2-минутное видео с вводной информацией о ADRV9009 и узнайте о ключевых преимуществах этого приемопередатчика для различных приложений.
Значительное улучшение характеристик в ключевых областях применения
Средства связи
- Однокристальное решение с дуплексной передачей с временным разделением заменяет более 20 дискретных радиокомпонентов.
- Прямое преобразование, высокая линейность и самокалибровка обеспечивают наилучшую работоспособность при минимальном энергопотреблении.
- Малый фазовый шум и высокая линейность позволяют работать в многочастотных GSM сетях.
- Поддерживает работу с несколькими несущими с высокой устойчивостью к помехам.
- Позволяет создать поддерживающий несколько стандартов выносной радиомодуль с уменьшенным форм-фактором и сниженной стоимостью.
- Обеспечивает качественное цифровое формирование диаграммы направленности для многоэлементных MIMO антенн, улучшая уплотнение сети для перехода с 4G на 5G.
- Области применения: Базовые приемопередающие станции 2G/3G/4G/5G макро-уровня, многоэлементные MIMO антенны, активные антенные системы, ретрансляционные станции типа «точка-точка».
Авиакосмическое и военное оборудование
- Позволяет создавать компактное портативное оборудование с лабораторными характеристиками и доступными ценами
- Обеспечивает модульную архитектуру для масштабируемых программно определяемых радиосистем для простоты эксплуатации и возможности быстрого развертывания.
- Полное покрытие полосы до 6 ГГц позволяет использовать единую платформу для испытания оборудования в различных областях применения, включая сети сотовой связи и сети Интернета вещей.
- Повышает плотность каналов для систем с большим количеством каналов.
- Области применения: программно определяемые радиосистемы, портативное испытательное оборудование, приборы испытания сетей сотовой связи.
Контрольно-измерительное оборудование
- Позволяет создавать компактное портативное оборудование с лабораторными характеристиками и доступными ценами
- Обеспечивает модульную архитектуру для масштабируемых программно определяемых радиосистем для простоты эксплуатации и возможности быстрого развертывания.
- Полное покрытие полосы до 6 ГГц позволяет использовать единую платформу для испытания оборудования в различных областях применения, включая сети сотовой связи и сети Интернета вещей.
- Повышает плотность каналов для систем с большим количеством каналов.
- Области применения: программно определяемые радиосистемы, портативное испытательное оборудование, приборы испытания сетей сотовой связи.
Демонстрационная отладочная плата ADRV9009
Узнайте подробнее об оценочном комплекте ADRV9009 и о том, как использовать его для разработки собственного проекта
Ресурсы для работы с JESD204B
Мы понимаем проблемы, с которыми сталкиваются
заказчики при использовании интерфейса JESD204.
Эти ресурсы могут помочь снизить сложность
разработки интерфейса JESD на FPGA:
Сделайте первый шаг в процессе разработки, загрузив и просмотрев пакет файлов для проектирования с ADRV9008/9.
Карта радиочастотного приемопередатчика Sidekiq X4 определяет современный уровень высококачественных универсальных радиосистем. Эта карта, имеющая в своем составе два широкополосных приемопередатчика ADRV9009 компании Analog Devices, достигает невероятных радиочастотных характеристик и представляет собой готовое к использованию в серийном оборудовании радиочастотное приемопередающее решение в форм-факторе VITA 57.1 FPGA Mezzanine Card (FMC). Sidekiq X4 на всех четырех каналах приема предусматривает предварительно выбираемую многополосную суб-октавную фильтрацию.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите https://epiqsolutions.com/sidekiq-x4/
FMC-ZU2RF-A представляет собой FMC-карту для оборудования беспроводной связи, построенную на приемопередатчике ADRV9009 производства Analog Devices (ADI). Эта FMC-карта полностью аппаратно и программно совместима с оценочной платой ADRV9009 от ADI.
PanaTeQ предлагает систему разработки VPX3-ZU1-SDR-C, основанную на VPX3-ZU1 OpenVPX Zynq Ultrascale+ и FMC-ZU2RF-A и предназначенную для программно-определяемых радиосистем.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите http://www.panateq.com/fmc-rf.htm