Семейство AD936x

Представляем новый радиотрансивер 2x2 с полосой 20 МГц AD9363
Радиотрансивер AD9363 предназначен для использования в широком спектре областей применения беспроводной связи, где требуется низкое энергопотребление, например, фемтосоты, системы сбора данных, беспроводная передача видеоизображений. Эта радиосистема на кристалле перекрывает диапазон частот от 325 МГц до 3.8 ГГц и имеет перестраиваемую ширину полосы от <200 кГц до 20 МГц. Компонент представляет собой высокоинтегрированное, однокристальное решение, которое включает в себя РЧ входной интерфейс, конфигурируемый каскад полосы модулирующих частот со смешанными сигналами, синтезаторы сетки частот, два АЦП и два приемника прямого преобразования. Он поддерживает работу в режимах с временным и с частотным дуплексным разделением.
Области применения широкополосных радиотрансиверов
- Базовые станции макросот 3G/4G
- Пикосоты 3G/4G
- Активные антенные системы для радио устройств с частотным и временным дуплексированием
- Магистральные радиорелейные каналы передачи данных диапазона СВЧ
- Системы massive MIMO
- Радиолокационные системы с малой линейностью
- Программно определяемые радиосистемы
- Универсальные радиотехнические системы
- Спутниковая связь диапазонов Ku/Ka
- Mykonos как конвертер ПЧ
- Портативные устройства радиосвязи/радиосвязь на транспорте
- Связь на летательных аппаратах: военные воздушные средства, военные БПЛА
- Беспроводная передача видеоизображений, БПЛА
- Радиоразведка
- Средства тестирования сотовых телефонов
- Аггрегаторы интернета вещей (IOT)
Начните проектирование, загрузив и изучив комплекты ресурсов проектирования для AD9361 или AD9363.

Радиотрансивер 2x2 AD9361 с полосой 56 МГц
Радиотрансивер AD9361 рзработан для применения в широком спектре малопотребляющих радиотехнических устройств. Эта система на кристалле (SoC) работает а диапазоне частот от 70 МГц до 6 ГГц с престраиваемой полосой канала от <200 кГц до 56 МГц. Компонент представляет собой однокристальный решение с высокой степенью интеграции, которое включает в себя радиочастотных аналоговый входной интерфейс, конфигурируемый тракт обработки сигналов полосы модулирующих частот, синтезаторы сетки частот, два АЦП и два приемника прямого преобразования. Трансивер может работать в режимах с дуплексным или частотным разделением.
Обзор AD9361
Посмотрев этот информационный видеоматериал, вы узнаете об особенностях и функциональных возможностях интегрированного широкополосного радиотрансивера AD9361.
Серия видео-семинаров по разработке с использованием ADI SDR SOM
В видео-семинарах по разработке с использованием ADI SDR SOM участвуют технические эксперты из Analog Devices и MathWorks, которые проводят тренинги по проектированию систем беспроводной связи с помощью комплекта разработки ADI SDR (программно-определяемая радиосистема) SOM (система-на-модуле). В данный комплект входит представленная недавно надежная малопотребляющая компактная система-на-модуле ADRV9361-Z7035, которая сочетает в себе интегрированный радиочастотный приемопередатчик серии Agile Transceiver™ компании Analog Devices с системой-на-кристалле Zynq®-7000 Z-7035 компании Xilinx, и поддерживается надежными инструментами для моделирования и генерации кода, которые легко интегрируются с Xilinx Vivado® Design Suite.
Обратите внимание, что Avnet прекратила выпуск своих Picozed SDR SOM. Теперь ADI предлагает совместимые по выводам устройства SDR SOM: ADRV9361-Z7035 и ADRV9364-Z7020.

Модель системного уровня AD9361
В этой лабораторной работе используется программная модель широкополосного, малопотребляющего радиотрансивера RadioVerse™ AD9361 компании Analog Devices на платформе PicoZed SDR, которая позволяет исследовать опции настройки параметров компонента для удовлетворения поставленных требований к характеристикам радиосигнала в системе. В ходе работы вы получите представление о тракте приемника AD9361.
ADALM-PLUTO: быстрая разработка и проверка программно-определяемой радиосистемы
ADALM-PLUTO представляет собой предназначенный для создания программно-определяемых радиосистем эталонный проект с полностью открытой аппаратной и программной архитектурой, который помогает вам быстро проверить свои проекты на основе радиочастотных продуктов ADI и сократить их путь к производству. Схемы, код HDL, прошивка, встроенный Linux, драйверы и драйверы хоста для приемопередатчиков ADI включены в этот набор, а комплект поддержки аппаратного обеспечения MathWorks Communications Toolbox™ позволяет ADALM-PLUTO взаимодействовать с MATLAB и Simulink. Все это позволяет на практике быстро создавать прототипы, проверять и тестировать беспроводные системы с настоящими ВЧ-сигналами в диапазоне частот от 325 МГц до 3,8 ГГц и с полосой пропускания до 20 МГц.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите страницу беспроводного модуля HDMI-USB 2,4 ГГц.