Наш широчайший ассортимент компонентов, охватывающий все частотные диапазоны, в сочетании с непревзойденным опытом в области приборостроения, связи, промышленности, аэрокосмической и оборонной отраслях помогает ведущим мировым компаниям разрабатывать прорывные технологии и передовые устройства, которые формируют будущее.


ВЧ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ОТ ADI

Технология быстродействующих преобразователей компании Analog Devices повышает эффективность оборудования заказчиков, применяемого в таких областях, как связь, приборостроение и оборонная промышленность.

Широкополосный приемник для сетей 5G, измерительных приборов, а также военного и аэрокосмического оборудования

Эффективный, высококачественный АЦП AD9213 поддерживает широкие рабочие полосы частот для применения в рамках различных приложений, в том числе в осциллографах, анализаторах и широкополосных/многополосных радиостанциях.

Узнайте больше о преобразователях последнего поколения

Wideband Receiver

ВЧ технология для КВЧ радиостанций сетей 5G

Ознакомьтесь с различными технологиями, которые можно применять в КВЧ системах формирования диаграммы направленности, используемых в базовых станциях связи 5G.

Узнайте о технологических достижениях

RF Technology

Интервью с Analog Devices, в котором обсуждается высокочастотная электроника для приложений с фазированной антенной решеткой.

Изучите краткую историю эволюции фазированных антенных решеток и узнайте, как высокочастотная электроника влияет на последние тенденции и задачи архитектуры таких систем.

Прочитайте

Discussing RF Electronics

Ключевые инновационные продукты

adrv9009-chip

ADRV9009

Интегрированный двухканальный высокочастотный приемопередатчик (два канала приема и два канала передачи) с дополнительным приемником тракта контроля, работающий в частотном диапазоне от 75 МГц до 6 ГГц.

ADF4371

ADF4371

Широкополосный СВЧ синтезатор со встроенным ГУН.

ADMV1017

ADMV1017

Интегрированный широкополосный комбинированный СВЧ преобразователь с повышением и понижением частоты для приложений, работающих в частотном диапазоне от 24 ГГц до 29 ГГц.

Самый широкий в отрасли ассортимент ВЧ, СВЧ и КВЧ продукции

Скачать руководство по выбору за 2019 год

Типовые проекты ВЧ устройств

Экономьте время, снижайте риски и сокращайте время выхода продукции на рынок благодаря проверенным типовым проектам ВЧ устройств.

Изучите ресурсы центра разработки ВЧ устройств

Reference Designs

Analog Devices решает задачи в области высокочастотных приложений

Communications


Средства связи

На протяжении десятилетий ADI поставляет высокочастотные микросхемы для всех типов и многих поколений систем радиосвязи. С появлением беспроводной мобильной сети нового поколения, массовое развертывание которой произойдет в ближайшем будущем, ADI прокладывает путь к модернизации сетей мобильной связи до 5G не только в полосах менее 6 ГГц, но и на платформах миллиметрового диапазона 5G. ADI предлагает высокоинтегрированные приемопередатчики наряду с наиболее полным ассортиментом высококачественных микросхем обработки ВЧ и СВЧ сигналов, начиная от компонентов для полосы модулирующих частот и заканчивая компонентами для фазированных антенных решеток.

aerospace-defense-image


Аэрокосмическое и военное оборудование

Аэрокосмическая и оборонная промышленность долгое время служила наиболее развитой отраслью в плане применения ВЧ/СВЧ оборудования. И эта тенденция продолжается благодаря разработкам в области фазированных антенных решеток и использованию более высоких частот (до 130 ГГц) в аэрокосмической и оборонной промышленности во всем мире. Наиболее важными факторами в этой отрасли являются надежность и стандарты сертификации. ADI поставляет ВЧ/СВЧ решения для авионики, космического оборудования, радаров, систем связи, средств радиоэлектронной борьбы, оборудования военно-морского флота и систем безопасности.

Automotive"


Автомобильная электроника

Важные в плане безопасности сообщения должны передаваться надежно и быстро во всех средах и дорожных ситуациях как от автомобиля к автомобилю, так и от автомобиля в облако. Радарные системы для автономных и полуавтономных транспортных средств должны иметь высокие показатели в разрешающей способности и дальности по сравнению с существующими предложениями, что позволяет обнаруживать меньшие по размерам и более удаленные угрозы и препятствия. Для автомобильной промышленности ADI предлагает надежные радарные решения, работающие с частотами 24, 60 и 77 ГГц и используемые в приложениях активного сканирования пространства. Эти решения также можно применять в беспилотных летательных аппаратах и промышленном оборудовании.