Преобразование задач быстроизменяющегося мира.
Современные разработчики систем, работающие в области инфраструктуры связи, приборостроении, а также в аэрокосмической и оборонной промышленности, сталкиваются со сложными задачами обеспечения соответствия полосе пропускания в постоянно перегруженном частотном спектре. Компромиссы при планировании частот наряду с требованиями к размеру, весу, мощности и рабочим характеристикам повышают сложность сигнальной цепи по мере того, как функционирование системы переходит от ВЧ- к СВЧ-области, а требования к ширине полосы переходят от мегагерцового диапазона к гигагерцовому. Возможность использовать больший частотный спектр позволяет новым системам иметь функции, упрощающие работу пользователей с ними, но при этом больше внимания должно уделяться разработке программного обеспечения. Узнайте, как наши высокочастотные преобразователи помогают решать эти сложные задачи.Полосы сотовой связи увеличились в 10 раз, а частота дискретизации преобразователей данных увеличилась в 100 раз. Куда это приведет инфраструктуру базовых станций?
ВЧ преобразователи: технология, позволяющая создавать широкополосные радиосистемы
В этой статье рассказывается о том, как теперь с помощью ВЧ преобразователей можно разрабатывать широкополосные радиосистемы, значительно сокращая количество необходимых компонентов и обеспечивая новый уровень реконфигурируемости с помощью программного обеспечения.
Широкая полоса частот и широкий динамический диапазон
Широкая полоса частот наших гигагерцовых ВЧ преобразователей позволяет полностью преобразовывать в цифровой код или синтезировать весь частотный спектр. Это упрощает проектирование аппаратной части благодаря сокращению количества каскадов преобразования частоты и снижению требований к фильтрам. Высокий динамический диапазон и превосходные шумовые характеристики также позволяют задействовать схемы кодирования модуляции более высокого порядка, что повышает пропускную способность передачи информации. Все это означает, что большая часть работы будет выполняться в цифровой области.
Интегрированная цифровая обработка сигналов
Интегрированная цифровая обработка сигналов позволяет создавать программно-определяемые платформы, перекладывая задачи преобразования частоты и фильтрации с аналоговой части на цифровую часть. Это дает более высокий уровень масштабируемости и гибкости в настройке частоты, чего нельзя добиться, используя «жесткие» аппаратные сигнальные цепи. В результате можно адаптировать и перенастраивать платформы, чтобы они не устаревали и всегда удовлетворяли потребностям постоянно меняющихся рынков.
Переход к программно-определяемым платформам
Растущие требования к наличию более совершенных функций, снижению стоимости и сокращению времени выхода на рынок являются причинами перехода к программным решениям. Сочетание высокоэффективной аналоговой и цифровой обработки сигналов, имеющееся в ВЧ преобразователях ADI, предназначено для поддержки разработки программно-определяемых платформ. Это может быть важным составным элементом для извлечения выгоды из рыночных возможностей и максимизации жизненных циклов продукции в аэрокосмической и оборонной промышленности, в области коммуникационного оборудования и приборостроении.
AD9213 представляет собой одноканальный 12-разрядный ВЧ АЦП с быстродействием 10,25 GSPS и содержит дополнительный, независимо программируемый блок преобразования с понижением частоты (DDC), дополнительный встроенный синтезатор с ФАПЧ и интерфейс JESD204B. AD9213 позволяет производить оцифровку сигнала с полосой более 4 ГГц, при этом обеспечивая наилучшие параметрические характеристики, благодаря чему он отлично подойдет для рынков аэрокосмического и военного оборудования, контрольно-измерительно оборудования и систем связи.

AD9172 - это высокопроизводительный, двухканальный 16-разрядный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП), который поддерживает работу с частотой обновления до 12 GSPS. Он содержит цифровой порт ввода JESD204B с 8 линиями данных и быстродействием 15 Гбит/с, высококачественный интегрированный умножитель частоты тактового сигнала, а также блоки цифровой обработки сигнала, необходимые для построения одно- и многодиапазонных беспроводных устройств с непосредственным преобразованием сигнала на РЧ.
AD9208 – это двухканальный 14-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с быстродействием 3 GSPS. Компонент содержит интегрированные буфер и схему выборки-хранения, благодаря чему он обеспечивает низкое энергопотребление, малые габариты и простоту применения. Этот продукт разработан для применения в системах связи с непосредственной оцифровкой широкополосных аналоговых сигналов до 5 ГГц.
AD9694 – это четырехканальный 14-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с быстродействием 500 MSPS. Компонент содержит интегрированные буфер и схему выборки-хранения, благодаря чему он обеспечивает низкое энергопотребление, малые габариты и простоту применения. Данный продукт предназначен для оцифровки широкополосных аналоговых сигналов в полосе частот до 1.4 ГГц. AD9694 оптимизирован для поддержания широкой полосы входного каскада, высокой частоты дискретизации, превосходной линейности и низкого энергопотребления при малых габаритах корпуса.

Входные интерфейсы смешанных сигналов (MxFE®)
Входные интерфейсы смешанных сигналов (MxFE®) используют преимущества интеллектуального разбиения на такие функциональные блоки, как преобразователи приемного и/или передающего тракта, блоки цифровой обработки сигналов, усилители и фильтры. Эти продукты обеспечивают высокоинтегрированное решение, характеризующееся превосходными рабочими характеристиками, малым энергопотреблением и компактными размерами, которое может использоваться в различных областях применения, в том числе инфраструктуре систем связи, аэрокосмической и оборонной промышленности, контрольно-измерительном оборудовании и широкополосной беспроводной связи.

ЦАП/DDS
Быстродействующие (≥30 MSPS) цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) с разрядностью от 8 до 16 бит разделяются на классы: широкополосные ВЧ ЦАП, ЦАП для обработки сигналов промежуточной частоты, ЦАП общего назначения для синтеза сигналов полосы модулирующих частот.
Цифровые синтезаторы сигналов (DDS) от Analog Devices имеют такие функции, как наличие генераторов с цифровым управлением, режимы быстрой скачкообразной перестройки частоты и малый фазовый шум, что делает их идеальным решением для синтеза сигналов различных частот. Эти компоненты используются в системах проводной и беспроводной связи, контрольно-измерительном оборудовании, радарах, средствах радиоэлектронной борьбы и других приборах.

АЦП
Быстродействующие аналого-цифровые преобразователи (АЦП) от Analog Devices имеют превосходные характеристики и самую высокую частоту дискретизации на рынке. Ассортимент продукции включает в себя АЦП с разрешением от 8 до 16 бит для дискретизации сигналов полосы модулирующих частот или ПЧ (от 10 MSPS до 1 GSPS), широкополосные ВЧ АЦП (более 1 GSPS).

Усилители и драйверы / генераторы тактовых сигналов
Analog Devices разработала широкий ассортимент быстродействующих дифференциальных усилителей, которые имеют превосходные характеристики, необходимые для удовлетворения любых требований. Наш ассортимент быстродействующих усилителей содержит компоненты как с синфазными, так и с дифференциальными входами, необходимые для устройств различных областей применения.
Analog Devices предлагает компоненты распределения и генерации тактовых сигналов, характеризуюшиеся сверхнизким джиттером. Они необходимы для синхронизации быстродействующих аналого-цифровых преобразователей (АЦП) и цифро-аналоговых преобразователей (ЦАП).
Последовательный интерфейс преобразователей данных JESD204
Стандарт последовательного интерфейса преобразователей данных JESD204 и JESD204B был предложен комитетом JEDEC для стандартизации и сокращения количества линий ввода/вывода данных между быстродействующими преобразователями данных и другими устройствами, например, FPGA. Меньшее число линий связи упрощает проектирование топологии печатной платы и позволяет уменьшить форм-фактор, не влияя на общий уровень технических характеристик системы.
Программная платформа для работы с JESD204 от Analog Devices
Платформа для работы с интерфейсом JESD204 - это программное обеспечение системного уровня и пакет языка описания аппаратуры (HDL), предназначенные для упрощения разработки системы благодаря предоставлению оптимизированной IP-структуры, которая объединяет сложные аппаратные элементы, такие как быстродействующие преобразователи, приёмопередатчики и компоненты синхронизации с различными платформами FPGA.
Актуальные ресурсы по теме
Технические статьи
- Wideband Receiver for 5G, Instrumentation, and ADEF
- RF Converters Enable Efficient Multiband Radios for Next-Generation Wireless Base Stations
- Noise Spectral Density: A New ADC Metric?
- Need More Bandwidth for the Ka-Band? Here Are Three Options
- Analog Tips– Decimation for ADCs