Сигнальные цепи Analog Devices, Inc. (ADI) для прецизионных измерений с низким энергопотреблением дают существенные преимущества для измерительных систем, характеризующихся низким энергопотреблением. Основное внимание в этих цепях уделяется обеспечению минимального суммарного энергопотребления, при этом они также обеспечивают быстрое и надежное преобразование ключевой информации и данных из аналогового сигнала в цифровой код.

Эти сигнальные цепи идеально подходят для систем с батарейным питанием или систем, где необходимо минимизировать рассеиваемую мощность. В них были учтены все ключевые факторы, такие как точность, размер и простота использования, в дополнение к приоритетным методам энергосбережения для достижения еще большего времени работы. При необходимости их можно масштабировать, увеличивая количество каналов. ADI также предлагает интегрированные решения, которые не только обеспечивают согласование и измерение сигналов, но также могут использоваться для смещения сигналов и возбуждения внешних датчиков в случаях, когда это необходимо.

Сигнальные цепи ADI для прецизионных измерений с низким энергопотреблением сочетают в себе прецизионные усилители, источники опорного напряжения, аналого-цифровые преобразователи (АЦП) и изоляторы. Ознакомьтесь с нашими конфигурируемыми прецизионными малопотребляющими решениями для таких применений, как портативные системы мониторинга состояния здоровья, беспроводные приборы мониторинга параметров окружающей среды (газ, параметры мониторинга состояния, уровень pH и температура), а также для промышленного использования, например, для интеллектуальных систем измерения скорости потока, где ключевым требованием является низкое энергопотребление. Разработчики систем могут с уверенностью создавать решения, оптимизированные согласно их наиболее важным требованиям.


Одноканальные цепи измерения напряжения, тока и биосигналов

Предлагаемые варианты сигнальных цепей оптимизированы для работы с датчиками с высоким импедансом, имеют оптимальный баланс шума и статических характеристик, а также обладают широким набором функциональных возможностей.

Single channel voltage, current, and bio-signal measurement circuit

Многоканальные цепи измерения напряжения, тока и биосигналов

Предлагаемые варианты сигнальных цепей оптимизированы для работы с датчиками с высоким импедансом, имеют оптимальный баланс шума и полосы входного сигнала, а также обладают широким набором функциональных возможностей.

Multichannel voltage, current, and bio-signal measurement circuit

Области применения

Engineer controlling industrial robots in a factory

Промышленная автоматизация

Индустрия 4.0 позволит повысить универсальность и производительность в рамках производства и управления процессами. Но для этого потребуется решить ряд сложных задач. Для их решения желательно иметь надежного союзника, который может предоставить новейшие продукты и технологии, а также отраслевой опыт и знания с целью превращения ваших проектов в решения системного уровня. К областям применения относятся:

  • Полевые контрольно-измерительные приборы
  • Регуляторы температуры
Doctor using a next generation tablet computer to view charts and patient information

Медицинская электроника

Широкий ассортимент технологий и решений компании Analog Devices помогает формировать будущее медицинской электроники. Наш настоящий системный подход к функциональной интеграции позволяет нам сотрудничать с заказчиками и выпускать большое количество разнообразной продукции, которая повышает качество жизни людей.

  • Системы мониторинга показателей состояния организма
  • Системы управления лечением заболеваний и профилактики
  • Приборы для биологических исследований и медицинское оборудование
Travelers being monitored in an airport by sensors

Схемы интерфейса с датчиками

ADI предлагает высококачественные решения для согласования и преобразования сигналов, предназначенные для различных типов датчиков, в том числе для датчиков биопотенциала, датчиков для химического анализа и датчиков температуры.

Инструменты проектирования

ADI предлагает полный набор инструментов для проектирования и анализа прецизионных систем, которые помогут вам выбрать требуемые компоненты, оптимизировать ваши проекты и смоделировать их работу.
Filter Wizard user interface

Filter Wizard

С помощью Filter Wizard вы можете выбирать топологию активных фильтров, вводить их параметры, выбирать для них компоненты и моделировать их работу. В данном инструменте можно создать и сохранить схему LTspice®, которую можно интегрировать со схемой сигнальной цепи LTspice с целью проведения моделирования.

LTspice user interface

LTspice

LTspice® представляет собой мощный программный пакет, включающий в себя SPICE-симулятор, редактор принципиальных схем и средство просмотра осциллограмм с улучшениями и моделями, позволяющими упростить моделирование аналоговых схем. LTspice предоставляет макромодели для большинства выпускаемых компанией Analog Devices импульсных стабилизаторов, усилителей, а также имеет библиотеку устройств для моделирования стандартных схем. Откройте нашу коллекцию для моделирования LTspice здесь.

Instrumentation Amplifier Diamond Plot user interface

Инструмент In Amp Diamond Plot

Используйте инструмент для построения ромбовидных графиков инструментальных усилителей (Instrumentation Amplifier Diamond Plot Tool), чтобы убедиться, что выбранный инструментальный усилитель будет работать в требуемом диапазоне входного сигнала.

Поддержка по работе с сигнальными цепями для прецизионных измерений с низким энергопотреблением

Перейдите на форум инженерного сообщества ADI, чтобы найти ответы на распространенные вопросы, получить доступ к информации на блогах и задать свои уникальные вопросы о работе схем и продуктов инженеру ADI. Материалы форума по прецизионным малопотребляющим сигнальным цепям (precision low power forum) помогают в решении уникальных задач разработки сигнальных цепей, которые должны обеспечивать измерения с высокой точностью при низком энергопотреблении.

Поддержка по работе с малопотребляющими сигнальными цепями на EngineerZone®

Lab technician inspecting a silicon wafer