Улучшите техническое состояние ваших механизмов с помощью системы мониторинга состояния OtoSense
OtoSense™ представляет собой основанную на искусственном интеллекте платформу для обработки и интерпретации показаний датчиков, способную получать, изучать и понимать любой одномерный сигнал (звук, вибрация, давление, ток, температура и т.п.) при ее использовании в полевых условиях в режиме реального времени как с подключением к сети, так и в автономном режиме, для непрерывного мониторинга состояния оборудования и выполнения диагностики по требованию.
Технология OtoSense, являющаяся большим шагом вперед в области систем мониторинга состояния оборудования, самостоятельно обнаруживает аномалии и обучается благодаря взаимодействию с экспертами отрасли с целью выявления неполадок и прогнозирования сбоев до того, как они приведут к дорогостоящим простоям, повреждениям или катастрофическим поломкам.
С целью расширения наших возможностей в области мониторинга состояния оборудования для реализации концепции Индустрии 4.0 Analog Devices приобрела компанию Test Motors.

Ассортимент решений OtoSense
Система OtoSense может быть адаптирована к вашим индивидуальным потребностям, в зависимости от вашего варианта использования.
Контроль качества
Повысьте контроль качества всех товаров, которые выпускаются на предприятии, до 100%.
- Идентифицирует товары, интегрируется с промышленными шинами
- Оценивает качество выпускаемой продукции
- Хранит структурированные и доступные для поиска данные
Непрерывный мониторинг
Мониторинг состояния ваших самых ценных объектов в режиме реального времени.
- Непрерывно обрабатывает входящие данные
- Обнаруживает аномалии и распознает события
- Позволяет контролировать данные, отправленные периферийным устройством
Диагностика в полевых условиях
Выполняйте контроль качества ваших объектов в полевых условиях.
- Используйте любой планшет с системой OtoSense для автономной диагностики в полевых условиях
- Мгновенно получайте информацию о состоянии вашего объекта
- Каждая диагностика повышает точность и уровень знаний
Профилактическое обслуживание электродвигателей
Получаемые в режиме реального времени рекомендации, основанные на параметрах работы низковольтных и средневольтных электродвигателей
- Рекомендации основаны на информации о температуре, вибрации и магнитном потоке с целью диагностики критических неисправностей двигателей
- Отправка уведомлений с указанием диагностической информации, уровня серьезности и рекомендуемых действий для планового обслуживания, что позволяет избежать дорогостоящих простоев оборудования
Попробуйте нашу бесплатную пробную версию OtoSense
Быстро оцените возможности OtoSense, используя примеры звуков или вибрации, генерируемых вашими объектами. Соберите о вашем объекте данные продолжительностью в несколько минут, загрузите их и создайте модель. Затем проверьте, как OtoSense интерпретирует ваши данные с помощью пользовательского интерфейса.

Области применения OtoSense
OtoSense может применяться в различных отраслях, сокращая время простоя, снижая затраты на обслуживание и повышая производительность. Вот четыре примера применения.
Авиация
Сокращение времени простоя и финансовых затрат на находящиеся на земле самолеты. OtoSense может выполнять проверки стартера, системы кондиционирования воздуха или вспомогательной силовой установки во время технического обслуживания. Программное обеспечение реализует немедленную обратную связь, предоставляя информацию о состоянии компонентов, а также обеспечивает диагностику любого механического компонента или движения жидкости – и все это с минимальным влиянием на операции технического обслуживания.
Переработка отходов и воды
Определите неисправности, такие как утечка и кавитация на вашем предприятии по переработке отходов и воды. Оптимизируйте производство и улучшите контроль качества. OtoSense сокращает время, необходимое для оценки качества объекта, при этом выявляя и прогнозируя возникающие незначительные и серьезные неисправности.
Энергетика
Контролируйте работу всей электростанции независимо от того, насколько она сложная или большая. Сократите незапланированное обслуживание крупных объектов или объектов, находящихся в труднодоступных местах. OtoSense может перенимать знания опытных технических специалистов, чтобы лучше выявлять и прогнозировать аномалии, неполадки и катастрофические сбои, поддерживая при этом состояние оборудования на должном уровне благодаря процессу мониторинга состояния.
Производство
Сократите количество незапланированных простоев на промышленном предприятии, повысьте производительность и оптимизируйте распределение ресурсов на техническое обслуживание. OtoSense обнаруживает признаки раннего ухудшения состояния оборудования и предупреждает технический персонал об этом. Программное обеспечение позволяет осуществлять профилактическое обслуживание, помогая поддерживать работоспособность оборудования, снижая при этом расходы на ненужное плановое обслуживание.
Программное обеспечение OtoSense на основе искусственного интеллекта
Программное обеспечение OtoSense на основе ИИ представляет собой полноценное решение, адаптируемое к любой области применения и среде и предназначенное для непрерывного мониторинга состояния оборудования в режиме реального времени и для выполнения диагностики по требованию. Используйте принципы модульности и универсальности OtoSense, чтобы получить полезную информацию из ваших данных, получаемых с датчиков. Прогнозируйте сбои до того, как они произойдут, и защитите ваши самые ценные объекты.

Использование знаний людей-экспертов – ваше промышленное оборудование еще никогда не было столь предсказуемым
В этом видео Кевин Карлин из ADI рассказывает о развитии методов интерпретации получаемых от датчиков данных, в рамках которого необработанные данные о физических параметрах преобразуются в полезную информацию. Узнайте, насколько легко искусственный интеллект может быть адаптирован для анализа работы любого вашего оборудования, и как платформы ADI Otosense позволяют получать точные диагностические данные для осуществления профилактического обслуживания и повышения уровня контроля качества.
Применение OtoSense не ограничивается вращающимися машинами. По умолчанию эта система может проводить анализ как в частотной, так и во временной области, что позволяет выявлять переходные процессы (щелчок топливного разъема или детонация двигателя) и стационарные звуки (непрерывный гул насоса или двигателя).
OtoSense – это полноценное решение, позволяющее выполнять мониторинг различных объектов.
Проводное решение OtoSense обеспечивает непрерывный мониторинг состояния оборудования и сбор данных без прерываний, позволяя обнаруживать и распознавать вибрации или звуки переходных процессов, являющиеся предупреждающими признаками возникновения сбоя в будущем.
Модели выявления и распознавания аномалий создаются в программном обеспечении OtoSense на основе ИИ и передаются на периферийное устройство, где они работают локально. Периферийное устройство не только извлекает параметры звука и вибрации, оно также обеспечивает работу моделей в режиме реального времени.
При этом не нужно отправлять все данные в облако или подключаться к нему, вы будете немедленно уведомлены о том, если возникнет аномалия или произойдет определенное событие, даже в условиях низкой пропускной способности сети.
Удобный пользовательский интерфейс позволяет любому человеку, независимо от его уровня знаний, маркировать данные и создавать модели распознавания событий. Нет необходимости нанимать специалиста по обработке данных или специалиста по обработке сигналов. Единственный персонал, который вы, возможно, захотите задействовать – это ваша собственная команда технического обслуживания.
Только вычисления в рамках периферийных устройств позволяют осуществлять непрерывный мониторинг состояния оборудования, который может полностью масштабироваться, обеспечивает получение полезной информации практически в реальном времени и облегчает действия на локальном уровне. OtoSense обеспечивает анализ и интерпретацию данных от датчиков в рамках периферийных устройств, значительно сокращая объем требуемых данных по сравнению с обработкой в облаке.
Gartner прогнозирует, что генерация и обработка данных в рамках периферийных устройств увеличится с 10% (в 2018 году) до 75% (в 2025 году).
Познакомьтесь с выдающимся ученым: Себастьян Кристиан
Технический директор ADI Себастьян Кристиан обладает уникальным пониманием чувственного восприятия человека. Узнайте, как он интерпретирует чувственное восприятие, революционизируя машинное обучение.


TECHNOLOGIES
ARE MAKING A
GLOBAL IMPACT LEARN HOW TODAY'S
TECHNOLOGIES
ARE MAKING A
GLOBAL IMPACT