Заново определяем, что такое защищенная область
Наличие уверенности в том, что получаемые от оконечного устройства данные не подвергаются манипулированию или изменению каким-либо образом, становится все более важным. Проверка целостности данных в самом источнике обеспечивает более высокий уровень доверия к ним, и в этом случае заказчики могут быть более уверены в решениях, которые они принимают на основе этих данных.
Analog Devices обладает уникальными возможностями для обеспечения безопасности в оконечных узлах, где рождаются данные, потому что наши решения на основе датчиков преобразуют аналоговый мир в цифровой. ADI уделяет особое внимание кибербезопасности, поскольку наши продукты встроены в системы Интернета вещей наших заказчиков. Мы вносим свой вклад, защищая информацию, поступающую от наших датчиков и передаваемую в Интернет вещей.
Обеспечение доверия к данным на границе области сигнальной цепи дает пользователям уверенность, необходимую им для масштабирования систем, характеризующихся автономностью, безопасностью и доступностью. Узнайте больше о стратегии кибербезопасности ADI для защиты объектов реального мира.

Важность организации безопасности на уровне системы
Для оптимизации безопасности требуется системный подход, а не мышление с точки зрения устройств или конечных точек. В рамках всей системы безопасность может быть обеспечена различными способами: в оконечных устройствах, контроллерах, шлюзах и далее по иерархии сети. Прежде чем сосредоточиться на решении вопроса «как» в любой точке сети, нужно сконцентрироваться на вопросах «где» и «сколько». Следует меньше думать о том, где находится угроза, и больше думать о том, где имеются возможности для добавления эффективных функций безопасности с наименьшими изменениями в энергопотреблении, характеристиках и задержке. Многоуровневый подход позволит организовать высокоэффективную безопасность.
Узнайте, как ADI может помочь защитить оконечные устройства на «умных» фабриках, в критически важных системах аэрокосмической, военной и автомобильной отраслях.
На рынке, который меняется довольно медленно, Индустрия 4.0 была принята рекордно быстрыми темпами. Стандарты и руководства ICS по кибербезопасности помогают оценить организацию безопасности на промышленном предприятии, но они не дают подробных указаний по реализации мер кибербезопасности.
Миссия ADI заключается в том, чтобы дать нашим заказчикам возможность быстрее внедрять решения Индустрии 4.0, расширяя границы безопасности и упрощая внедрение систем кибербезопасности. Узнайте больше о том, как ADI реализует меры безопасности в рамках Индустрии 4.0.

Ускоряя переход к Индустрии 4.0: Расширение защищенной границы сети в промышленных системах управления
У Analog Devices есть стратегия по расширению глубины кибербезопасности ICS, связанная с тем, что для подключения оконечных устройств в основном используется Ethernet. Для реализации принципов Индустрии 4.0 требуется, чтобы на промышленных предприятиях внедрялись новые методологии подключения. Это означает, что Ethernet взял на себя важную роль в промышленных системах управления и будет продолжать играть ее дальше.

Now to Next (От настоящего к будущему): практическое руководство по Индустрии 4.0
Наше практическое руководство по Индустрии 4.0 предлагает шесть эффективных деловых игр, позволяющих извлечь максимальную пользу из сегодняшних возможностей Индустрии 4.0. Получите практическую информацию о том, что возможно уже сегодня, что будет завтра, и о том, какие пути к Индустрии 4.0 наиболее эффективны.

Ускоряя переход к Индустрии 4.0 с помощью чувствительных ко времени сетей и систем безопасности
Analog Devices предоставляет решения, которые обеспечивают безопасность на границе сети, что может повысить уровень безопасности полевого устройства, чтобы оно полностью соответствовало стандартам безопасности. Эта возможность встроена в поддерживающий несколько протоколов коммутатор Ethernet реального времени с функциями TSN.
Системы связи для передачи особо важной информации широко используются в аэрокосмической и оборонной отраслях. К их областям применения относятся военные средства связи, системы передачи данных беспилотных систем, каналы управления и контроля, а также ракеты и «умные» боеприпасы. Многие из них чрезвычайно важны, поскольку они спасают жизни, обеспечивая ситуационную осведомленность и с высокой точностью наводя различные оружейные системы. ADI предоставляет встраиваемые решения для обеспечения безопасности, которые просты в использовании и интеграции, характеризуются уменьшенными размерами, весом и энергопотреблением, и сокращенным временем выхода продукции на рынок. Для системных интеграторов и производителей оборудования эти характеристики очень важны при проектировании и разработке систем связи для передачи особо важной информации.

Для систем связи передачи защищенной и особо важной информации требуется новый, простой в реализации подход
Простота в использовании и интеграции, уменьшенные размеры, вес и энергопотребление, а также сокращенное время выхода продукции на рынок, являются важными параметрами для системных интеграторов и производителей оборудования, которым требуются обеспечивающие безопасность встраиваемые решения для систем связи передачи защищённой и особо важной информации.
Для автопроизводителей, стремящихся к революции в мобильности, безопасность внезапно становится главным препятствием. Быстрые исправления недостатков в области безопасности не являются хорошим решением, поскольку могут увеличить сложность, стоимость и вес, но все же не позволят полностью решить проблемы, связанные с уязвимостью системы. Вместо этого все вопросы безопасности должны быть проработаны с самого начала, и управление безопасностью должно осуществляться на протяжении всего жизненного цикла автомобиля. ADI предоставляет своим заказчикам возможность создавать системы следующего поколения, которые имеют высочайший уровень защиты и безопасности, при этом соответствуют требованиям новейших стандартов.
Цифровая свобода: кибербезопасность, которая имеет значение
Конечная цель кибербезопасности в адаптивности. Это означает, что кибер-инцидент должен быть разрешен и система должна вернуться к нормальной работе за максимально короткое время.
Веб-трансляция: шесть обязательных элементов для защиты границы сети
Мир становится цифровым. Чтобы стать его частью, мы должны передавать данные и доверять этим данным, которые создаются и которыми обмениваются. Что значит доверие? Каким образом доверие стало основой «гибких» систем связи? Как это доверие формируется? Что должно быть реализовано, чтобы сформировать доверие?