ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 5G

Связь 5G находится только на раннем этапе своего развития, поскольку лишь недавно была введена в эксплуатацию одна из первых коммерческих сетей, предоставляющих телефонные услуги следующего поколения миллионам людей. Но это только вершина айсберга грядущих событий. Оснащение любого предмета функцией связи фундаментально меняет его природу и открывает новый мир возможностей. Какие прорывные области применения могут появиться в будущем благодаря использованию приложений 5G? Как и в случае со строящейся автомагистралью, вы не знаете, какие бизнесы возникнут после завершения строительства, или как все это изменит вашу жизнь.

Вот как мы видим будущее 5G, глядя из окна сегодняшнего дня.


Джо Барри: Перспективы воздействия технологии 5G

Джо Барри объясняет влияние ADI на новые приложения для рынка 5G. Благодаря богатому техническому опыту, крепким партнерским отношениям с заказчиками и способности предвидеть будущие потребности рынка ADI готова сыграть важную роль в использовании возможностей 5G.

Реализация фабрики будущего

Enabling the Factory of the Future

Благодаря беспроводной сети 5G на предприятиях повысится надежность, сократится время задержки и повысится эффективность производства. В мире, в котором люди и роботы сосуществуют и работают вместе, более качественная связь улучшит взаимодействие между людьми и машинами и снизит риск возникновения несчастных случаев.

Предоставление высококачественного медицинского обслуживания в сельских районах

Delivering High-Quality Healthcare to Rural Areas

Всеобъемлющая связь 5G обеспечивает возможность удаленного мониторинга состояния пациента с помощью носимых биодатчиков, которые регистрируют показатели жизненно важных функций и передают информацию в облачный диагностический центр обработки данных. Система получает эти данные, интерпретирует их и реагирует на аномальные сигналы, спасая тем самым жизни.

Приближение момента появления полностью беспилотных транспортных средств

Driving Progress Toward Fully Autonomous Vehicles

Соответствующая реальному времени скорость 5G позволяет автомобилю получать информацию о дорожном движении, пешеходах, других транспортных средствах и даже дорожных условиях. В результате повышается безопасность и снижается риск аварий со смертельным исходом.

Польза от 5G для экологии и чрезвычайных служб

5G’s Environmental and Lifesaving Benefits

ADI видит будущее с использованием 5G, в котором системы удаленного мониторинга помогают обеспечить чистую воду, уменьшают дефицит продуктов питания и повышают общественную безопасность благодаря своевременным предупреждениям о наводнениях, землетрясениях и оползнях.


Независимо от того, как будет развиваться будущее, Analog Devices будет рядом, помогая инноваторам переосмысливать системы, открывать бизнес-модели и разрабатывать новые приложения. ADI не только внесла свой вклад в развитие поколений связи 2G, 3G и 4G, но и дала возможность провести каждое крупное полевое испытание сетей 5G и создала передовую технологию, которая позволяет воплотить связь 5G в реальность.

Благодаря возникающим инновационным приложениям у передовых компаний появилась возможность изменить мир, которой до этого у них еще никогда не было. Для решения сложных инновационных задач в этом новом мире потребуется союзник, который понимает потребности рынка, обладает глубокими знаниями в данной области и инженерными навыками, помогающими ориентироваться в сложности перехода к связи 5G. Обладая 50-летним опытом создания технологий будущего, ADI сосредоточила свои усилия на предоставлении технологий для регистрации физических параметров и измерений с целью вывода на рынок новых приложений 5G за как можно меньшее время, с меньшими затратами и с меньшим риском.

Три основные области применения 5G – это больше, чем быстрая передача видео

Перспективы 5G кардинально преобразят существующие рынки и откроют новые. Благодаря самым невообразимым возможностям будет расширен доступ к высококачественному здравоохранению, будут созданы фабрики, на которых совместно будут работать люди и роботы, а также приблизится момент появления полностью беспилотных транспортных средств с повышенной безопасностью.

Прочитайте о перспективах, которые видит генеральный директор ADI Винсент Рош

Three Ways 5G Is More Than Just Fast Video Streaming

Тенденции и прогнозы Analog Devices относительно 5G на 2019 год

Что произойдет в сфере 5G в 2019 году? Два технологических лидера ADI дают свои прогнозы: развертывание первой коммерческой сети, развитие стандартов 5G, расширение полос частот и широкополосная мобильная связь с меньшими затратами.

Узнайте о том, что будет дальше

5G Trends and Predictions for 2019 from Analog Devices