Технология подсчета посетителей

Business people in a meeting

Интеграция ADI EagleEye™ добавит интеллектуальные возможности вашим решениям

ADI EagleEye™ представляет собой законченное аппаратное и программное технологическое решение на основе периферийных узлов, предназначенное для мониторинга заполняемости людьми определенных пространств зданий. Эта система подсчета людей характеризуется легким процессом интеграции, что позволяет вам решать более сложные задачи заказчиков в рамках существующих моделей.

Сбор системных данных позволяет получать актуальную информацию и аналитические данные с возможностью точного и безопасного подсчета людей. Эти данные могут предоставить понимание, необходимое для повышения качества управления объектами и людьми, а также для обеспечения социального дистанцирования, безопасности, мотивации персонала, рационального использования пространства, повышения производительности труда и энергоэффективности.

ADI EagleEye™ сделает мир лучше

Smart screen on wall in modern meeting room

Лучшее для вас и для ваших заказчиков

Простая интеграция нашей технологии подсчета посетителей обеспечивает совместимость со многими другими датчиками. Наше программное обеспечение легко интегрируется в ваши существующие продукты и имеет возможность легко обновляться в полевых условиях по беспроводным сетям, что открывает путь для непрерывных инноваций.

Windows of skyscraper business office with blue sky and clouds

Будьте примерным корпоративным гражданином, сократите выбросы углекислого газа

На электроснабжение зданий приходится около 28% выбросов углекислого газа во всем мире1. В условиях изменения потребительского спроса, увеличения выбросов парниковых газов и повышения температуры атмосферы, а также увеличения количества подключенных устройств общемировому спросу на энергию не видно конца. Усовершенствованная система подсчета людей от ADI может снизить потребление электроэнергии и повысить эффективность здания.

Group of corporate people interacting with the speaker

Улучшение самочувствия и повышение безопасности сотрудников за счет улучшения качества воздуха

Помимо снижения энергопотребления, система подсчета посетителей ADI EagleEye™ обеспечивает улучшение самочувствия сотрудников за счет обеспечения дополнительных комфортабельных условий. Люди проводят 90% своего времени в помещении2, поэтому эти помещения должны быть оптимизированы для обеспечения максимального комфорта и наилучшего самочувствия. Когда рабочее пространство спроектировано более разумно и используется более эффективно, это улучшает самочувствие сотрудников и делает их счастливее, что в результате приводит к повышению производительности труда.

Modern office interior

Повышение эффективности зданий благодаря энергообеспечению в зависимости от потребности

Системы освещения и системы отопления, вентиляции и кондиционирования потребляют 64% энергии в зданиях3. Информация о степени их загруженности и количестве людей в определенных помещениях позволяет персоналу, управляющему зданием, принимать более обоснованные решения, например, решения о сокращении потребностей в освещении, отоплении, вентиляции или кондиционировании вследствие снижения спроса.

Особенности и преимущества ADI EagleEye™

Real-Time, Accurate Data

Получение точных данных в реальном времени

Интегрируйте в свои решения возможности отчетности нашей системы подсчета посетителей. Мы предлагаем самую быструю скорость обработки и высочайшую точность, поэтому вы всегда можете доверять данным, полученным от нашей системы.

Secure and Private

Безопасность и приватность

Ни при каких обстоятельствах ADI EagleEye™ не раскрывает личную информацию. Изображения всегда анализируются только в периферийном сенсорном узле, что обеспечивает полную конфиденциальность и безопасность.

Easy Integration

Простая интеграция

Наше универсальное решение может легко интегрироваться в ваши системы, выпущенные различными производителями. ADI EagleEye™ может интегрироваться в вашу программную платформу для обеспечения непрерывной работы.

Scalable with Low Bandwidth

Масштабируемость с низкой пропускной способностью

Требования к обеспечению малого энергопотребления и низкой пропускной способности позволяют нескольким устройствам эффективно работать в одной сети, благодаря чему ваши заказчики могут контролировать параметры своих пространств из любого места. Кроме того, возможность обновления по беспроводной сети позволяет реализовать полнофункциональную платформу передачи данных от датчика в облако.

Informed Insights and Added Value

Актуальная информация и дополнительные возможности

Анализ занятости помещений дает возможность при необходимости изменить параметры освещения и систем отопления, вентиляции и кондиционирования, заботясь тем самым об окружающей среде, помогая вашим заказчикам и оснащая дополнительными возможностями существующие системы и решения.

Custom Detection Areas

Выбираемые зоны обнаружения

Выделите во время настройки датчика определенные области для подсчета людей и области с ограниченным доступом. Датчик EagleEye будет обнаруживать людей только в выбранных областях и игнорировать людей в областях с ограниченным доступом, что позволит реализовать еще более интеллектуальное и настраиваемое решение.

Brochure Cover

ADI EagleEye открывает двери в светлое будущее

Получите наиболее актуальную информацию с помощью точного, простого в использовании, надежного и безопасного решения для подсчета посетителей в помещениях, которое позволяет оптимизировать используемое пространство, улучшить самочувствие сотрудников и сэкономить энергию.

Загрузить брошюру

Области применения ADI EagleEye™

Business People Talking Conference Meeting Room Concept/Elevated view of a busy open plan office

Технология подсчета людей в открытых рабочих пространствах и конференц-залах

Типичный коэффициент использования офисных площадей составляет менее 50%. Предоставление информации для ваших заказчиков о том, как используются их рабочие места и конференц-залы (или не используются), является ключом к оптимизации пространства и энергоэффективности.

ADI EagleEye позволяет оценивать степень использования различных помещений. Если одна область пространства всегда пуста, а другие перегружены, ваши заказчики могут использовать пустую область для организации конференц-залов. Они также могут получить информацию о воздушном потоке и проверить условия освещения для обеспечения оптимального комфорта и самочувствия посетителей.

People at a museum

Музеи и художественные галереи

ADI EagleEye позволяет контролировать области пространства, что позволяет не допускать скопления людей, а также позволяет понять, как спроектировать помещения, в которых доступная площадь будет использоваться максимально эффективно для посетителей. Люди будут чувствовать себя комфортно в этих помещениях, а ваши заказчики смогут получить больше платежеспособных клиентов.

People eating at a restaurant

Кафе и рестораны

Дайте возможность вашим заказчикам экономить на обслуживании столов и помещений, основываясь на информации о том, как часто они используются людьми. ADI EagleEye может помочь сэкономить на коммунальных услугах и услугах по уборке благодаря оптимальному планированию объемов уборки. Данное решение также позволяет контролировать очереди, и с помощью него также можно распределять персонал с целью обеспечения наилучшего качества предоставляемых услуг.

Customers at a retail store

Розничная торговля

Как покупатели перемещаются между рядами с товарами? Владеют ли ваши заказчики из сферы розничной торговли информацией о том, успевают ли покупатели ознакомиться со всеми продвигаемыми товарами, или все они следуют одной и той же модели поведения при покупках? ADI EagleEye можно использовать для построения тепловых карт магазинов, чтобы отображать наиболее и наименее посещаемые области, что позволит размещать продукты в разных областях, чтобы покупатели обходили все ряды магазина.

Crowd at a theatre watching an act

Кинотеатры и театры

Как расселись люди в зале? Как размещены колонки, и как организовано освещение для зрителей? Понимание того, как люди используют такие пространства, может помочь принять решение о стратегиях ценообразования и помочь повысить качество обслуживания. ADI EagleEye сможет предоставить всю необходимую информацию для этого.

Готовы добавить больше интеллектуальных возможностей вашим решениям?

Ускорьте вывод продукции на рынок с помощью набора решений и знаний от ADI, которые помогут вам на каждом этапе разработки продукта. Предоставьте своим заказчикам необходимую им ценную информацию, интегрировав ADI EagleEye™ в свои решения.


Запросите пробный комплект

Свяжитесь с командой ADI EagleEye™

Grainne Murphy

Обеспечение безопасного возвращения на рабочее место после пандемии

Мы все испытали на себе влияние пандемии COVID-19. Когда мы выходим из самоизоляции с реальным страхом перед второй волной, естественно нервничать по поводу возвращения на рабочее место в офисе. В недавней статье Грейн Мерфи рассматриваются две области борьбы с пандемией, такой как COVID-19, и рассказывается о таких технологиях, как ADI EagleEye™, которые могут обеспечить безопасность на рабочем месте.

Прочитать статью

Рекомендуемые продукты

Рекомендуемые оценочные платы


Решения по автоматизации зданий для интеллектуальных зданий

В интеллектуальных зданиях информация, получаемая от различных датчиков, должна собираться и обрабатываться централизованно в режиме реального времени, и все исполнительные механизмы таких зданий также должны функционировать в реальном времени. Вместе со многими другими технологиями автоматизации зданий от ADI решение для подсчета людей ADI EagleEye™ позволяет оптимизировать использование помещений и управлять потоками людей.

1 Международное энергетическое агентство.

2 «Каковы тенденции в изменении качества воздуха в помещениях и влияние этих изменений на здоровье человека?» Управление по охране окружающей среды США.

3 «Энергопотребление систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха» Департамент сельского хозяйства, водных ресурсов и окружающей среды Австралии.