Функциональная безопасность в промышленности

Автоматизация не может считаться умной, если она небезопасна. Функциональная безопасность играет важную роль в концепции Индустрии 4.0, и не только потому, что безопасность является неотъемлемым элементом промышленного предприятия будущего, а еще и потому, что функциональная безопасность также может обеспечить более высокую надежность оборудования, его более точную диагностику и большую устойчивость к сбоям.

МЭК 61508 представляет собой стандарт функциональной безопасности для разработки интегральных схем, применяемых в промышленных приложениях. ADI приняла этот стандарт, чтобы усовершенствовать уже имеющийся скрупулезный процесс разработки новых продуктов. Это предусматривает дополнительное планирование безопасности, анализ безопасности, верификацию и валидацию, как требуется согласно стандарту МЭК 61508. Для обеспечения непрерывного совершенствования ADI стала активным членом ключевых отраслевых комитетов и имеет в своем штате инженеров, сертифицированных ведущими отраслевыми органами по сертификации в области функциональной безопасности.

Наша гарантия качества для наших заказчиков включает в себя тщательный процесс разработки продукта, культуру бездефектного производства и имеющихся в штате сертифицированных экспертов в области функциональной безопасности, которые могут помочь вам в создании ваших продуктов, соответствующих стандартам сертификации сторонних компаний, и ускорить время выхода вашей продукции на рынок.

Tom Meany

Получите информацию о том, что происходит в области функциональной безопасности, от Тома Мини.

Том Мини является автором восьми патентов США и старшим членом как Международной ассоциации автоматизации (ISA), так и Института инженеров электротехники и электроники (IEEE). Он также является инженером (концерн TUV Rheinland), специализирующимся на функциональной безопасности в сфере промышленного оборудования, имеет сертификат в области надежности и функциональной безопасности, выданный Technis, а также является членом рабочей группы IEC SC22G/MT12. Том работает в Analog Devices с 1987 года и в настоящее время занимает должность технического специалиста по функциональной безопасности, работающего с продуктами ADI для промышленного применения.

Читать блог

Управление технологическими процессами и автоматизация производства

Область управления технологическими процессами является одной из самых ранних отраслей промышленности, в которой стали реализовывать функциональную безопасность. Базовым стандартом в данном случае является МЭК 61511, но основное оборудование, такое как ПЛК, приборы промышленной автоматики и исполнительные механизмы функционируют в соответствии со стандартом МЭК 61508. В области автоматизации производства применимыми отраслевыми стандартами являются ISO 13849, МЭК 62061, а также МЭК 61508.

Мы предлагаем заказчикам преимущества в области функциональной безопасности благодаря:

  • Богатому опыту в области применения
  • Процессу разработки, совместимому со стандартом МЭК 61508
  • Полному пониманию методов диагностики, прогнозирования надежности и циклограмм

Узнайте больше о продуктах ADI, специально разработанных для средств управления технологическими процессами и автоматизации производства: ADuCM362, AD7124 и ADCMP671.


Управление движением механизмов

В стандартных приложениях управления движением механизмов стандарт МЭК 61800-5-2 является интерпретацией МЭК 61508 для электроприводов с регулируемой скоростью. Этот стандарт определяет функции безопасности, такие как безопасное отключение вращающего момента (STO), безопасное ограничение скорости (SLS) и безопасная остановка работы (SOS). Для интегральных схем МЭК 61508 по-прежнему является применимым стандартом.

Узнайте больше о продуктах ADI, специально разработанных для управления движением механизмов: ADSP-CM407, ADSP-CM417, AD7403 и AD2S1210.


Роботы и коботы

Роботы традиционно работали за ограждениями, поэтому системы функциональной безопасности были разработаны с учетом того, что роботы должны работать вдали от людей. Сегодня же роботы выходят за эти ограждения в виде коботов и автоматизированных управляемых транспортных средств. Применимыми стандартами безопасности в данном случае являются ISO 13849 и МЭК 62061 (интерпретация МЭК 61508 для машинного оборудования). КОБОТы или коллаборативные роботы предназначены для непосредственного взаимодействия с людьми, здесь применимыми стандартами являются ISO 10218-1 и ISO 10218-2, и в них сформированы требования к проектированию и применению роботов, а также они включают рекомендации по совместной с человеком работе.

Узнайте больше о продуктах ADI, специально разработанных для роботов и коботов: AD7902, fido5100, fido5200 и автомобильные датчики на основе лидаров.


Промышленные средства коммуникации

Руководство по функциональной безопасности в области промышленных сетей представлено в стандартах МЭК 61784-3 и МЭК 62280 / EN 50159. В рамках МЭК 61508-2:2010 существуют два основных подхода к организации функциональной безопасности: белый канал и черный канал. Черный канал является наиболее распространенной реализацией, поскольку при таком подходе не предполагается организация безопасности на уровне аппаратной части сети, поэтому все функции безопасности реализуются в коде приложения на обоих концах сети.

Узнайте больше о продуктах ADI, которые могут обеспечить недорогую функциональную безопасность черного канала: fido5100 и fido5200.

У нас есть продукты с возможностью диагностики, которые помогут вам в создании функционально безопасных устройств для применения в промышленности. Некоторые из этих продуктов теперь предоставляются с паспортом безопасности. Эта документация, как правило, доступна после подписания соглашения о неразглашении (NDA), поэтому обратитесь к представителю ADI в вашем регионе для получения или запроса специального паспорта безопасности.

Ключевые продукты