Унифицированные коммуникации и профессиональные аудиовизуальные решения
Analog Devices является лидером в области разработки технологий, которые позволяют создавать высококачественные аудио- и видеорешения профессионального уровня. Продукты из нашего широкого ассортимента компонентов и платформ соответствуют отраслевым стандартам, они интегрированы с системным программным обеспечением и современными алгоритмами и идеально подходят для создания различных продуктов или систем.
Программное обеспечение, алгоритмы и инструменты
SDK для унифицированных коммуникаций
Первый в отрасли набор разработки программного обеспечения (SDK) для унифицированных коммуникаций, в котором сочетаются ведущие в отрасли технологии передачи звука по IP-сети и передовые алгоритмы обработки речи, например, алгоритмы формирования диаграммы направленности, шумоподавления, подавления акустического эха и автоматической регулировки усиления. В составе этого SDK также имеется инструмент настройки через ПК, который позволяет быстро создавать прототипы. Данный SDK позволит вам быстро спроектировать и разработать конечный продукт для конференц-связи, совместимый с Microsoft Teams или Zoom.

Решения для обработки речи
Универсальные решения для обработки речи компании Analog Devices могут использоваться в различных приложениях, например, в системах связи, игровых консолях, решениях для конференц-связи и устройствах голосового интерфейса.

CrossCore® Embedded Studio
CrossCore® Embedded Studio – это интегрированная среда разработки (IDE) мирового уровня для процессоров компании Analog Devices семейств Blackfin® и SHARC®, а также семейства Arm®.

SigmaStudio®
Графический инструмент разработки SigmaStudio® представляет собой программное обеспечение для программирования, разработки и настройки аудиопроцессоров SigmaDSP® и SHARC®, а также приемопередатчиков шины A2B®. В процессе проектирования в нем пользователь соединяет между собой знакомые блоки звуковой обработки сигналов, как в схемотехническом редакторе, а компилятор генерирует из них программу для цифрового сигнального процессора, а также необходимый управляющий код для настройки и регулировки параметров.
Алгоритмы

ADI AEC для «комнат» Microsoft Teams и устройств конференц-связи
Решение AEC компании ADI предназначено для решения задач, связанных с разработкой систем и инструментов для унифицированных коммуникаций и оборудования для совместной работы. ADI AEC предварительно протестирован на соответствие стандартам аудио Microsoft Teams версии 4.0, что позволяет ускорить вывод продукции на рынок.

Analog Devices: алгоритм подавления акустического эха (AEC)
Алгоритм подавления акустического эха ADI устраняет эхо, реверберацию и нежелательные звуки из цифровых аудиосигналов, обеспечивая многонаправленное звучание в автомобильных, бытовых и профессиональных аудиосистемах.

Analog Devices: алгоритм формирования диаграммы направленности
Алгоритмы формирования диаграммы направленности микрофона и динамиков компании Analog Devices обеспечивают многонаправленное звучание в автомобильных информационно-развлекательных системах, аудиосистемах для конференц-залов, площадок и сцен, а также в высококачественном бытовом аудиооборудовании.
Использование шины A2B для систем аудио конференц-связи
Прочитайте об инновационном подходе ADI к разработке многоканальной системы связи с передачей аудиоданных по одной неэкранированной витой паре.

Отслеживание местоположения людей и управление жестами с помощью времяпролетной технологии и ADSD3100
Решения ADI на основе времяпролетной технологии можно использовать для идентификации людей в пространстве и отслеживания их перемещений. Эта информация может использоваться для определения занятости помещений, обеспечения социального дистанцирования и даже для обеспечения безопасности, например, система может выявить ситуацию, когда кто-то упал.

- Информация, получаемая в результате подсчета количества людей и отслеживания их перемещений, которая может использоваться в системах управления зданием
- Получение информации о жестах, которая может использоваться для более быстрого пробуждения системы, что может ускорить процесс входа в сессию конференц-связи | Посмотрите наше видео, демонстрирующее работу системы управления жестами
- Получение трехмерной модели комнаты, которая может повысить качество коррекции звука в комнате
- Функция обнаружения материалов, которую можно использовать для настройки алгоритмов реверберации
- Возможность определения местоположения слушателя или слушателей может помочь сфокусировать направление звуковых волн
- Возможность определения местоположения говорящего помогает настроить алгоритмы формирования диаграммы направленности микрофона, особенно когда говорящий перемещается по комнате
Используйте технологию ADI EagleEye™, чтобы интегрировать функцию подсчета количества людей в систему анализа занятости помещения.
Analog Devices помогает партнерам быть лидерами

Neural DSP разрабатывает устройство Quad Cortex Magic Sound Box на основе процессоров SHARC+ от ADI
Современное решение для имитации вашего любимого музыкального оборудования с обеспечением беспрецедентной точности и невероятно естественным динамическим откликом.

Audinate объявила о выпуске встраиваемой платформы Dante Embedded Platform для цифровых аудиопроцессоров SHARC компании Analog Devices
Компания Audinate, являющаяся разработчиком ведущей в отрасли сетевой технологии передачи аудио- и видеоданных Dante®, и компания Analog Devices объединили усилия, чтобы представить Dante Embedded Platform (DEP®) для процессоров цифровой обработки аудиосигналов SHARC от ADI.
Вебинар: реализация связи Dante в системах на кристалле SHARC компании Analog Devices
В этом сеансе представлен обзор семейства систем на кристалле ADSP-SC5xx компании Analog Devices, SDK-платформы Dante Embedded Platform (DEP) и программного фреймворка Analog Devices, необходимого для работы DEP.

Рекомендуемые продукты
Интерактивные сигнальные цепочки

Актуальные ресурсы по теме
Технические статьи
- Планирование разработки для успешной реализации системы обработки звука в реальном времени
-
Using A2B for Audio-Conferencing Systems
Analog Dialogue
-
Solving the Cable TV Infrastructure Downstream Transmitter Challenge
Analog Dialogue
- Speed of the Essence: How Analog Devices Helped Damson Global Get to Market Quickly with a Pioneering New Wireless Surround Sound System
- CRC Testing in Video Applications