Интегрированные сборочные СВЧ-узлы
Три уровня интеграции
Возможности ADI по интеграции продукции на любом уровне делает нас уникальным квалифицированным поставщиком, который поможет достичь оптимальных характеристик, размеров, веса, энергопотребления и надежности ваших приборов. Благодаря полному контролю технологического процесса, начиная от кристаллов и заканчивая производством ключевых компонентов, мы можем обеспечить полное управление жизненным циклом продукта. Благодаря нашему богатому опыту разработки и производства компонентов мы создаем идеально адаптируемые, высоконадежные модульные решения, которые способны удовлетворить самые высокие требования ваших приложений.
Разработчики модулей ADI выполняют анализ цепей, анализ электромагнитных, механических и температурных характеристик и анализ на механические напряжения, используя те же инструменты, что и наши заказчики. Это позволяет с легкостью интегрировать наши модули в системы заказчиков на ранних этапах процесса разработки. Мы, по сути, становимся дополнением вашей команды разработчиков, позволяя вам сосредоточиться на ключевых областях в рамках своей компетенции, переходя от проработки концепции к прототипированию и далее к производству «под одной крышей», что сокращает циклы проектирования и ускоряет вывод продукции на рынок.
![]() |
Интегрированные сборочные СВЧ-узлы
Модули / Подсистемы
![]() |
Корпусные сборки
Корпуса с несколькими микросхемами
![]() |
Система в корпусе
Модуль для поверхностного монтажа
Благодаря широкому ассортименту, в который входит более чем 40000 наших собственных компонентов, команды инженеров ADI по разработке и производству интегрированных СВЧ-узлов имеют явное преимущество перед конкурентами. Помимо наших компонентов, выпущенных для использования на широком рынке, ADI имеет в своем арсенале богатый набор компонентов для внутреннего использования в интегрированных сборочных СВЧ-узлах, линейных сменных сборочных узлах и подсистемах. Наш широкий ассортимент продуктов для внутреннего использования доступен только для нашей команды интеграторов модулей. Это дает нам четыре существенных преимущества:
- Оптимизированные характеристики. Устройства можно быстро и недорого проверить, изменить или создать для обеспечения оптимальных характеристик интегрированных сборочных СВЧ-узлов.
- Упрощенная технология интеграции. Наши разработчики модулей помогают отслеживать новые предложения компонентов и могут обеспечить эффективное обновление продуктов наших заказчиков.
- Уменьшение рисков, связанных с контрафактными компонентами. Критически важные компоненты являются нашими собственными продуктами, благодаря чему устраняются основные риски. Все прочие устройства сторонних компаний следуют строгим правилам закупок.
- Контроль устаревания компонентов. Мы можем позволить себе выделить достаточно устройств для удовлетворения потребностей практически любой программы.
Кроме того, ADI имеет тысячи корпусированных компонентов, которые доступны на рынке, но доступны только для разработчиков модулей ADI в виде кристаллов. Это дает нам уникальную возможность оптимизировать размер, вес и характеристики продуктов. У нас также есть возможность создавать новые кристаллы для конкретных приложений. Мы также используем только новейшие доступные программные инструменты в сочетании с производственным процессом, что позволяет нам создавать устройства, которые не только исправно функционируют, но и которые можно производить в больших масштабах.
Эти преимущества дают командам разработки интегрированных сборочных СВЧ-узлов уникальные возможности в плане уменьшения размеров и улучшения характеристик самых сложных модулей и подсистем. Разработчики интегрированных сборочных СВЧ-узлов взаимодействуют с командами разработчиков наших заказчиков с целью создания индивидуальных интегрированных сборочных СВЧ-узлов, характеристики которых находятся за гранью возможного.
Возможности ADI в области производства и испытаний
- Сертификаты ISO 9001:2008 и AS9100:2009
- Автоматическое гибридное сборочное оборудование, в том числе:
- Устройства для отбора и проверки кристаллов
- Устройства для крепления кристаллов и подложек
- Устройства для формирования проводных связей
- Оборудование ИК-оплавления для сборочных узлов на основе печатных плат
- Автоматизированные системы испытания цифровых продуктов со скоростями до 40 Гбит/с
- Автоматизированные системы испытания ВЧ, СВЧ и КВЧ продуктов с частотами до 110 ГГц
Преимущества партнерства с Analog Devices
- Десятилетия лидерства в области интегрированных решений
- Самый широкий в отрасли ассортимент компонентов
- Индивидуально создаваемые микроволновые монолитные микросхемы, которые позволяют создавать высоко оптимизированные решения
- Опыт разработки различных модулей, начиная с цифровых и заканчивая КВЧ-модулями
- Сертифицированная согласно AS9100 система менеджмента качества аэрокосмической продукции
- Продукты, утвержденные Министерством обороны США
- Контроль среды (класс 100К, класс 100 Zones)
- Сертификация соответствия требованиям по устойчивости к электростатическим разрядам S20.20 ESD
Специалисты по тестированию модулей ADI обучены и оснащены необходимым оборудованием для точной проверки цифровых и СВЧ-модулей по всем параметрам и для полос до 110 ГГц. Мы также располагаем комплексным оборудованием для проведения испытаний на ускорение, удары, вибрацию, а также испытаний на наличие крупных и мелких утечек, на циклическое изменение температуры, выгорание и другие факторы.
Современные производственные мощности ADI, сертифицированные согласно ISO9001 и AS9100, удовлетворяют требования, предъявляемые к производству высокоинтегрированных, экономически эффективных микросхем, а также проводных сборочных узлов и узлов поверхностного монтажа. Кроме того, наши стандарты производства и проверки соответствуют MIL-PRF-38534/5 и MIL-STD-883.
Мы располагаем чистыми помещениями класса 100000 для сборки и испытаний, а также несколькими рабочими зонами класса 100, в которых проводятся испытания и проверка продуктов уровня S (для космического применения).
Работа ADI над специализированными заказными модулями объединяет десятилетия лидерства в области интегрированных решений с самым широким в отрасли ассортиментом компонентов. Обладая более чем 50-летним опытом производства продукции для аэрокосмической и оборонной промышленности, мы имеем уникальные возможности для создания высокооптимизированных стандартных или заказных модульных решений, охватывающих широкий спектр применений, начиная с цифровых систем и заканчивая оборудованием КВЧ-диапазона.
Благодаря нашему богатому опыту разработки и производства компонентов мы можем создавать идеально адаптируемые, высоконадежные модульные решения, которые способны удовлетворить самые высокие требования ваших приложений. Наши возможности по интеграции кристаллов, систем в корпусе и интегрированных сборочных СВЧ-узлов делают ADI уникальным квалифицированным поставщиком, который поможет достичь оптимальных характеристик, размеров, веса, энергопотребления и надежности вашей продукции.
Актуальные ресурсы по теме
Технические статьи
- Analog Tips– Decimation for ADCs
- Mechanical Design for Microphonic-Sensitive Electronics
- Designing High Speed Analog Signal Chains From DC-to-Wideband
- Mastering the Thermal Challenges of Advanced Defense Subsystems
- Wideband High Dynamic Range Limiting Amplifier