Обеспечение безопасности общественных мест от терминала аэропорта до городских улиц

Положение, которое вы занимаете в жизни, зачастую помогает вам подготовиться к реализации следующей потенциальной возможности, даже если она кардинально отличается от занимаемого вами текущего положения. Именно так и произошло, когда компания Analog Devices, являющаяся лидером в области ВЧ, СВЧ и КВЧ решений для телекоммуникационной, оборонной, автомобильной и промышленной отраслей, начала искать новые возможности для своих технологий. Опыт Analog Devices, накопленный благодаря ее работе в рамках различных отраслей, естественным образом дал толчок для создания новых рынков. Хотя изначально этот проект был, скорее, теоретическим и разрабатывался в Analog Garage, его будущее оказалось очень многообещающим.


Краткий обзор

Рынок:

Технология сканирования тела для систем общественной безопасности

Применение:

Визуализация и измерения в КВЧ-диапазоне

Задача:

Современные сканеры слишком громоздкие для людных мест, слишком медленные для быстрого сканирования большого количества людей и слишком дороги для применения в большинстве общественных мест

Цель:

Модернизировать технологию сканирования тела, применяемую в аэропорту, для масштабирования с целью ее использования в общественных местах, таких как школы, торговые центры, стадионы и т.д.


Существуют определенные технологии, которые вышли за рамки своих категорий и внесли инновационные улучшения в сферу своего применения. И хотя эти технологии обычно появляются для решения конкретной задачи, мы можем представить себе диапазон возможностей, которые они создают для аналогичных задач при других условиях. Однако некоторые технологии чрезвычайно сложно масштабировать, и без упорных исследовательских работ и стремления в решении связанных с ними задач они никогда не смогут полностью реализовать свой потенциал.

Отличным примером технологии, которая имеет потенциал масштабируемости, является технология сканирования тела для систем обеспечения безопасности в аэропортах: эта большая капсула, в которую вы входите, поднимаете руки, ждете, пока сканирующий механизм не прокрутится вокруг вас, и в конечном итоге сотрудник службы безопасности даст вам добро на прохождение дальше. Эти сканеры работают на основе технологии КВЧ диапазона, которая создает изображение всего вашего тела с высоким разрешением, выявляя скрытые объекты. Сканеры КВЧ диапазона намного превосходят традиционные проходные порталы, которые просто издают звуковой сигнал, если обнаруживают что-то металлическое, поскольку эти новые сканеры показывают сотруднику службы безопасности, где именно искать и что конкретно искать, если им необходимо будет провести дальнейшую проверку. Таким образом, возникает вопрос: если сканирование тела с помощью технологии КВЧ диапазона оказалось настолько эффективным для решения задач в области безопасности в аэропортах, то почему мы не можем использовать эту технологию в других общественных местах, таких как школы, конференц-залы, торговые центры и стадионы, то есть в местах, где трагедии случаются куда чаще?

Несколько лет назад предприимчивая команда технических специалистов компании Analog Devices в партнерстве с Калифорнийским университетом в Сан-Диего (UCSD) и сетью лабораторий Pacific Northwest Labs, начала изучать, как можно модифицировать системы, используемые для сканеров в аэропортах, с целью их применения в общественных местах. Они знали, что эта технология может спасти жизни, но необходимо было решить задачи, связанные с масштабируемостью.


Оказалось, что это не так просто

Основные задачи при масштабировании технологии сканирования тела сводятся к трем факторам: размер, скорость и стоимость. Современные сканеры слишком громоздки для мест с большим скоплением людей, слишком медленны, чтобы быстро проводить сканирование больших потоков людей, и слишком дороги, чтобы быть практичными для использования в большинстве школ, предприятий и общественных мест. Чтобы эта технология заработала, необходимо было полностью изменить ее архитектуру несколькими способами.

  • Вместо того, чтобы сканировать одного неподвижного человека с помощью движущегося датчика, датчики должны быть неподвижными, позволяя людям просто проходить мимо них с нормальной скоростью
  • В отличие от применяемых в аэропортах сканеров с высоким разрешением, которые должны обнаруживать мелкие предметы, сканеры в общественных местах должны обнаруживать только более крупные предметы массового поражения, такие как взрывчатые вещества и огнестрельное оружие. Это означает, что можно использовать меньшее количество датчиков, благодаря чему можно снизить затраты
  • При использовании меньшего количества датчиков и визуализации с низким разрешением потребуются меньшие объемы данных. Это позволит ускорить обработку информации настолько, чтобы люди могли проходить мимо датчиков без остановки
  • Однако меньшее количество датчиков также означает, что они должны быть расположены оптимально, алгоритмы обнаружения и классификации объектов также должны быть оптимизированы, и каждый датчик должен обрабатывать несколько сигналов
  • Чтобы уменьшить как размер, так и стоимость системы, необходимо тщательно продумать принцип разделения и уровень интеграции датчиков и сопутствующей электроники. Слишком высокая интеграция снижает универсальность систем при адаптации к различным вариантам использования
  • Универсальность и настраиваемость имеют решающее значение как в плане стоимости производства (меньше работ по настройке), так и в плане стоимости внедрения
  • Поскольку в разных странах могут действовать различные законодательные акты в вопросе использования тех или иных частотных диапазонов, технология сканирования должна быть достаточно универсальной, чтобы удовлетворять различным требованиям к диапазону частот и позиционированию датчиков

Все началось в «гараже»

Многие исследовательские инициативы, подобные этой, развиваются в новом технологическом инкубаторе Analog Devices – Analog Garage. Analog Garage фокусируется на технологиях, которые, по мнению компании, будут иметь высокий потенциал и большое влияние, но для которых еще может не существовать четких рынков и коммерческих возможностей. Команды инженеров компании со всего мира могут предлагать идеи и получать финансирование и ресурсы для проведения сложных исследований и разработок на ранних этапах. Analog Garage также инвестирует в стартапы с высоким потенциалом, которые в итоге получают финансирование, наставничество и техническую поддержку для вывода своих идей на рынок.

Эта конкретная команда работала в течение 18 месяцев при поддержке Analog Garage, разрабатывая требуемую технологию сканирования КВЧ диапазона в партнерстве с известным исследовательским университетом и национальными лабораториями. После того, как технология была успешно продемонстрирована в Analog Garage, команда перевела все свои концепции в стадию разработки полноценного продукта. На этом этапе уже были подключены потенциальные заказчики, где их требования к реальным системам и стоящие задачи начали формировать рабочий продукт.


Всегда за гранью возможного

Для создания наиболее значимых инноваций компании должны решать самые сложные инженерные задачи и принимать на себя риски, связанные с опережением тенденций современного рынка. Уже более 50 лет такой подход является важной частью миссии Analog Devices. Мы называем это «за гранью возможного».

Поэтому однажды в один прекрасный день, когда вы, пойдя на футбол, будете проходить мимо какого-нибудь блестящего нового сканера у входа на стадион, будьте уверены, что самая передовая технология визуализации работает на страже вашей безопасности. И вам даже не придется снимать обувь.


Узнайте больше об Analog Garage:

Analog Garage



Вам также может понравится: