Пресс-релиз

Редактор Вера Малиновская

Elgama-Elektronika разрабатывает электросчетчики с технологией mSure® компании Analog Devices для дистанционного контроля точности счетчиков и более эффективного обнаружения вмешательства в их работу

11 11 2019 - Норвуд, штат Массачусетс, США
  • Elgama-Elektronika to Design Electricity Meters with ADI mSure TechnologyAnalog Devices, Inc. (ADI) объявила о сотрудничестве с литовским производителем электросчетчиков Elgama-Elektronika. Elgama будет разрабатывать счетчики электроэнергии с технологией диагностики mSure® от ADI, чтобы коммунальные службы могли удаленно контролировать точность счетчиков в полевых условиях. Это позволит повысить срок эксплуатации счетчиков при одновременном снижении общих затрат на поверку счетчиков. Кроме того, на кражу электроэнергии посредством вмешательства в работу счетчика приходится 10% украденной энергии во всем мире – это потеря почти 100 миллиардов долларов дохода для коммунальных служб только в Европе, и технология mSure от ADI может предоставить эффективные интеллектуальные функции для выявления множества различных случаев вмешательства в работу счетчиков. Elgama планирует выпускать эти счетчики к концу 2020 года.

    «Интеллектуальные возможности, основанные на непосредственном измерении параметров состояния электросчетчика, помогут коммунальным службам быстро и уверенно принимать решения, выявляя неудовлетворяющие спецификациям счетчики, обнаруживая неисправности счетчиков, а также подтверждая и количественно определяя случаи вмешательства в работу счетчиков. Технология mSure является многообещающим решением для достижения этих целей и оптимизации затрат на повторную проверку счетчиков» – сказал технический директор Elgama-Elektronika д-р Нериюс Круопис – «ADI имеет богатый опыт в этой области, и они понимают, как решить наши задачи. Проверка точности в полевых условиях является более дорогостоящей и неудобной для заказчиков. Счетчик, основанный на технологии mSure, может проверять точность всей своей метрологической системы, как при обслуживании в полевых условиях, так и при полной эксплуатации, что приводит к сокращению затрат и повышению качества обслуживания потребителей. Мы уже начали переговоры с несколькими коммунальными службами на нашем рынке, чтобы технология mSure как можно скорее стала стандартным решением для обеспечения большей точности счетчиков».

    В настоящее время при проверке счетчиков в течение срока их службы коммунальные предприятия проверяют их в полевых условиях индивидуально, заменяя еще исправно функционирующие счетчики на основании их возраста, а не на основании непосредственной потребности в замене, при этом выявляя ложные предупреждения о вмешательстве в работу счетчика. Технология mSure в сочетании со службой аналитики непосредственно контролирует точность счетчиков и передает данные о состоянии каждого счетчика, помогая выявлять как неисправные счетчики, так и большее количество случаев вмешательства в работу устройств с целью кражи электроэнергии. Необработанные данные, генерируемые счетчиками на основе технологии mSure, отправляются в облачную аналитическую службу, где происходит их обработка, что позволяет коммунальным предприятиям получать отчеты о всех обслуживаемых ими счетчиках с желаемыми интервалами.

    «Мы рады, что такие компании, как Elgama, внедряют нашу технологию мониторинга состояния счетчиков для удовлетворения потребностей своих потребителей. Технология mSure позволяет коммунальным службам контролировать точность счетчиков с учетом специфических требований для каждого отдельного счетчика и обеспечивает лучшую защиту от потери дохода благодаря улучшенным возможностям по выявлению вмешательства в работу счетчика» – сказал директор подразделения продукции для энергетики в Analog Devices Виталий Гольцберг – «Аналитическое решение Analog Devices, отправляющее информацию с оконечного устройства в облако, дает коммунальным службам эффективные интеллектуальные возможности для снижения эксплуатационных и капитальных затрат, снижения рисков, защиты доходов и повышения доверия к своему бренду».

    Д-р Нериюс Круопис присоединится к ADI на выставке-конференции European Utility Week, проходящей 12–14 ноября 2019 года в Порт-де-Версаль в Париже, Франция, и будет присутствовать на стенде #Q130.

    Узнайте больше о технологии mSure на http://www.analog.com/msure.

     

    О компании Elgama-Elektronika

    ELGAMA-ELEKTRONIKA Ltd. является ведущим производителем электросчетчиков в Балтийском регионе и работает в более чем 20 странах на четырех континентах. Компания разрабатывает и производит весь спектр приборов для измерения, контроля и управления электроэнергией, применяемых в жилом, коммерческом и промышленном секторах. Компания совместно с партнерами предоставляет интеллектуальные измерительные решения, применяемые для коммунальных нужд на уровне управления данными измерения электроэнергии. Более подробную информацию вы можете получить на сайте компании www.elgama.eu.

  • О компании Analog Devices
  • Компания Analog Devices – ведущий мировой производитель высокопроизводительных аналоговых технологий, предназначенных для решения сложнейших инженерных задач. Мы даем своим заказчикам возможность представлять аналоговый и цифровой мир вокруг нас с помощью уникальных технологий распознавания, измерения, управления питанием, связи и интерпретирования данных. Посетите http://www.analog.com
  • Редакторы - контактная информация:
Будьте в курсе