Миниатюрное интегрированное решение для питания конфигурируемых радиопередатчиков и FPGA
Эффективный, надежный модуль управления питанием для сложных, интегрированных подсистем питания продвинутых программно-определяемых радиосистем и FPGA
18 03 2014 -Норвуд, штат Массачусетс, СШАКомпания Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI), мировой лидер в производстве высокопроизводительных полупроводниковых компонентов для задач обработки сигналов, представила семейство эффективных интегрированных схем (ИС), ориентированных на компактные решения для питания конфигурируемых радиотрансиверов и схем на базе микросхем программируемой логики (FPGA)/процессоров.
ИС управления питанием семейства ADP505x – это интегрированные решения для базовых станций пикосот и фемтосот, портативных устройств, а также большинства систем, в которых требуются компактные интегрированные подсистемы питания. Компонент разработан для совместного использования с радиотрансивером AD9361 компании Analog Devices в программно-определяемых радиосистемах, а также может быть использован в качестве интегрированного решения для питания разнообразных платформ FPGA компаний Altera (NASDAQ: ALTR) и Xilinx (NASDAQ: XLNX). Дополнительная информация об интегрированных решениях компании Analog Devices для питания FPGA: Интегрированные решения для питания FPGA компании Altera и Интегрированные решения для питания FPGA компании Xilinx.
- Закажите образцы и загрузите технические описания:
- ADP5050 http://www.analog.com/ADP5050
- ADP5051 http://www.analog.com/ADP5051
- ADP5052 http://www.analog.com/ADP5052
- ADP5053 http://www.analog.com/ADP5053
- Используйте инструмент проектирования ADIsimPower для разработки полнофункциональных подсистем питания.
- Взаимодействуйте с инженерами и экспертами по продукции Analog Devices в онлайн-сообществе технической поддержки EngineerZone™
ADP5050 сочетает в одном небольшом 48-выводном корпусе LFCSP (7 мм x 7 мм) несколько понижающих импульсных стабилизаторов и LDO-стабилизатор (low-dropout regulator, стабилизатор с малым падением напряжения), обеспечивая компактное решение с выходной мощностью до 25 Вт и занимаемой на печатной плате площадью 310 мм2. Этот универсальный многоканальный продукт содержит четыре понижающих импульсных стабилизатора (4 A, 4 A, 1.2 A, 1.2 A) и один LDO-стабилизатор с выходным током 200 мА. ADP5050 имеет интерфейс I²C®, который позволяет контролировать уровень входного напряжения компонента и температуру кристалла, повышая общую надежность подсистемы питания. Благодаря высокой степени интеграции одна ИС может использоваться в самых различных приложениях, сокращая время проектирования подсистемы питания.
Входящие в состав ADP5050/51/52/53 два понижающих импульсных стабилизатора с высоким током конфигурируются при помощи внешнего резистора, позволяя разработчику подсистемы питания регулировать предельный ток в диапазоне до 4 A, 2.5 A или 1.2 A, в зависимости от модели. Все четыре компонента работают с широким диапазоном входных напряжений (от 4.5 В до 15 В). Каждый импульсный стабилизатор может быть синхронизирован по общему сигналу тактовой частоты в широком, программируемом пользователем диапазоне (от 250 кГц до 1.4 МГц) с программируемым сдвигом фазы (0°, 90°, 180°, 270°) для уменьшения пульсаций входного напряжения.
Цена и доступность для заказа
Product
SDescription
Status Price Each Per 1,000
Packaging
ADP5050
Quad Buck + LDO + I2C
Now
$4.39
48-lead LFCSP
ADP5051
Quad Buck + POR/WDI + I2C
Now
$4.59
48-lead LFCSP
ADP5052
Quad Buck + LDO
Now
$3.59
48-lead LFCSP
ADP5053
Quad Buck + POR/WD
Now
$3.79
48-lead LFCSP - Закажите образцы и загрузите технические описания:
- О компании Analog Devices
- Инновации, высокие технические характеристики и непревзойденное качество продукции – вот те фундаментальные основы, которые позволили компании Analog Devices на протяжении многих лет быть одной из наиболее финансово успешных компаний на рынке электронных компонентов. Мировой лидер в области технологий обработки сигналов и преобразования данных, компания Analog Devices сотрудничает с более чем 60000 потребителей практически во всех отраслях электронной промышленности. Штаб-квартира Analog Devices находится в Норвуде, штат Массачусетс, США, а дизайн-центры и производственные площадки рассредоточены по всему миру. Компания Analog Devices включена в биржевой индексный список S&P 500.
-
Редакторы - контактная информация:
-
Joe Dussi
joe.dussi@analog.com
-
Joe Dussi