Преобразователи nanoDAC+TM компании Analog Devices расширяют линейку преобразователей с наилучшими в отрасли характеристиками производительности при наименьших размерах корпуса

07 02 2014 -Норвуд, штат Массачусетс, США
  • Компания Analog Devices, Inc. (ADI) представила цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) AD5683R. Этот одноканальный 16-разрядный преобразователей семейства nanoDAC+ продолжает линейку продуктов nanoDAC® компании Analog Devices, обеспечивающих высокие показатели качества преобразования при самых маленьких габаритах корпуса. Передовые характеристики компонента, включая относительную погрешность интегральной нелинейности ±2 младших значащих разряда (LSB), наличие источника опорного напряжения 2.5 В с дрейфом 2 ppm/°C и компактные корпуса позволяют разработчикам применять его в широком спектре задач, не жертвуя точностью преобразования ради сокращения габаритов.

    Цифро-аналоговый преобразователь AD5683R доступен в версиях с разрядностью 16, 14, 12 и 10 бит, упрощая модификацию системы в случаях, если требуется изменить ее производительность. Данный АЦП может применяться в широком диапазоне областей, включая инфраструктуру систем связи, управление промышленными технологическими процессами, здравоохранение и измерительную технику.

    • Загрузите техническое описание AD5683R, закажите образцы и оценочные платы.
    • Взаимодействуйте с инженерами и экспертами по продукции Analog Devices в онлайн-сообществе технической поддержки EngineerZone™
    • Ознакомьтесь со свежей информацией о линейке продуктов nanoDAC компании Analog Devices

     

    Ключевые особенности 16-разрядного преобразователя nanoDAC+ AD5683R:

    • Интегральная нелинейность (INL) ±2 LSB макс. - подходит для работы в системах без обратной связи
    • Источник опорного напряжения 2.5 В с дрейфом 2 ppm/°C – экономит место на печатной плате и устраняет необходимость калибровки в диапазоне температур
    • Полная погрешность без регулировки 2 мВ - устраняет необходимость в начальной калибровке/регулировке
    • 8-выводный корпус LFCSP (2 мм × 2 мм) и 10-выводный корпус MSOP – позволяют расширить функциональные возможности при меньших габаритах платы/модуля
    • Выдерживаемое напряжение электростатического разряда 4 кВ (модель человеческого тела) - повышает устойчивость системы
    • Скоро планируется выпуск версий с интерфейсом I2C

     

    Цена и доступность для заказа

    Продукт
     Наличие образцов/Серийное производство
    Разрешение
    Интегрированный источник опорного напряжения
    Интерфейс

    Цена за штуку при заказе от 1000 штук
    Корпус
     AD5683R
     
    СЕЙЧАС

    16 бит
     Есть
     SPI
     $3.15
     8-выводный LFCSP, 10-выводный MSOP

     AD5683
     СЕЙЧАС
     16 бит
     Нет
     SPI
     $2.50
     8-выводный LFCSP
     AD5682R
     СЕЙЧАС  14 бит  Есть
     SPI
     $2.30
    8-выводный LFCSP
     AD5681R
    СЕЙЧАС
     12 бит
     Есть
     SPI
     $1.90
    8-выводный LFCSP, 10-выводный MSOP
     AD5310R
     СЕЙЧАС 10 бит
     Есть  SPI
     $1.29
     10-выводный MSOP

    AD5683R может быть использован в составе схем ПЛК и плат ввода/вывода совместно с одноканальным недорогим, прецизионным усилителем-драйвером с выходом тока/напряжения AD5750-2 компании Analog Devices.

  • О компании Analog Devices
    • Инновации, высокие технические характеристики и непревзойденное качество продукции – вот те фундаментальные основы, которые позволили компании Analog Devices на протяжении многих лет быть одной из наиболее финансово успешных компаний на рынке электронных компонентов. Мировой лидер в области технологий обработки сигналов и преобразования данных, компания Analog Devices сотрудничает с более чем 60000 потребителей практически во всех отраслях электронной промышленности. Штаб-квартира Analog Devices находится в Норвуде, штат Массачусетс, США, а дизайн-центры и производственные площадки рассредоточены по всему миру. Компания Analog Devices включена в биржевой индексный список S&P 500.

  • Редакторы - контактная информация:
Будьте в курсе