LTM8005 38VIN, 38VOUT Boost μModule LED Driver with 40V Switch

2018年03月02日

Figure 1

   

Demonstration circuit 2257A features the LTM®8005 – a 38VIN, 38VOUT boost μModule® LED driver that can disconnect the output to protect against faults and provides spread spectrum switching to simplify emissions compliance. DC2257A is an LED driver with an input range for normal operation from 6V to 27V. OVLO becomes active for inputs above 29V and the maximum input voltage is 38V. The LED current is 1.2A and the base switching frequency is 350kHz. The efficiency is 92% when the input is 12V with a 35V LED load. 35V is the maximum LED voltage.

DC2257A

 

myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成

この記事に関して

製品

製品カテゴリ

資料


データシート
ユーザ・ガイド
デモ・ボード回路図
評価用設計ファイル
最新メディア 21
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成