LTspice: SAR ADC ドライバ・インタフェース

 

高性能SAR ADCはどんどん速くなるサンプルレートで、驚くべきダイナミック・レンジと直線性を実現します。ただし、アナログ入力でのアンプとインタフェースはどのように設計するのでしょうか? LTspice はこの設計に役立つツールです。このビデオでは、LTspiceを使って高性能SAR ADCのアナログ入力インタフェースをシミュレーションする方法を紹介します。ここでは、電荷のキックバック、セトリング時間、ノイズ、および、ときに矛盾する目標間のトレードオフをどのように行うかということに着目しています。

著者

kris-lokere

Kris Lokere

Kris Lokere is a strategic applications manager for signal chain products, joining ADI as part of the merger with Linear Technology. Kris enjoys architecting systems that combine technologies from multiple product lines. In the past 20 years, Kris has designed op amps, built engineering teams, and managed product line strategy. Kris holds multiple patents and received an M.S.E.E. degree from Katholieke Universiteit Leuven and an M.B.A. from Babson College.