MAX3983: Equalize 10Gbase-CX4 and Copper InfiniBand Links with the MAX3983

2003年09月12日

Figure 1

   

要約

This discussion summarizes popular transmission line compensation techniques and presents a solution to compensate cable losses in \"four-lane\" InfiniBand™ (2.5Gbps) and 10Gbase-CX4 (3.125Gbps) transmission links. This information can be applied to Fibre Channel and Ethernet XAUI links as well.

InfiniBand is a trademark of InfiniBand Trade Association. Read full article.



myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成

この記事に関して