HFAN-02.0.1: Parasitic Inductance Effects in 10Gbps Fiber Optic Design

2002年02月28日

Figure 1

   

要約

Successful 10Gbps optical module design demands careful attention to the sources and effects ofparasitic inductance. The addition of even 0.1nH of inductance can cause significant degradation to therise/fall times, overshoot/ringing, and jitter in the optical output (for reference, a 0.5mm bond wire addsapproximately 0.4nH).

myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成

この記事に関して