Circuits from the Labリファレンス・デザインに関する免責事項

Copyright 2022, Analog Devices, Inc. All rights reserved. アナログ・デバイセズのCircuits from the Lab®リファレンス・デザインは、アナログ・デバイセズのエンジニアによって設計、製作されたものです。各回路の設計とカスタマイズには標準的なエンジニアリング手法が用いられており、回路の機能と性能は室温の実験室環境下でテストと確認が行われています。ただし、これらの回路のテストとその使用および応用への適合性と使用可否の判断は、すべてユーザーの責任となります。したがって、アナログ・デバイセズはCircuits from the Labリファレンス・デザインの回路使用に伴う直接的損害、間接的損害、特殊な損害、付随的損害、結果的損害、あるいはその他の懲罰的賠償についていかなる原因があろうとも責任を負わず、対応することはありません。また、「回路のバリエーション」(Common Variations)の項に記載されているバリエーション回路には、実際に作成、テストされていないものも含まれています。

Circuits from the Labリファレンス・デザインはアナログ・デバイセズ製品とともに使用することだけを意図したものであり、その知的財産権はアナログ・デバイセズまたはそのライセンサーにあります。Circuits from the Labリファレンス・デザインの回路をご自身の製品の設計に使用することができますが、これらの回路を応用したり使用したりすることによって、特許その他知的財産権の下に暗黙的もしくはその他何らかの形でその他のライセンスが付与されるわけではありません。また、アナログ・デバイセズは提供する情報が正確かつ信頼できるものとなるよう努めていますが、Circuits from the Labリファレンス・デザインは「現状のまま」で提供されるものであり、明示的にも暗黙的にも、また法令に基づくいかなる保証も行われず、商品性、権利の侵害がないこと、あるいは特定目的への適合性に関する暗黙的な保証などもありません。その使用についても、使用に伴って発生する第三者の特許その他の権利の侵害についてもアナログ・デバイセズはいかなる責任も負いません。アナログ・デバイセズはCircuits from the Labリファレンス・デザインの内容を予告なく変更することがありますが、変更する義務を有するものではありません。商標および登録商標はそれぞれの所有者の財産です。書面によるアナログ・デバイセズの明確な許可なく使用することはできません。